Exp-Accomodate Change-Electronic Marshalling

Marshalling electrónico

Reduzca los dolores de cabeza asociados a la ingeniería y a la gestión de subsistemas de automatización de E/S gracias a las E/S bajo demanda

Agregue E/S en cualquier lugar de la planta, donde y en el momento que lo necesite

Tradicionalmente, el hardware y el software de E/S han estado estrechamente integrados durante los proyectos de automatización. Tanto era así, que incluso cambios simples relacionados con subsistemas de automatización de E/S provocaban grandes demoras en los proyectos.

Gracias al marshalling electrónico, puede agregar E/S en cualquier lugar de la planta, en el lugar y el momento que lo necesite. Cuando se amplía el alcance del proyecto, su equipo de diseño tiene la flexibilidad en el diseño y la implementación de su estrategia de control para incorporar el nuevo alcance sin afectar el cronograma.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Agregue E/S en cualquier lugar de la planta, donde y en el momento que lo necesite

Descubra cómo hacerlo

Marshall I/O Anywhere

With Electronic Marshalling, each terminal block has a single channel CHARacterization Module (CHARM) that allows any signal type of field wiring to be terminated in any location. Field wires are terminated on terminal strips without the traditional cross-wiring from the marshalling panel to I/O cards. Each I/O channel is mapped to the appropriate controller automatically through the DeltaV system software.

Adapt to Change Easily

Electronic Marshalling uses CHARMs as I/O terminators that can be individually replaced without affecting other channels. Each CHARM acts as a fuse to prevent failures in other CHARMs.

Do Not Assign I/O … Yet

Electronic Marshalling offers flexibility that makes late I/O changes much easier to handle. There is no need to assign I/O early in the installation because any I/O can be assign to any controller. Adding a controller does not cause major re-engineering effort. And all HART I/O are automatically sensed and bound by the DeltaV distributed control system.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.