Femme courant dans un champ

Produits pharmaceutiques

Dans les coulisses : la technologie au service des vaccins et des traitements vitaux

Tout au long de la pandémie, tous les regards étaient tournés vers les personnes chargées de créer des vaccins et des traitements destinés à stopper la propagation et l’impact du COVID-19. Bien qu’un vaccin efficace soit essentiel pour passer à un monde post-COVID, il n’est que la première étape du processus complexe de distribution de traitements vitaux à des milliards de personnes.

Accélérez la science grâce aux technologies d’Emerson qui permettent la mise au point de vaccins et de traitements vitaux

Une fois qu’un vaccin est créé, il doit être correctement produit en masse et transporté en toute sécurité, des tâches tout aussi essentielles pour lutter avec succès contre une pandémie mondiale. Pour ce faire, les entreprises s’appuient sur une technologie d’automatisation avancée qui travaille en coulisses pour créer et protéger les médicaments, de la conception à la consommation en passant par la formulation.

En tant que leader des technologies d’automatisation au service de l’industrie des biotechnologies, Emerson a aidé l’ensemble en expansion rapide de sociétés pharmaceutiques, hôpitaux et autres organismes du secteur de la santé à accélérer la recherche, le développement et la distribution des traitements d’importance vitale contre le COVID-19.

L’automatisation est rapidement devenue le héros méconnu de la fabrication pharmaceutique. Grâce à la combinaison cruciale de la sécurité et de la modularité, tout en respectant les exigences réglementaires, les systèmes d’automatisation et les logiciels avancés travaillent ensemble pour faire passer un vaccin de petits lots dans un laboratoire à une fabrication mondiale à grande échelle. Ces technologies permettent également d’assurer une qualité constante et une production rapide pour une mise à disposition plus rapide des médicaments, le tout à un coût moindre en raison de la réduction des révisions de fabrication et des procédés manuels.

Par exemple, les technologies de marshalling électronique et prêtes à l’emploi d’Emerson réduisent la durée et les coûts liés à l’installation et à la connectivité des équipements, permettant aux installations nouvelles et en développement d’être opérationnelles plus rapidement. Elles aident également à intégrer en toute sécurité les systèmes pour garantir l’intégrité des données, permettant aux entreprises de répondre électroniquement aux exigences réglementaires de plus en plus strictes en matière de rapports.

Emerson collabore avec de nombreux fabricants de médicaments dans le monde entier pour adapter les usines et les lignes de production existantes afin de mettre plus rapidement les médicaments entre les mains des patients. Grâce à son expertise dans le domaine de l’automatisation, Emerson aide les entreprises à écrire, tester, installer, valider et mettre en service les logiciels d’automatisation qui permettent d’accélérer en toute sécurité la commercialisation de médicaments vitaux.

Au-delà de nos succès en relation avec la fabrication de produits pharmaceutiques, Emerson a réalisé des investissements et des acquisitions importants pour se développer au sein du cycle de vie complet du développement de produits. Ces décisions stratégiques ont permis à Emerson de développer des logiciels qui peuvent être transférés de manière transparente à la fabrication à grande échelle, d’améliorer les logiciels de modélisation pour la programmation et l’optimisation de la capacité, de fournir des analyses avancées permettant d’optimiser les performances des équipements et d’éliminer les temps d’arrêt de la production, de produire des logiciels de simulation numérique pour former les opérateurs etc.

Les besoins en technologies de lutte contre la COVID-19 ne s’arrêtent pas à la fabrication. Une fois les vaccins produits à grande échelle, ils doivent être distribués, ce qui nécessite de les conserver à une température constante lors de leur déplacement dans la chaîne du froid pharmaceutique mondiale, une chaîne d’approvisionnement à température contrôlée.

Grâce à un portefeuille complet de technologies de détection et d’analyses avancées, Emerson permet aux entreprises de protéger l’intégrité des produits en les aidant à détecter les risques lors du transport ou du stockage comme les variations de température, l’humidité, les vibrations, les chocs et même les menaces de sécurité.

Les problèmes de régulation de la température coûtent à l’industrie biopharmaceutique jusqu’à 35 milliards de dollars par an. Disposer de données en temps réel tout au long de la chaîne du froid aide les fabricants de produits pharmaceutiques à éviter ces pertes tout en répondant aux exigences croissantes en matière de signalement dans un secteur hautement réglementé.

Le besoin de ce type de technologie se fait de plus en plus sentir alors que le marché pharmaceutique mondial à température contrôlée continue de se développer. En fait, chaque année, plus de 300 000 capteurs fabriqués par Emerson aident la chaîne d’approvisionnement mondiale des soins de santé et des produits pharmaceutiques à détecter 8 milliards de points de données, facilitant ainsi la livraison de biens et d’équipements médicaux à plus de 700 clients du secteur de la santé, dont certains des plus grands hôpitaux du monde.

Alors que nous continuons à appliquer les leçons d’ingéniosité et de rapidité tirées de COVID-19 dans l’ensemble du secteur pharmaceutique, il est essentiel de disposer des technologies idoines, et des bonnes personnes pour les mettre en œuvre rapidement, pour répondre rapidement aux besoins mondiaux en matière de soins de santé.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.