Der Zugang zu Breitband-Internetverbindungen ist für wachsende Volkswirtschaften auf der ganzen Welt nicht mehr wegzudenkenden, da mehr und mehr Handel, Kommunikation und Innovation online stattfinden. Australien, seit langem für eine gut ausgebildete und produktive Bevölkerung bekannt, bildet da keine Ausnahme. Die Geografie des Landes stellt jedoch besondere Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, damit die australische Bevölkerung auch zukünftig an der Spitze der Online-Anbindung stehen kann.
Die Städte und Gemeinden Australiens sind über einen riesigen, unwegsamen Kontinent verstreut, der eine Fläche von beinahe 7,8 Mio. Quadratkilometern einnimmt. Mit 22,8 Mio. Einwohnern verfügt Australien über eine der niedrigsten Bevölkerungsdichten der Welt – durchschnittlichen leben nur ungefähr drei Menschen auf einem Quadratkilometer. Im Vergleich dazu sind dies in den USA 32 Einwohner pro Quadratkilometer und in Japan sogar 337 Einwohner pro Quadratkilometer.
Diese niedrige Bevölkerungsdichte ist großartig für Menschen, die im Outback nach viel Lebensraum suchen. Sie stellt jedoch eine enorme technische Herausforderung dar, wenn es darum geht, die australischen Gemeinden auf effiziente und zuverlässige Weise mit dem Internet zu verbinden.
Um diese Herausforderung zu bewältigen, hat die australische Regierung eine Vision und Strategie für ein nationales Breitbandnetzwerk (National Broadband Network - NBN) entwickelt, um allen Australiern Zugang zum Internet zu ermöglichen. Das NBN wird 93 Prozent aller Haushalte, Schulen und Arbeitsplätze im gesamten Land über ein Glasfasernetz Zugang zu superschnellen Breitband-Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbps) verschaffen. Die restlichen 7 Prozent werden über feste Drahtlos- und Satellite¬ninstallationen der nächsten Generation verbunden. Mithilfe dieser Netzwerk-Initiative will sich Australien an die Spitze bei weltweiten Hochgeschwindigkeitsverbindungen setzen und dem Land eine führende Stellung bei der Entwicklung und Implementierung von aufkommenden Industrien wie Telemedizin, Dienstleistungen im Rahmen von erweiterter Realität und digitaler Herstellung von Waren verschaffen.
Im Jahr 2009 hat die australische Regierung die National Broadband Network Company (NBN Co) gegründet, um die NBN-Vision zur Realität zu machen.
Das hat noch keiner geschafft. Dieses landesweite Netzwerk ist das größte einzelne Infrastrukturprojekt in der Geschichte Australiens, das mit dem Bau eines Autobahnnetzes praktisch von Null auf verglichen werden kann. Gleichzeitig hat die australische Regierung erkannt, dass das Netzwerk mit höchster Zuverlässigkeit, Kosteneffektivität und Effizienz betrieben werden muss, um den Anforderungen der Bevölkerung in vollem Umfang gerecht werden zu können.
Die NBN Co hat Emerson damit beauftragt, 10 (als Aggregationsknoten bezeichnete) Netzwerk-Hubs zu entwickeln, zu liefern, zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Diese Hubs bilden das Rückgrat des kontinentumspannenden Netzwerks. Emerson Network Power wurde ausgewählt, da das Unternehmen eine einzigartige Kombination von erstklassigen Technologien, Breitband-Dienstleistungen, tiefgreifenden Branchenkenntnissen und Erfahrung beim Projektmanagement bietet. Auf dieser Grundlage kann das beispiellose Netzwerk sogar noch schneller und effizienter als ursprünglich erwartet aufgebaut werden