L’accès aux connexions Internet large bande constitue désormais un véritable « must » pour les économies en développement, dans le monde entier, dans la mesure où de plus en plus de transactions commerciales, de communications et d’innovations se font en ligne. Et l’Australie, réputée depuis longtemps pour son haut niveau d’instruction et sa culture productive, ne fait pas exception. La géographie du pays, cependant, constitue un défi pour maintenir sa population en tête, en termes de connectivité en ligne.
Pour relever ce défi, le gouvernement australien a mis en place un programme de vision et stratégie pour un réseau national large bande (NBN - National Broadband Network), avec pour objectif de fournir un accès à tous les australiens. En 2009, la National Broadband Network Company (NBN Co) a été lancée pour que la vision NBN devienne réalité. Emerson a été sélectionné pour concevoir, fournir, installer et mettre en service 10 concentrateurs réseau (appelés nœuds d'agrégation) qui serviront de base au réseau s'étendant sur plusieurs continents.
Le bassin de Timan-Pechora dans le nord-ouest de la Russie arctique offre de vastes ressources de pétrole et de gaz, de même que des défis pour ceux qui s'y intéressent. Les conditions climatiques dans la région sont plus adaptées aux espèces sauvages, telles que les ours polaires et les loups, qu'à la vie humaine. La température peut descendre jusqu'à -44 °C, la glace de mer peut présenter une épaisseur supérieure à 1,70 m et les vagues, dans la mer de Barents voisine, peuvent atteindre près de cinq mètres lors des tempêtes.
Le groupe LUKOIL, l'une des compagnies russes les plus importantes dans le secteur de l'exploitation pétrolière et gazière, souhaite augmenter ses exportations provenant de Timan-Pechora vers l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord en développant son site de Varandey, terminal pétrolier le plus au nord au monde. La société savait que l'automatisation allait être le facteur clé pour permettre une exploitation régulière et sûre tout au long de l'année, dans un environnement difficile où cela n'avait jamais été tenté auparavant. Elle s'est tournée vers Emerson pour trouver des solutions robustes et fiables pour son terminal de Varandey, qui traite actuellement 12 millions de tonnes de pétrole brut commercial chaque année.
Petrobras, une compagnie d’énergie gérée par l’État du Brésil, a entrepris de transformer une étendue aride de 65 km (40 miles) dans les environs de Rio de Janeiro en un centre de production d’énergie et de pétrochimie. Une fois achevé, le nouveau complexe Comperj (Complexo Petroquimico do Rio de Janeiro) permettra à la compagnie de se consacrer à nouveau à la production pétrochimique après vingt années d’arrêt, et au pays de satisfaire partiellement les besoins énergétiques de son économie en pleine croissance. C’est grâce aux technologies Emerson que ce projet sera concrétisé.
Une partie du système de traitement des eaux usées de Milwaukee s’appuie sur un digesteur anaérobique au sein duquel les bactéries et autres microbes (les archaebactéries ou « archées ») digèrent les déchets contenus dans des réservoirs fermés. Au fur et à mesure que ces déchets se décomposent, les microbes libèrent du méthane, lequel est alors capturé et utilisé par le district d'assainissement en vue de générer de l’énergie pour réaliser diverses opérations.
Le développement novateur des systèmes InSinkErator Evolution Excel® d'Emerson permet de broyer presque tout type de déchets alimentaires, notamment les peaux de bananes et d’orange, le céleri, les épis de maïs, les pelures de pomme de terre, et même les os de côtelettes, tout cela sans blocage ni obstruction. De quoi aider le district d'assainissement de la ville de Milwaukee à convertir encore davantage de déchets alimentaires de ses citoyens en une source inépuisable d'électricité.
La ville de Bay Village en Ohio est une communauté de 17 000 habitants située à 24 kilomètres à l'ouest de Cleveland, sur la rive sud du lac Érié. La ville se targue d'être suffisamment éloignée des grands axes routiers pour offrir une vie en banlieue dans un environnement sûr, sain et paisible.
Il est primordial de protéger la qualité de l'approvisionnement en eau potable de la ville. Cependant, comme des milliers d'autres communautés, la ville de Bay Village doit entretenir des infrastructures de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées vétustes, et ce, grâce aux modestes impôts des contribuables. C'est la raison pour laquelle Bay Village a fait appel aux Outils professionnels Emerson et à sa gamme RIDGID®.
Le contrôle de la température et de l’humidité constitue un des facteurs de la plus haute importance dès lors qu’il s’agit du transport sur de longues distances de denrées périssables telles que les bananes. Pour transporter de tels fruits depuis leur point de récolte jusqu’au magasin en bas de chez vous en respectant des conditions précises de température et d’humidité, Dole, le plus grand producteur mondial de fruits frais, a recours à des conteneurs réfrigérés équipés de la technologie de compresseurs à défilement numérique Copeland d'Emerson.
Emerson estime qu'en équipant ses conteneurs frigorifiques de compresseurs scroll numériques à faible consommation d'énergie, l'industrie bananière pourrait économiser par an plus de 10 millions de dollars US en carburant pour la réfrigération et réduire de 500 millions de dollars US les pertes dues à la détérioration des fruits.
Face à des budgets de plus en plus serrés, à des inquiétudes sur l’empreinte écologique, ainsi qu'aux coûts de plus en plus élevés de l’énergie, les directeurs et responsables des départements d’informatique sont en quête de méthodes leur permettant de réaliser des économies, de réduire les consommations énergétiques et de mieux exploiter leurs centres de données aussi gourmands en termes d’énergie que sensibles à la chaleur. Les stratégies Energy Logic d'Emerson leur montrent comment procéder... en commençant par réduire la charge calorifique superflue.
Les hivers norvégiens peuvent être très rudes, avec des températures ambiantes moyennes inférieures à zéro pendant la plupart de la saison. Les eaux de la Mer du Nord peuvent, quant à elles, atteindre les 6 °C (43 °F). Lorsque la ville de Drammen a été amenée à se doter d’un nouveau système de chauffage, et donc d’eau chaude, pour desservir les résidents et les entreprises de tout un quartier, elle s'est tournée vers la Mer du Nord en tant que source d’énergie renouvelable et vers les technologies d’Emerson pour la réalisation d’un tel projet.
Le gaz naturel, considéré comme le combustible fossile le plus écologique, fait actuellement l’objet d’une demande en pleine croissance. La liquéfaction du gaz naturel permet de stocker et de transporter celui-ci de façon rentable. Aussi, Qatargas souhaitait développer ses infrastructures en vue d'en stimuler la production et passer ainsi de 10 à 42 millions de tonnes par an d'ici la fin de la décennie. Pour réaliser un objectif d’une telle ambition, les unités de production de Qatargas devraient atteindre une échelle sans précédent. La technologie d’Emerson a contribué à en faire un projet réalisable, sécurisé et rentable.
Les pompes à chaleur conventionnelles ne sont pas en mesure de prendre en charge de façon efficace et rentable les besoins résidentiels en matière de chauffage des provinces du nord de la Chine, où se concentrent plus de 500 millions d’individus. Emerson a relevé le défi en développant une technologie innovante pour son compresseur Copeland Scroll, permettant ainsi aux pompes à chaleur basse consommation de fonctionner de façon efficace et rentable, et ce, même à des températures les plus basses. Des millions de foyers chinois sont désormais en mesure de réduire leur dépendance envers les centrales au charbon et d'éviter la génération de millions de tonnes d'émissions de CO2.
Entreprise énergétique d'État du Mexique, Petróleos Mexicanos (PEMEX) souhaitait une solution innovante et viable économiquement pour prolonger la production de pétrole de ses plateformes offshore vieilles de 30 ans, situées sur son champ pétrolier de Cantarell, dans le golfe du Mexique. Pour faire aboutir son projet de « champ intelligent », la société PEMEX s'est tournée vers Emerson pour créer un système de surveillance à distance pouvant être rapidement et économiquement installé afin de mieux gérer le champ pétrolier, accroître la sécurité du personnel et améliorer la protection de l’environnement.
LARGE BANDE
Emerson apporte son assistance technologique critique pour la mise à disposition d’un service large bande en Australie
ÉLECTRICITÉ
Des broyeurs de déchets révolutionnaires permettent à la ville de Milwaukee de transformer davantage de déchets alimentaires en électricité
QUALITÉ DE L'EAU
Emerson Technology aide une ville à mieux gérer son système d’eau potable
EXPÉDITION
La technologie d’Emerson vient améliorer la conservation alimentaire dans le monde entier
CENTRES DE DONNÉES
Emerson montre aux centres de données comment réduire ses coûts énergétiques
CHALEUR
Les pompes à chaleur d’Emerson viennent chauffer l’eau gelée de la Mer du Nord sans contribuer aucunement au réchauffement climatique
GAZ NATUREL LIQUIDE
La technologie Emerson aide Qatargas à augmenter sa production de gaz naturel liquide en vue de répondre aux demandes mondiales en matière d’énergie propre et fiable
POMPES À CHALEUR
La technologie des pompes à chaleur Emerson aide la Chine à réduire sa consommation de charbon
PÉTROLE OFFSHORE
PEMEX améliore sa sécurité et augmente sa production pétrolière grâce à la technologie Emerson
|
|
|