Emerson apporte son assistance technologique critique pour la fourniture

d’un service large bande

en Australie

L’accès aux connexions Internet large bande constitue désormais un véritable « must » pour les économies en développement, dans le monde entier, dans la mesure où de plus en plus de transactions commerciales, de communications et d’innovations se font en ligne. Et l’Australie, réputée depuis longtemps pour son haut niveau d’instruction et sa culture productive, ne fait pas exception. La géographie du pays, cependant, constitue un défi pour maintenir sa population en tête, en termes de connectivité en ligne.

Pour relever ce défi, le gouvernement australien a mis en place un programme de vision et stratégie pour un réseau national large bande (NBN - National Broadband Network), avec pour objectif de fournir un accès à tous les australiens. En 2009, la National Broadband Network Company (NBN Co) a été lancée pour que la vision NBN devienne réalité. Emerson a été sélectionné pour concevoir, fournir, installer et mettre en service 10 concentrateurs réseau (appelés nœuds d'agrégation) qui serviront de base au réseau s'étendant sur plusieurs continents.

22,8

à travers

3

connectés par le biais

d'1

millions de personnes

millions de km2

réseau large bande

Passez le curseur de votre souris sur les points de la carte pour en savoir plus

Emerson aide à placer
l'Australie aux avant-postes de l'Internet à haut débit
  • 1

    Une réalisation pharaonique

    La société Emerson Network Power a été choisie afin de prendre part au plus vaste projet d'infrastructure jamais mis en oeuvre dans toute l'histoire du pays.

  • 2

    La faible densité de population constitue un grand défi

    L'Australie est l'un des pays où la densité démographique est la plus basse, à savoir environ 2,7 personnes au kilomètre carré en moyenne. En comparaison, celle des Etats-Unis est de 32 personnes au kilomètre carré et celle du Japon, de 337 personnes au kilomètre carré. Cette faible densité constitue un grand défi technique quand il est question de connecter à Internet, de manière efficace et fiable, les communautés australiennes.

  • 3

    Priorité à l'efficacité

    L'approche modulaire et conteneurisée innovante d'Emerson permet simultanément de planifier, de fabriquer et de tester les 10 noeuds réseau au sein d'un emplacement centralisé, plutôt que d'avoir à les concevoir consécutivement sur chaque site. Cette solution conteneurisée devrait permettre à cette infrastructure d'être mise en service jusqu'à 50 % plus vite que sur les sites sur mesure.

  • 4

    Connexion de la quasi-totalité des Australiens

    93 % de l'Australie auront accès à des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 100 Mbits/s, ce qui permet au pays de devenir un leader dans le domaine du développement et du déploiement des industries émergentes, telles que la télésanté, les services dits de « réalité enrichie » et la fabrication numérique de produits.

Emerson apporte son assistance technologiquee critique pour la fourniture d’un service large bande en Australie

L’accès aux connexions Internet large bande est désormais un must pour les économies en développement, dans le monde entier, dans la mesure où de plus en plus de commerce, de communication et d’innovation se font en ligne. Et l’Australie, réputée depuis longtemps pour son haut niveau d’instruction et sa culture productive, ne fait pas exception. La géographie du pays, cependant, constitue un défi pour maintenir sa population en tête, en termes de connectivité en ligne.

Les villes et les villages australiens sont répartis dans un paysage rude et vaste, de près de 7,8 millions de kilomètres carrés. Avec une population de 22,8 millions habitants, l’Australie est l’un des pays où la densité démographique est la plus basse – environ 2,7 personnes par kilomètre carré en moyenne. En comparaison, celle des Etats-Unis est de 32 personnes au kilomètre carré et du Japon, de 337 personnes au kilomètre carré.

Cette faible densité est fantastique pour les personnes qui aiment les aventures sauvages, mais elle constitue un grand défi technique quand il est question de connecter à Internet, de manière efficace et fiable, les communautés australiennes.

Pour relever ce défi, le gouvernement australien a mis en place un programme de vision et stratégie pour un réseau national large bande (NBN - National Broadband Network), avec pour objectif de fournir un accès à tous les australiens. Ce NBN permettra à 93 pour cent des foyers, écoles et bureaux disséminés dans tout le pays d’accéder à un service de fibre optique, permettant d’atteindre des vitesses de téléchargement large bande ultra rapides, allant jusqu’à 100 Mégabits par seconde (Mbps). Les 7 pour cent restants seront connectés par un accès sans fil fixe et satellite de nouvelle génération. Cette initiative de réseau vise à placer l’Australie à l’avant-plan de l’Internet à haut débit dans le monde entier et à permettre au pays de devenir un leader dans le domaine du développement et du déploiement des industries émergentes tels que la télésanté, les services dits de « réalité enrichie » et la fabrication numérique de produits.

En 2009, le gouvernement australien a lancé la National Broadband Network Company (NBN Co) pour que la vision NBN devienne réalité.

Du jamais fait jusque là. Ce réseau national représente le plus grand et seul projet d’infrastructure dans l’histoire du pays, qui revient à peu près à créer un système d’autoroute en partant de zéro. Parallèlement, le gouvernement australien précisait que le réseau devait fournir les plus hauts niveaux de fiabilité, rentabilité et efficacité pour satisfaire pleinement les attentes de la population.

La NBN Co s’est donc adressée à Emerson pour concevoir, fournir, installer et mettre en service 10 concentrateurs de réseau (également appelés nœuds d’agrégation) qui serviront de base au réseau s’étendant sur tout le continent. Emerson Network Power a été sélectionné parce qu’il propose une combinaison unique de technologies les meilleures de leur catégorie, de fonctionnalités de service large bande, d’expériences approfondies de l’industrie et d’expertise en gestion de projets qui permettront à ce réseau, jusque là sans égal, de se développer encore plus rapidement et efficacement que prévu.

 

• La NBN Co a recherché l’expertise d’Emerson Network Power pour personnaliser des technologies éprouvées afin de répondre à ses attentes spécifiques, de gérer tous les éléments de conception et de déploiement et de bénéficier d’une livraison respectant des délais fermes.

• Emerson a conçu une solution d’infrastructure entièrement intégrée, modulaire et conteneurisée pour les nœuds d’agrégation de NBN et qui intègre alimentation CA et CC, refroidissement, racks, gestion, surveillance et services d’assistance – tous, les meilleurs de leur catégorie. L’approche modulaire et conteneurisée novatrice d’Emerson permet à la NBN Co et Emerson de planifier, de fabriquer, d’aménager, d’intégrer et de tester les 10 nœuds réseau depuis un emplacement central, plutôt que de les construire les uns après les autres sur chaque site, ce qui revient plus cher et qui présente des risques de retards. Les avantages pour la NBN Co sont : un temps de déploiement considérablement réduit, un coût réduit et une plus grande flexibilité pour optimiser le déploiement de la totalité du projet.

• Pour répondre à la demande de la NBN Co d’« efficacité sans compromis », les solutions de puissance et de refroidissement d’Emerson Network Power sont conçues pour optimiser le rendement énergétique, qui dépasse grandement les moyennes de l’industrie, plaçant ainsi le NBN en tête en termes d’efficacité.

• Parallèlement, les solutions de puissance et de refroidissement d’Emerson répondent aux attentes de la NBN Co en termes de densité de serveurs élevée pour prendre en charge les très nombreuses demandes de trafic, ainsi que la très haute disponibilité nécessaire pour l’architecture réseau transportant le trafic en ligne du pays.

Les solutions d’infrastructure de centre de données leaders d’Emerson prendront en charge les déploiements initiaux de la production du NBN, lorsqu’ils seront mis en ligne cette année et permettront une croissance rapide du réseau dans les années à venir. Emerson estime que le déploiement de la solution conteneurisée pour les concentrateurs réseau permet de mettre en service cette infrastructure environ 50 pour cent plus rapidement que les sites sur mesure. De plus, les solutions Emerson devraient fournir des gains en matière de rendement énergétique de jusqu’à 30 pour cent par rapport aux solutions de puissance et de refroidissement classiques.

Avec les technologies Emerson, le réseau National Broadband Network de l’Australie dispose de fondations solides et est en bonne voie pour proposer un système de télécommunication moderne qui connecte ses villes et ses villages, pour le bénéfice de tous ses citoyens.

Visitez : Emerson Network Power
Imprimer le PDF
Show Video