L’accesso a connessioni Internet a banda larga è divenuto fondamentale per economie in crescita in tutto il mondo ora che sempre più comunicazioni, commercio e innovazioni avvengono online. L’Australia, nota da tempo per la sua cultura e produttività, non è certo un’eccezione, ma la sua particolare geografia rappresenta un ostacolo per una connettività online all’avanguardia.
Per affrontare questa sfida, il governo australiano ha sviluppato una visione e strategia per una rete pubblica a fibra ottica, il National Broadband Network (NBN) con lo scopo di portare la connettività in tutto il Paese. Nel 2009, il governo australiano ha creato la National Broadband Network Company (NBN Co) per tradurre la visione dell’NBN in realtà. È stata scelta Emerson per progettare, fornire, installare e mettere in servizio 10 hub di rete (o nodi di aggregazione) che saranno alla base della rete continentale.
Il bacino di Timan-Pechoran, nella regione artica nordoccidentale russa, offre vaste risorse di petrolio e gas, ma presenta anche difficoltà uniche per chi desidera sfruttarle. Le condizioni climatiche in questa regione sono più adatte per lupi e orsi polari che per l'uomo; le temperature possono scendere a minimi di -44 °C, lo spessore dei banchi di ghiaccio supera i 170 cm e le onde nel vicino mare di Barents possono raggiungere un'altezza di 5 metri durante le tempeste.
Il gruppo LUKOIL, una delle maggiori aziende petrolifere russe, intendeva aumentare le esportazioni dal bacino di Timan-Pechoran all'Europa occidentale e al Nord America espandendo la sua sede di Varandey, il terminal petrolifero più settentrionale al mondo. L’azienda sapeva che l’automazione sarebbe stata la soluzione adatta per un funzionamento costante e sicuro per tutto l’anno in un ambiente difficile, dove non era mai stato tentato niente di simile. Si è quindi rivolta a Emerson per soluzioni di automazione robuste e affidabili per il terminal di Varandey, che oggi movimenta 12 milioni di tonnellate metriche di greggio di grado commerciale l’anno.
Petrobras, l’ente energetico di stato del Brasile, sta trasformando una distesa di terra desolata a 65 km dal centro di Rio de Janeiro in un centro per la produzione di energia e petrolchimico. Una volta completato, il nuovo complesso Comperj (Complexo Petroquimico do Rio de Janeiro) segnerà il ritorno dell’ente alla produzione petrolchimica dopo due decenni e rappresenterà un’ulteriore tappa nello sforzo compiuto dal Brasile per far fronte ai fabbisogni energetici della sua economia in crescita. La tecnologia Emerson sta contribuendo a rendere tutto questo possibile.
Parte della rete fognaria di Milwaukee utilizza un digestore anaerobico in cui i batteri e altri microbi, chiamati archei, “digeriscono” i rifiuti in serbatoi chiusi. Nel processo di decomposizione dei rifiuti, i microbi producono metano, che viene raccolto e utilizzato per produrre energia necessaria allo stesso ente.
Il modello InSinkErator Evolution Excel® di Emerson è un tritarifiuti che permette di triturare quasi tutti gli scarti alimentari, tra cui bucce di arancia e di banana, sedano, pannocchie di mais, bucce di patate e persino le ossa delle costine senza creare intasamenti, aiutando il Dipartimento fognario metropolitano di Milwaukee a convertire una maggiore quantità di rifiuti alimentari dei suoi residenti in una fonte inesauribile di elettricità.
La Città di Bay Village, in Ohio, è una comunità residenziale di 17.000 abitanti ubicata 15 miglia a ovest di Cleveland, sulla sponda meridionale del lago Erie. La città è fiera di essere sufficientemente fuori mano da poter fornire un ambiente sicuro, salubre e tranquillo in una zona periferica.
Proteggere la qualità dell’acqua potabile distribuita in città è di fondamentale importanza. Ma come per centinaia di altre comunità, l’amministrazione comunale di Bay Village deve gestire infrastrutture idriche per le acque potabili e di scarico ormai datate e con le limitate risorse finanziarie derivanti dalle imposte. Per questo motivo Bay Village si è rivolta a Emerson Professional Tools e al suo marchio RIDGID®.
Il controllo di temperatura e umidità è di importanza critica per il trasporto di prodotti deperibili, come le banane, su lunghe distanze. Dole, il più grande produttore di frutta fresca al mondo, utilizza container refrigerati dotati della tecnologia di compressore Copeland Digital Scroll Emerson per mantenere in modo preciso la temperatura e l’umidità corrette delle banane dal raccolto al rivenditore locale.
Emerson stima che l’uso dei compressori Digital Scroll efficienti sotto il profilo energetico nei container refrigerati può consentire al settore delle banane un risparmio di oltre 10 milioni di dollari in costi di combustibile per la refrigerazione e ridurre il raggrinzimento e lo scarto in misura pari a 500 milioni di dollari USA l’anno.
Di fronte ai tagli di bilancio, alle preoccupazioni sull’impatto ecologico e ai costi elevati dell’energia, i responsabili dell’informatica aziendale e i loro tecnici sono alla ricerca di opportunità che permettano loro di risparmiare denaro, ridurre il consumo di energia e ottenere maggiore efficienza dai loro CED. I CED, come è noto, richiedono molta alimentazione e temono il surriscaldamento. Le strategie Energy Logic di Emerson dimostrano come ciò sia possibile, riducendo innanzitutto il carico termico in eccesso.
Gli inverni in Norvegia possono essere gelidi, con temperature inferiori allo zero per la maggior parte della stagione e con una temperatura delle acque del Mare del Nord che può raggiungere i 6 °C (43 °F). Quando la città norvegese di Drammen ha avuto bisogno di acqua calda per una centrale termica urbana a servizio di residenti e attività commerciali di un nuovo quartiere, ha pensato ad utilizzare le gelide acque del Mare del Nord come fonte di energia rinnovabile e la tecnologia Emerson ha reso possibile il progetto.
Il gas naturale è considerato il più ecologico dei combustibili fossili e la domanda è in crescita. La conversione del gas naturale in gas naturale liquefatto (GNL) consente lo stoccaggio e il trasporto economicamente convenienti di questa fonte di energia. Qatargas desiderava espandere i propri stabilimenti per potenziare la produzione di GNL da 10 milioni a 42 milioni di tonnellate l'anno entro la fine del decennio. Per raggiungere questo obiettivo ambizioso, la capacità produttiva di Qatargas dovrà crescere a un ritmo mai visto prima e la tecnologia Emerson sta aiutando a rendere tutto ciò possibile, sicuro ed economicamente vantaggioso.
Le pompe di calore convenzionali non sono sufficienti per fornire un riscaldamento efficace ed efficiente nelle province della Cina del Nord, in cui vivono oltre 500 milioni di persone. Emerson ha risolto questa sfida attraverso lo sviluppo di una tecnologia innovativa per il compressore Copeland Scroll, consentendo alle pompe di calore a efficienza energetica di operare in modo efficace ed efficiente anche a temperature ridotte. Milioni di proprietari di case in Cina ora hanno l’opportunità di ridurre la propria dipendenza dagli impianti di riscaldamento a carbone ed evitare milioni di tonnellate di emissioni di CO2.
Petróleos Mexicanos (PEMEX), l’ente statale per l’energia del Messico, doveva individuare una soluzione innovativa ed economicamente soddisfacente per aumentare la produzione di petrolio delle piattaforme offshore, in attività da 30 anni, del giacimento di Cantarell, nel Golfo del Messico. Per realizzare questa visione di un "giacimento intelligente", PEMEX si è rivolta a Emerson per creare un sistema di monitoraggio in remoto che potesse essere economicamente efficiente, rapido da installare per una migliore gestione del giacimento, e che consentisse di migliorare la sicurezza dei lavoratori e la protezione ambientale.
BANDA LARGA
Emerson fornisce supporto tecnologico critico per l’implementazione del servizio broadband in Australia
PETRóLIO
Emerson supporta LUKOIL nello sfruttamento di una nuova in uno degli ambienti più difficili al mondo al mondo
PETROLCHIMICA
Il più grande impianto petrolchimico del Brasile si servirà della tecnologia Emerson
ELETTRICITA
Un innovativo tritarifiuti aiuta Milwaukee a convertire più rifiuti alimentari in elettricità
QUALITà DELL'ACQUA
La tecnologia Emerson aiuta una città a mantenere in modo più efficiente l’impianto di distribuzione dell’acqua potabile
SPEDIZIONI
La tecnologia Emerson migliora la conservazione degli alimenti in tutto il mondo
CED
Emerson invita a ragionare a mente fredda sui costi energetici dei CED
RISCALDAMENTO
La tecnologia della pompa di calore Emerson riscalda una città utilizzando le acque gelide del Mare del Nord con zero impatto sul riscaldamento globale
GAS NATURALE LIQUEFATTO
La tecnologia Emerson aiuta Qatargas a potenziare la produzione di gas naturale liquefatto per soddisfare la domanda mondiale di energia pulita e affidabile
POMPE DI CALORE
La tecnologia della pompa di calore di Emerson aiuta la Cina a ridurre l’uso del carbone
PETROLIO OFFSHORE
PEMEX migliora la sicurezza ed estende la produzione del settore petrolifero grazie alla tecnologia di Emerson
|
|
|