L’accesso a connessioni Internet a banda larga è divenuto fondamentale per economie in crescita in tutto il mondo ora che sempre più comunicazioni, commercio e innovazioni avvengono online. L’Australia, nota da tempo per la sua cultura e produttività, non è certo un’eccezione, ma la sua particolare geografia rappresenta un ostacolo per una connettività online all’avanguardia.
Le città e cittadine australiane sono sparse su un vasto territorio di circa 7,6 milioni di chilometri quadrati; con una popolazione di 22,8 milioni di abitanti, l’Australia ha una delle densità abitative più basse al mondo, con una media di circa tre abitanti per chilometro quadrato, contro i 32 degli Stati Uniti e i 337 del Giappone.
Questa bassissima densità è ideale per chi ama i grandi spazi e la natura incontaminata, ma rappresenta un’enorme sfida tecnologica quando si vogliono connettere a Internet le varie comunità in modo efficiente e affidabile.
Per affrontare questa sfida, il governo australiano ha sviluppato una visione e strategia per una rete pubblica a fibra ottica, il National Broadband Network (NBN) visione e strategia per una rete pubblica a fibra ottica, la National Broadband Network (NBN) con lo scopo di portare la connettività in tutto il Paese. L’NBN offrirà accesso al servizio a fibra ottica al 93 percento delle abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, per velocità di scaricamento ultraveloci a banda larga fino a 100 megabit al secondo (Mbps). Il restante 7 percento sarà connesso tramite wireless fisso e satellite di ultima generazione. Questa iniziativa ha come obiettivo di porre l’Australia all’avanguardia della connettività ad alta velocità nel mondo e di consentire al Paese di divenire il leader nello sviluppo e implementazione di industrie emergenti come telemedicina, servizi di Augmented Reality e Digital Fabrication.
Nel 2009, il governo australiano ha creato il National Broadband Network Company (NBN Co) per tradurre la visione dell’NBN in realtà.
Non è mai stato fatto prima. Questa rete nazionale rappresenta il più grande progetto di infrastruttura nella storia del paese, paragonabile alla costruzione di una rete autostradale da zero. Allo stesso tempo, il governo australiano ha riconosciuto che la rete doveva offrire i massimi livelli di affidabilità, convenienza ed efficienza per rispondere pienamente alle necessità della popolazione.
NBN Co si è rivolta a Emerson per progettare, fornire, installare e mettere in servizio 10 hub di rete (o nodi di aggregazione) che saranno alla base della rete a livello continentale. È stata selezionata Emerson Network Power perché offre una combinazione unica di tecnologie all’avanguardia, capacità di assistenza, conoscenza approfondita dell’industria ed esperienza in project management che consentiranno a questo progetto di rete di procedere in modo ancora più rapido ed efficiente di quanto inizialmente previsto.