请在使用本网站之前认真阅读以下规定(“条款”)。
使用本网站则表明您已经同意并接受这些条款。如果您不接受这些条款,请勿使用本网站或从本网站下载材料。
网站及其使用
美国艾默生电气公司(“艾默生电气”)网站由位于密苏里州圣路易斯市的艾默生电气总部所有并提供。艾默生电气的子公司及其附属公司的网站为上述子公司与附属公司所有并提供。
为本条款之目的,艾默生电气及其子公司与附属公司统称为“Emerson”。本条款中的网站或站点称为“网站”。每个网站仅供您作个人参考,不作商业用途使用。
您可以随意浏览该网站内容;但是,访问及使用本网站须遵循下列条款及所有适用的法律:
•本网站仅可用于合法之目的。
•不得通过本网站以任何方式发布或传播任何违反或侵犯他人权利的,或具有非法、威胁、侮辱、诽谤、攻击、侵犯隐私权或公众形象权、粗俗、淫秽、亵渎、骚扰性质的,或其他有争议的信息或材料。
•不得通过本网站发布或传播任何鼓动可能会构成犯罪、招致法律责任或违反任何法律、行政命令或方针,或违反本条款行为的信息或材料,或未经 Emerson 事先许可包含任何有关产品或服务的广告或询价信息或材料。任何 Emerson 认为限制或妨碍其他用户使用本网站的行为,将不被允许。
网站包含的信息与材料包括但不限于文字、软件、照片、视频、图形及音频(统称为“材料”),该等材料部分或全部来自于 Emerson 及其他来源,并受到国际版权、商标及其它法律的保护。网站的整体内容作为汇编作品,受《美国版权法》版权保护。
Emerson 拥有该等网站内容的总体选择、协调、安排及改进方面的版权,同时拥有该等网站内容单独板块的权利或使用该等网站内容单独板块的许可。
不得以任何方式复印、复制、重新发布、修改、上传、发布、传播、分发、反编译、反向工程或拆分网站材料,包括但不限于文字、图片、音频和/或视频及任何软件(包括但不限于任何软件中包含或生成的图像或文件或软件附带的数据),除非您在任何一台单独电脑上下载一份网站材料的副本且仅用于个人、非商业之目的,但前提是您必须将所有版权、商标及其他专有权声明保持原样,并不得对作者归属进行任何改变或删减。
这一有限授权并不代表该网站材料的所有权的转让,并且您承认您并未获得与网站材料相关的任何许可、所有权或其他权利。
出于任何其他目的修改或使用网站材料均违反 Emerson 或其他资料来源方的版权、商标和其他专有权利,并可能会违反其他法律。
未获得 Emerson 明确书面许可的条件下,禁止在任何其它网站、联网计算机或环境中使用任何网站材料。如果您违反了本条款的任何规定,您使用该网站的授权将自动终止,并且您必须立即销毁任何从本站下载或打印的材料。
免责声明
本网站、材料及相关传播均“按原样”提供,不带有任何种类的明示或默示的任何声明或保证,包括但不限于适销性、不侵权或适合于特定用途保证。
有些司法管辖区域不允许排除默示保证,因此上述默示保证除外在特定情况下可能不适用。在这种情况下,所有其他排除继续有效。
Emerson 不保证本网站中包含的任何信息的准确性、可靠性或完整性,亦不保证或声明任何信息可能适用于任何情况或应用。在使用本网站时,您承认基于有关任何此类材料、意见、陈述或信息的使用所产生的风险应由您自行承担。
对于因使用本网站所产生的任何性质的任何损害,Emerson 概不承担责任,亦不应承担法律责任。这一明示的免责声明包括因您访问、使用或浏览本网站,您的计算机硬件、软件、内存或您或他人的任何其他财产可能遭受的由于病毒、蠕虫、木马或任何其他计算机软件或异常所导致的感染、影响或破坏等损害。
第三方网站
为向您提供便利,Emerson 可能会提供其他实体及个人经营的网站链接,但对于您通过本网站进入的任何其他网站不作任何陈述。任何指向非 Emerson 网站的链接均不代表 Emerson 赞同或接受对该网站的内容或对该网站的使用承担责任。
如果使用此类网站,所有风险均由您个人承担。 Emerson 不就任何链接网站,或该网站中的信息或材料,或该网站上描述的任何产品或服务,作出保证或陈述,亦不对其进行任何赞助或表示赞同。
此外,链接不意味着Emerson 与之存在附属或关联关系,也不意味着任何链接网站被授权使用 Emerson 的任何商标、商号、标识或版权。
第三方内容
任何由第三方在网站中表达或提供的任何意见、声明、服务、要约或其他信息或内容均拥有各自的作者或发行人,并非 Emerson 提供的内容。
责任限制
使用及浏览本网站的风险应由用户个人承担。如果您对本网站中的任何材料或条款感到不满,您可采取唯一且具排他性的补救措施,即停止访问并使用本网站。
无论以下损害是基于保证、合同、侵权、疏忽、严格责任、或任何其他法律理论,也无论 Emerson是否被告知此类损害的可能性,在任何情况下,Emerson 及其供应商或其它被提及的或参与网站创建、制作或提供的第三方,都不会对于任何因为您访问、使用、无法使用、使用本网站提供的任何链接网站的结果,或全部或任何此类链接网站包含的任何材料(包括但不限于性能故障导致或引发的后果;错误;遗漏;链接至其他网站;中断;缺失;缺陷;操作或传输延迟;计算机病毒;通讯线路故障;或破坏,未经授权访问、修改或使用任何计算机或系统)所产生的任何直接、附带、从属、间接、特殊或惩罚性损害(包括但不限于产生的任何类型的费用与开支、利润损失、数据或方案丢失、业务中断)承担任何责任。
对于任何用户或第三方的任何举动、遗漏或行为,Emerson 均不承担任何义务与责任。
Emerson 就其产品及服务所需承担的义务与责任仅受 Emerson 出售或许可该等产品及服务所依据的销售或许可条款与条件之管辖。用户可从相应的Emerson实体处获得上述条款与条件的副本。
不同意管辖
各方同意,美国艾默生电气公司及其子公司或附属公司不应因该网站的可使用性而受到美国以外的法院管辖。
安全保障
本网站材料可能包含各种基于或包括有关 Emerson 的经营、未来业绩及前景的假设的前瞻性陈述内容。此类前瞻性内容基于当前预期,并具有风险及不稳定性。
依据 1995 年颁布的《美国私人证券诉讼改革法案》中有关“安全保障”的规定,Emerson 提供以下旨在说明重要经济、政治及技术因素的警告说明。这些因素作为各种因素的一部分,可能导致实际结果或活动与前瞻性陈述及相关假设中阐明或暗指的相关内容有很大的不同。
此类因素包括:
(1) 当前与未来业务环境中的变化,包括利率、资本及消费支出;
(2) 针对 Emerson 行动方案的竞争因素及竞争对手的反应;
(3) 预期产品的成功开发与市场引进;
(4) 政府法律与法规变化,包括税收;
(5) 新兴经济体中的不稳定政府及商业状况;
(6) 进行国内外的收购,包括候选对象的监管要求及市场价值的有利环境的延续。
您提供的信息
Emerson 一贯的政策是,不会接受或考虑除 Emerson 特别向您要求提供之外的意见、建议或材料。相应地,除非 Emerson 特别要求,Emerson 不希望您,您亦不应通过该网站,向 Emerson 发送任何机密或专有信息。请注意,您向 Emerson 发送的任何未经 Emerson 要求而主动提供的信息或材料,都将被视为非机密或专有材料。
通过将信息或材料提供至该网站,则表示您自动授予 Emerson(或保证此类信息和材料的所有权人已明确授予 Emerson)免版税、永久、不可撤销、无限制的权利及许可,允许 Emerson 使用、复制、展示、执行、修改、改编、出版、翻译、传播及发行,或向世界范围内其他方公开此类信息及材料(部分或全部的,出于任何目的)和/或将此类信息以任何方式,如媒体或已知或今后开发的技术,纳入其它作品中。您还同意 Emerson 可随意使用您出于任何目的发送给 Emerson 的任何想法、概念、诀窍或技术。
此外, Emerson 不希望收到,且您通过使用该网站已被视为立约并同意不向 Emerson 提供任何诽谤、威胁、淫秽、骚扰、违反任何法律及政府要求或其他违法的,或包含其它个人或实体的专有信息或材料的信息或材料。
在未获得相关权利所有者明确书面许可的情形下,您不应在本网站上传、发布或以其它方式散布任何受到版权、商标或其他专有权利保护的信息或材料。
任何因为违反版权及专有权利所产生的任何损害,或任何由此提交产生的其它损害均由您个人承担责任。
变更
Emerson 保留随时自主修订条款及对本网站及材料进行纠正或删减的权利。Emerson 可能会对网站材料进行改变、修改、补充、删除或更新,恕不另行通知。尽管如此,Emerson 没有义务对网站材料进行更新。
Emerson 亦可能会对本网站中描述的产品、服务、项目或价格(若有)做出变更,恕不另行通知。继续使用经 Emerson 做出变更的本网站将被视为您接受这些变更。
您应不时地重新访问条款页面,阅读最新条款,因为这些条款对您具有约束力。
指向网站的链接
任何链接至 Emerson 网站的个人或实体必须遵守链接到 Emerson 站点的方针及所有适用法律。
国际用户
本网站由 Emerson 美国总部进行管理。本网站上公布的材料可能指的是您所在国家没有的产品、项目或服务。就此问题,您可以向当地 Emerson 业务联系人进行咨询。
此外,Emerson 未表述此网站材料对美国之外的用户适用或可用,禁止从网站内容被视为非法或受到限制的地区访问网站。
您不可在违反美国或任何其他国家出口法律的情况下使用本网站或出口信息或材料。如果您是在美国境外访问本网站,您必须负责遵守所有适用法律。
适用法律
这些条款应受美国密苏里州法律管辖,并且不适用任何冲突法原则。如果本协议及条款中的任何规定不合法、无效,或因任何原因无法执行,则上述条款应从这些条款中分割出来且不应影响其余条款的有效性和可执行性。
这些条款构成了您与 Emerson 之间关于您使用本网站事宜的完整协议。与使用本网站有关的任何诉由,您应在该索赔或诉由产生之后的六(6)个月内提出。