El nuevo transmisor de presión de Emerson ofrece un mayor desempeño, flexibilidad e información operativa

Transmisor de presión Rosemount 4051S

El transmisor de presión Rosemount™ 4051S proporciona garantía y estabilidad por 20 años, diagnósticos completos y facilidad de uso mejorada. Imagen de alta resolución



Transmisor de presión Rosemount 4051S instalado

El transmisor de presión Rosemount™ 4051S de Emerson proporciona control en tiempo real en algunas aplicaciones, lo que elimina la necesidad de un dispositivo separado, como un controlador lógico programable. ​​​​​​​High resolution image




El transmisor de presión Rosemount 4051S está diseñado para ofrecerles a los clientes más información, mayor desempeño y más flexibilidad. Video link


El transmisor de presión Rosemount 4051S proporciona garantía y estabilidad por 20 años, diagnósticos completos y facilidad de uso mejorada

SHAKOPEE, Minn. 
(23 de octubre de 2025) – Hoy Emerson anunció el lanzamiento del transmisor de presión Rosemount™ 4051S, una nueva solución de medición industrial con la flexibilidad necesaria para afrontar los desafíos más exigentes en medición de presión, al mejorar el desempeño y la información operativa. 

Este transmisor de presión puede proporcionar control local en tiempo real, lo que elimina la necesidad de un dispositivo separado, como un controlador lógico programable. Esta funcionalidad es proporcionada por dos interruptores de relé, cada uno de los cuales puede configurarse para proporcionar control de encendido/apagado de bombas, motores y otros equipos. Estos interruptores también pueden proporcionar alertas basadas en la presión, el caudal, el caudal total, el nivel, el volumen o la temperatura del módulo.

“El transmisor de presión Rosemount 4051S está diseñado para proporcionar una versatilidad y un desempeño excepcionales que ayudan a los clientes a mejorar las operaciones y a ampliar sus capacidades de medición de presión en una amplia gama de aplicaciones industriales”, dijo Nathan Stokes, vicepresidente de productos de presión con la unidad de Instrumentos de Medición de Emerson.  

Fue diseñado para soportar los procesos más difíciles y los entornos más exigentes, con una garantía de 20 años y una especificación de estabilidad de 20 años, ambas exclusivas del mercado de los transmisores de presión. El rápido tiempo de respuesta de 40 milisegundos permite utilizar el transmisor de presión 4051S en las aplicaciones más exigentes. La mejor relación de rangeabilidad de 800:1 de su clase reduce la cantidad de modelos exclusivos que se necesitan tener en stock, lo que simplifica el inventario.

El diagnóstico avanzado proporciona más información, con la integridad del lazo que monitoriza continuamente el estado de todo el lazo eléctrico para detectar posibles fallas. La detección de bloqueo de las líneas de impulsión alerta al personal de la planta para que pueda tomar medidas y el transmisor también puede diagnosticar otras condiciones anormales, como la cavitación, al utilizar su inteligencia de proceso integrada. Los registros de calibración y diagnóstico integrados proporcionan la información necesaria para optimizar el mantenimiento y realizar un análisis de las causas principales.

La pantalla con luz de fondo es mayor que el de los modelos anteriores, lo que facilita la lectura y permite la inclusión de mensajes de advertencia más descriptivos, un valor de variable del proceso siempre activado y un área secundaria personalizable. La pantalla se puede configurar en siete idiomas y la interfaz de usuario intuitiva acelera y simplifica la interacción del usuario, a la vez que reduce el riesgo de errores. 

La conectividad Bluetooth® desde una distancia de hasta 15 metros (50 pies) mejora la seguridad al permitir que el personal de la planta tenga acceso al transmisor para que no entre en áreas clasificadas. Esta conectividad rápida y sencilla aumenta la productividad, la confiabilidad y la seguridad al simplificar las rondas del operador. La configuración y la resolución de problemas se mejoran porque los operadores reciben información sobre qué dispositivos necesitan atención y la aplicación móvil del configurador de dispositivos AMS ofrece una experiencia perfecta en todos los dispositivos.

Las pruebas y el ingreso de datos guiados simplifican estas tareas con un proceso paso a paso. Las pruebas incorporadas proporcionan una verificación confiable de la funcionalidad del instrumento para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa, y el transmisor tiene certificación de nivel de integridad de la seguridad 2/3 y la norma IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) 61508. Las pruebas de verificación parciales incluyen la capacidad in situ, lo que le permite ampliar los intervalos de pruebas sin aplicar una fuente de presión externa.

Obtenga más información en www.emerson.com/Rosemount4051S 

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Medios:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con Emerson a través deXFacebookLinkedInYouTube

Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es un líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.