La nueva central de monitorización de tanques de Emerson optimiza la gestión del inventario y la eficiencia operativa

Central de monitorización Rosemount™ 2405 de Emerson

La central de monitorización Rosemount™ 2405 de Emerson integra una pantalla, una unidad de comunicación y un concentrador de datos en un solo dispositivo que ofrece un control completo del inventario e información sobre el inventario de varios tanques. Imagen de alta resolución



Emerson’s Rosemount™ 2405 Monitoring Hub in a control room

La central de monitorización Rosemount™ 2405 de Emerson proporciona acceso flexible a los datos de inventario, que se pueden ver localmente en el campo o mediante un navegador web. Imagen de alta resolución




La central de monitorización Rosemount™ 2405 proporciona información confiable sobre el inventario de varios tanques. Video link

El Rosemount 2405 proporciona información del inventario en tiempo real con funciones integradas para simplificar el uso, liberar datos y reducir costos

GOTEMBURGO, Suecia (6 de noviembre de 2025) – Emerson anunció hoy el lanzamiento de la central de monitorización Rosemount™ 2405, un dispositivo simple, pero potente que ofrece un control completo del inventario y una monitorización de múltiples tanques de almacenamiento. El Rosemount 2405 está diseñado para simplificar la arquitectura del sistema de monitorización de tanques, lo que permite a las organizaciones automatizar las aplicaciones que anteriormente se consideraban demasiado complejas o costosas. Los conocimientos proporcionados por la central ayudan a optimizar la gestión del inventario, lo que lleva a una mejor toma de decisiones, mayor eficiencia operativa y reducción de costos.

Muchas organizaciones dentro de las industrias química, de refinación, petróleo y gas, metales y minería, y alimentos y bebidas aún dependen de verificaciones manuales de inventario y carecen de la capacidad para implementar un sistema automatizado de monitorización de tanques. Esto se puede combinar con la complejidad y el costo de integrar componentes del sistema como una pantalla, una unidad de comunicación y un concentrador de datos. Al integrar estos tres componentes en un solo dispositivo, el Rosemount 2405 simplifica la arquitectura del sistema, lo que facilita y reduce el costo de la actualización a una solución automatizada.

Esta arquitectura del sistema simplificada está respaldada por la capacidad de conectar hasta ocho transmisores de nivel, presión o temperatura habilitados para HART® al Rosemount 2405. La central recopila, calcula, visualiza y comunica los datos de medición para la monitorización centralizada y la gestión del inventario. La conectividad HART Multidrop digital permite que los instrumentos de campo múltiples se conecten al Rosemount 2405 en un solo cable de par trenzado. Esto reduce significativamente los costos y la complejidad de la infraestructura de cableado al minimizar la necesidad de cables adicionales, cajas de conexiones y canales de entrada.

En línea con la visión Boundless AutomationSM de Emerson para la movilidad de datos, el Rosemount 2405 ofrece integración sin problemas con las plataformas de gestión de inventario Rosemount TankMaster y TankMaster Mobile y conectividad confiable con sistemas host de terceros. La central proporciona acceso flexible a los datos de inventario, que se pueden ver localmente en el campo o en un navegador web. La conectividad digital HART permite la transmisión en tiempo real de diagnósticos del dispositivo e información de estatus junto con variables del proceso, lo que respalda el mantenimiento proactivo.

Con una pantalla intuitiva y guía paso a paso, el Rosemount 2405 facilita la configuración de los múltiples dispositivos de medición conectados, mientras que minimiza la complejidad al reducir la capacitación y el tiempo necesarios para configurar un sistema de monitorización de tanques. Esta interfaz fácil de usar también simplifica la resolución de problemas cuando estos surgen, lo que permite una resolución más rápida y reducir el tiempo de inactividad y los costos.

"El acceso confiable a datos operativos en tiempo real a través de interfaces intuitivas e inteligentes es ahora una expectativa en las industrias de proceso", dijo Mikael Inglund, director de gestión de productos de la unidad de medición de Emerson. "La monitorización automatizada de tanques fácil de implementar, habilitada por el Rosemount 2405, permite a los operadores visualizar, interpretar y actuar rápidamente sobre información crítica. Esto permite una mejor toma de decisiones y conduce a una gestión de inventario más eficiente y a reducir los costos".

Para obtener más información, visite www.Emerson.com/Rosemount2405.

Medios:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con Emerson a través deXFacebookLinkedInYouTube

Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es un líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.