Multifase
Flessibilità e misure di portata precise nei campi più difficili
La misurazione di alta qualità del flusso multifase, senza la necessità di separazione, è richiesta in una sempre crescente varietà di applicazioni e condizioni sul campo in tutto il mondo.
Quando si seleziona un misuratore di flusso multifase da Emerson, si può essere certi di prestazioni di misurazione robusti e affidabili in qualsiasi applicazione di flusso multifase. Con oltre 30 anni di esperienza sul campo e una presenza globale, si può essere sicuri sia dello strumento di misura che del supporto di cui si ha bisogno, da un fornitore che si conosce e in cui si ha fiducia.
Il MPFM Roxar 2600 utilizza una serie di tecniche di misurazione dei dati grezzi. I componenti inclusi sono una sezione di impedenza elettrica, una misurazione della densità gamma quando questa è inclusa nella fornitura, una sezione di tubi di Venturi sostituibile sul campo e un MVT Rosemount. Queste misurazioni dei dati grezzi sono tutto ciò che è necessario per fornire dati di alta qualità riguardo al flusso multifase. Il prossimo passo è assicurarsi che i dati siano correttamente interpretati all'interno del software dell'indicatore.
Roxar Rapid Adaptive Measurement è il software integrato per il MPFM Roxar 2600. I dati grezzi vengono inseriti in questo software, dove vengono messi a frutto 3 decenni di esperienza. Il software utilizza vari moduli con calcolo parallelo, ognuno adatto a condizioni di flusso uniche. Con livelli di fiducia autoassegnati per ogni modulo, il software seleziona automaticamente il modulo più adatto in ogni momento. Tutta questa potenza di calcolo viene fornita a una risoluzione di 10 Hz.
Il trasmettitore multifase Roxar 5726 contiene tutta l'elettronica per il MPFM Roxar ed è montato direttamente sul corpo del misuratore. Questo semplifica le esigenze di cablaggio e i requisiti di installazione. Un'interfaccia utente Web intuitiva guida attraverso tutte le interazioni con l'indicatore che potrebbero essere necessarie. C'è una incredibile potenza di elaborazione e capacità di archiviazione dei dati, assicurando che, indipendentemente dai requisiti di misurazione o di funzionalità che possono arrivare, l'indicatore sia pronto per il futuro.
Emerson ha un'organizzazione di servizio estesa ed esperta. I tecnici dell'assistenza sono stati specificamente addestrati e qualificati per assistere il MPFM Roxar secondo gli standard elevati che ci si aspetta. Grazie a queste capacità a livello mondiale, si troverà sicuramente un tecnico dell'assistenza locale pronto a soddisfare le proprie esigenze. Se si dovesse incontrare una sfida e necessitare di supporto, o si desiderasse effettuare manutenzioni, controlli e calibrazioni regolari, abbiamo l'organizzazione mondiale pronta a fornire supporto.
Il MPFM Roxar 2600 ha notevoli capacità di automazione e di autodiagnostica, tuttavia un'attenzione extra e delle assicurazioni aggiuntive possono essere estremamente preziose. Con i servizi di monitoraggio delle prestazioni, gli esperti di Emerson forniscono supporto monitorando in modo proattivo le prestazioni della base installata di MPFM Roxar. Questo consente un approccio basato sui dati alle interazioni con l'indicatore o al lavoro sul campo, migliorando sia l'efficienza nell'uso delle risorse che la fiducia nelle prestazioni di misurazione.
Molti beni hanno una proprietà congiunta o punti in cui i flussi provenienti da diversi beni possono mescolarsi. I dati di misurazione ottenuti dai misuratori multifase Roxar, di alta qualità, robusti, affidabili e ripetibili, supportano nell'assicurare che i guadagni finanziari siano allocati come dovrebbero essere. Utilizzando misuratori di flusso multifase per queste applicazioni, è possibile ottenere enormi risparmi in termini di tubazioni, separatori e ingombro dell'attrezzatura, oltre a uno strumento collaudato sul campo da Emerson che fornisce una soluzione di misurazione affidabile.
Assicurare l'integrità e la sicurezza di tutte le strutture è importante. I misuratori multifase Roxar hanno tecniche di misurazione uniche, che consentono la capacità di segnalare anche le più piccole variazioni nella produzione di acqua, nonché di rilevare l'accumulo di incrostazioni e di cera. Le misurazioni altamente sensibili forniscono dati per informare sulle azioni da intraprendere per proteggere e mantenere le strutture in modo efficace.
I dati in tempo reale ad alta risoluzione forniti dai misuratori multifase di Roxar supportano la capacità di prendere decisioni basate sui dati e monitorare attentamente gli effetti delle regolazioni effettuate. In definitiva, che si tratti di un'applicazione onshore o offshore, di un'installazione fissa o mobile, di un pozzo singolo o di un pozzo multiplo, i dati ottenuti possono supportare la propria capacità di produrre la maggior quantità possibile di idrocarburi e nel modo più efficace possibile, massimizzando i profitti.
Anche se le applicazioni nel mercato del petrolio e del gas non convenzionale si allineano con i tre precedenti esempi di applicazione forniti, meritano una menzione speciale, data la diversità delle condizioni di flusso, rispetto al mercato del petrolio e del gas convenzionale. Che si tratti di petrolio di scisto, gas umido o gas secco, Emerson ha una considerevole esperienza sul campo nel mercato dello scisto con il MPFM Roxar 2600, e si può avere fiducia nella scelta degli strumenti Emerson di misurazione.
Quando si eseguono le operazioni di collaudo dei pozzi, lo spostamento di grandi e pesanti apparecchiature da una posizione all'altra può risultare difficile. È inoltre importante che l'attrezzatura sia facile da usare ed efficiente da mettere in servizio in ogni nuova località. Con il misuratore di portata multifase Roxar 2600 è possibile contare su uno strumento di misura a prestazioni elevate, in grado di fornire tutti i dati necessari, con un'interfaccia utente web intuitiva ed efficace, che semplifica tutte le interazioni necessarie con il misuratore.
Introducing the Roxar 5726 Multiphase Transmitter, the new electronics hardware platform for the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter, offering high measurement resolution and processing power for improved autonomy and data analytics.
With Rapid Adaptive Measurement, the meter flow computer conducts parallel computation using multiple calculations modules. Each calculation module runs independently, and modules can be enhanced or replaced in the future without affecting the rest of the software structure.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter powered by the 5726 Multiphase Transmitter offers future-ready reliability, allowing operators to easily adopt new enhancements without costly replacements. It ensures efficient, long-term performance, adapting to evolving needs and maximizing asset lifecycle value.
The updated compact hardware arrangement of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter powered by the 5726 Multiphase Transmitter provides straight forward, effective installation, reduced instrumentation footprint and simplified field cabling requirements.
As oil and gas operators worldwide adjust their production methodologies and target more challenging reservoirs, the flow profiles from the wells are becoming significantly more varied and dynamic, and the demands on the instrumentation increase. To address these demands in multiphase measurement, Emerson restructured how the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter now processes sensor signals, self-verifies calculation modules and automatically selects the best-suited measurement modes at any given moment. This ensures that operators receive reliable oil, water and gas measurement, without the need for frequent reconfiguration, even in the most challenging field conditions.
Layer detection and compensation features are built into the embedded software of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter to protect the integrity, reliability and robustness of the measurement results provided by the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter.
At different pressures and temperatures, the interaction between the oil, water and gas phases of the multiphase flow constantly changes. An extensive PVT calculation engine is now embedded within the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter flow computer software, which supports several equations of state models and property libraries, ensuring volumes are correct as pressures and temperatures change.
The adaptive density measurement feature has been introduced within the Rapid Adaptive Measurement embedded software for the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter, to ensure performance with the highest possible stability and reliability in flow regimes with high gas fractions, or when the flow is slugging and sees such conditions periodically.
L'ottimizzazione delle prestazioni dei giacimenti si fonda sulla disponibilità delle competenze necessarie nella forza lavoro.