I produttori di energia massimizzano la produzione del pozzo, riducendo i costi per barile con il nuovo software di ottimizzazione del sollevamento artificiale IIoT di Emerson

1705-DOL

La dashboard di questo nuovo software di ottimizzazione del sollevamento dinamico IIoT di Emerson consente ai tecnici di produzione di tutto il mondo, nonché agli operatori in sede, di visualizzare la produzione (effettiva) rispetto a quella ottimale, a ciascun livello di gerarchia, dal campo alla piattaforma, ai pozzi, fino al completamento. Immagine ad alta risoluzione









CONTATTI PER I MEDIA:

Grace Capwell
Emerson Automation Solutions
+1 (512) 834-7214
Grace.Capwell@emerson.com

Il software di ottimizzazione del sollevamento dinamico combinato con il pozzo in tempo reale offre il massimo vantaggio riducendo le velocità di declino sul campo 

HOUSTON, TEXAS (2 maggio 2017) –  I produttori di energia che cercano di massimizzare la produzione da riserve comprovate ora hanno accesso a soluzioni di ottimizzazione artificiale di nuova generazione di Emerson.  

Il software di ottimizzazione dinamica di sollevamento (DLO) consente ai produttori di sfruttare un valore superiore dagli asset esistenti e ridurre le velocità di declino sul campo garantendo che un campo od una piattaforma producano all'efficienza massima, considerando gli attuali limiti della produzione. Utilizzando il software DLO, un tipico sito che adopera più pozzi, potete registrare un miglioramento della produzione pari al 10%, in quanto risponde immediatamente alle modifiche nelle operazioni sul campo, riassegnando continuamente le risorse di sollevamento disponibili. Il software DLO è una delle tecnologie di punta di Emerson presentate in occasione della Offshore Technology Conference di quest'anno, dall'1 al 4 maggio a Houston.

Il software DLO può influire sul settore in un momento critico. I produttori di energia cercano di massimizzare la produttività dei pozzi esistenti e di scostare la naturale riduzione della produzione di un pozzo di petrolio nel tempo. Mentre le velocità di declino aumentano ed i pozzi producono meno petrolio, i produttori di energia sono forzati a trovare metodi alternativi per soddisfare i target di produzione, preferibilmente senza il costo aggiuntivo della trivellazione di nuovi pozzi.

Il software DLO regola dinamicamente i flussi di gas di sollevamento o la velocità della pompa sommergibile elettrica (ESP) in base alle più recenti curve di prova del pozzo. Una volta configurata, l'applicazione assegna in maniera ottimale l'alimentazione di sollevamento disponibile ai pozzi per massimizzare la produzione, regolandosi contemporaneamente in base alle mutevoli condizioni quali pozzi attivi o no o scatti del compressore. Di contro, le regolazioni del sollevamento del gas tradizionale sono in genere gestite manualmente e con frequenza discontinua, comportando una perdita di opportunità ed una riduzione delle prestazioni sul campo.

Le versioni precedenti del software hanno aiutato i produttori nel settore del petrolio e del gas a generare milioni di dollari all'anno in una produzione migliore durante l'ultimo decennio. La nuova versione è più semplice da implementare ed è già pronta per l'IIoT, offrendo quindi un'infrastruttura basata su cloud. La nuova interfaccia grafica utente consente ai tecnici di produzione di accedere in maniera sicura ai dati chiave di ottimizzazione del campo da qualsiasi luogo con una connessione ad Internet.

Oltre ad una nuova interfaccia Web di semplice utilizzo, il software DLO utilizza ora un sistema OSIsoft PI (un'infrastruttura di dati aperta ed altamente scalabile e cronologia che fornisce un'architettura di dati comune dall'impianto al livello aziendale), rendendo le informazioni disponibili ovunque siano necessarie per prendere migliori decisioni aziendali.

"Il software per l'ottimizzazione del sollevamento dinamico di Emerson è il primo del suo genere ad aiutare i team di produzione a regolare dinamicamente le velocità di sollevamento a circuito chiuso in base alle condizioni correnti, garantendo un recupero efficiente ed altamente produttivo", ha spiegato José Jimenez, direttore del settore industriale O&G globale di Emerson Automation Solution. "È importante indirizzare le risorse di sollevamento in maniera precisa sui pozzi di massimo valore e la soluzione di ottimizzazione di Emerson ha dimostrato di incrementare le velocità di recupero del petrolio e di rallentare le velocità di declino del pozzo. La nuova piattaforma software riduce in maniera significativa i costi di implementazione".

Poiché DLO utilizza le curve di prova del pozzo per determinare in che modo assegnare le risorse di sollevamento, è importante che tali curve siano aggiornate durante il declino del pozzo. Per ottenere il massimo vantaggio, i produttori di petrolio hanno la possibilità di associare la tecnologia DLO alla soluzione di test del pozzo integrata di Emerson, che consente di aggiornare con una maggiore frequenza le curve del pozzo. Queste informazioni vengono inviate al software DLO per garantire che la produzione sul campo sia massimizzata in maniera costante.

La soluzione di test del pozzo integrata presenta un selettore di flusso multiporta, un misuratore di portata trifase ed un'unità terminale remota completa che viene fornita come preingegnerizzata e fabbricata su uno skid. In questo modo si migliora la qualità e la frequenza dei dati di prova del pozzo con un ingombro ed un peso notevolmente ridotti rispetto ad un manifold ed un separatore di test tradizionali. Ciascuno skid può gestire fino a sette pozzi, eliminando notevolmente tubi, valvole e serbatoi. Il misuratore di portata trifase fornisce letture istantanee per il petrolio, il gas e l'acqua da quel pozzo, eliminando i tempi di assestamento necessari per un separatore di test tradizionale. La schedula del test del pozzo può essere programmata in anticipo e può essere eseguita senza interventi manuali, eliminando la necessità dell'operatore di allineare manualmente le valvole.

Insieme, il software DLO e le soluzioni di test del pozzo integrate offrono ai produttori migliori funzionalità per la raccolta di dati in tempo reale dal campo, l'automatizzazione delle procedure di test del pozzo e l'ottimizzazione del circuito chiuso delle velocità di sollevamento in base alle condizioni sul campo corrente ed ai limiti operativi. Questa soluzione assegna automaticamente le risorse di sollevamento disponibili laddove hanno maggiori probabilità di promuovere il profitto aggiuntivo.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.