A nova onda de combustíveis renováveis para uma economia de baixo carbono

A nova onda de combustíveis renováveis para uma economia de baixo carbono

Não há como voltar atrás: todas as empresas estão agora sob pressão para reduzir a pegada de carbono. Muitas empresas estão publicamente estabelecendo metas para sinalizar aos clientes e aos investidores que não estão apenas cientes dos riscos ambientais e comerciais resultantes das mudanças climáticas, mas que estão adotando ativamente medidas para abordar esse tópico.

O caminho para a descarbonização exige a descoberta de maneiras criativas de manter o transporte em movimento, mas com menos consumo de combustíveis fósseis tradicionais. De caminhões movidos a diesel e ativos pesados ao combustível usado em aeronaves, as empresas estão buscando maneiras mais sustentáveis de produzir os combustíveis necessários para manter nossa sociedade se movendo e trabalhando. É aqui que entra a mais nova geração de biocombustíveis.

Considere Oakland, na Califórnia: uma cidade que deseja ser a área metropolitana com menor emissão de carbono dos EUA até 2045. A cidade estabeleceu uma parceria com o provedor de combustível sustentável Neste and Western States Oil, com sede na Finlândia e, agora, está usando, praticamente, apenas combustível produzido com óleos e gorduras residuais de restaurantes locais em sua frota de caminhões de lixo, varredores de rua, outros veículos pesados e geradores.

Nesse processo, Oakland não está apenas reduzindo as emissões de carbono e melhorando a qualidade do ar para os moradores substituindo o diesel, mas também utilizando resíduos que, de outra forma, acabariam em aterros ou esgoto. É um grande exemplo de como a economia circular pode funcionar e, de acordo com a prefeita de Oakland, Libby Schaaf, isso também é positivo para o orçamento.


Combustíveis renováveis: A próxima geração


A ideia de biocombustíveis não é nova. Esses produtos são produzidos há pelo menos duas décadas, mas na busca por soluções climáticas, a tecnologia usada vem mudando e avançando.

Os biocombustíveis são feitos usando resíduos agrícolas e de culturas alimentares tradicionais cultivadas como matéria-prima para combustíveis (particularmente milho e soja) e são produzidos principalmente por grandes empresas agrícolas. Esses produtos foram misturados com combustíveis à base de petróleo, reduzindo as emissões de CO2 da combustão. Embora este biocombustível de primeira geração tenha possibilitado o aprendizado de como desenvolver fontes de combustível de transporte, o etanol tinha seus problemas, como o aceleramento de danos ao motor.

"Mudar para o diesel renovável não custa dinheiro nenhum", diz a prefeita de Oakland, Libby Schaaf. "Mas não mudar para o diesel renovável tem impacto na mudança climática e no excesso de emissões. É o melhor investimento que qualquer empresa ou cidade pode fazer."

A nova geração de matéria-prima para biocombustíveis renováveis vai da variedade de óleos vegetais a algas até gordura de iaque. O uso de subprodutos agrícolas, resíduos alimentares e de quintal, como casca de batata e casca de árvore, assim como resíduos comerciais orgânicos ajuda a reduzir o lixo. Além disso, garante-se que terras agrícolas e água sejam usadas para produzir alimentos, abordando um desafio primário do setor. Em última análise, o objetivo é obter o mais alto rendimento da intensidade de carbono equivalente do processamento, o que proporciona mais valor.


Um setor em rápida expansão


Usando um processo de tratamento diferente daquele usado para fabricar o etanol e o biodiesel tradicionais, os produtores de biocombustíveis, como a Neste, estão produzindo diesel renovável de última geração usando fontes de combustível não fóssil e fornecendo produtos quimicamente idênticos ao diesel e ao combustível de aeronaves. Isso significa que não há necessidade de misturar produtos de petróleo. Eles podem ser queimados como combustíveis "drop-in" para combustão interna ou para os motores a jato atuais, sem sulfatos ou gases prejudiciais. Na verdade, a Neste identificou uma redução de 90% das emissões ao substituir o diesel totalmente fóssil pelo diesel totalmente renovável.

Esses avanços que tornam os biocombustíveis mais limpos e mais adaptáveis, combinados com as crescentes pressões regulatórias e a mudança nas expectativas dos consumidores em todo o mundo, estão impulsionando a rápida expansão do setor. No mundo inteiro, a capacidade de diesel renovável deve atingir 4,3 bilhões de galões por ano até 2024, em comparação com cerca de 600 milhões de galões em 2017.

Vantagens das emissões de biocombustíveis
Imagem de alta resolução

Nos Estados Unidos, onde a capacidade está agora em torno de 1 bilhão de galões por ano, o crescimento no mercado de diesel renovável acompanha claramente a adoção de padrões de combustíveis de baixo carbono (LCFS). Estes fornecem incentivos fiscais para a produção de combustível de transporte mais limpo, conforme medido em intensidade de carbono. Liderado pela Califórnia e pelo Oregon, o movimento para adotar o LCFS está se espalhando rapidamente por toda a América do Norte, com pelo menos outros dez estados e o Canadá propondo ou aprovando leis para aplicar normas semelhantes.

Ainda há muito espaço para crescimento. O diesel renovável representa atualmente apenas 5% do mercado de diesel nos Estados Unidos, de acordo com a Administração de Informações de Energia (EIA) dos EUA.


Quais são os desafios para os biocombustíveis?


A escala de combustíveis renováveis enfrenta alguns desafios únicos, incluindo colocar em vigor um suprimento constante e consistente de matéria-prima. Esse é o ponto em que a Western States Oil foi fundamental para a adoção de combustível renovável em Oakland. O processo de refino da matéria-prima deve ser flexível, considerando as variações das matérias-primas, e altamente preciso, garantindo que o combustível funcione conforme esperado nos motores a diesel. E, é essencial que o processo de refino também deve ser sustentável e operar sem aumentar emissões.

Todos esses fatores significam que, atualmente, os combustíveis renováveis dependem de incentivos governamentais, como créditos fiscais, para obter lucro.

Implementar a tecnologia certa pode fazer uma diferença significativa nos lucros das empresas, além de ajudar a cumprir as metas de redução de gases de efeito estufa.

E é aí que a Emerson entra. Ela é um parceiro líder no desenvolvimento do setor de biocombustíveis, usando a automação e outras tecnologias de ponta para reforçar a precisão e a eficiência e gerar relatórios precisos, como:

  • Medição de precisão e controles que melhoram o rendimento da conversão de matéria-prima.
  • Gestão de dados para validação e criação de relatórios de intensidade de carbono.
  • Análises e dados para cálculos e criação de relatórios de emissões.
  • Otimização de combustão de aquecedores e trocadores de calor para usar menos energia e reduzir as emissões no processo.
  • Monitoramento da corrosão em tempo real e tendências de integridade dos ativos para evitar interrupções na produção ou incidentes ambientais.

Implementar a tecnologia certa pode fazer uma diferença significativa nos lucros das empresas, além de ajudar a cumprir as metas de redução de gases de efeito estufa. A Emerson ajudou na transformação digital da refinaria de biocombustíveis renováveis da Neste em Singapura com seus sistemas e software de automação que continuam a aumentar a produção de até 1,3 milhão de toneladas por ano até 2023.

A demanda pela sustentabilidade veio para ficar. Os biocombustíveis, embora ocultados pelos combustíveis fósseis que dominaram o século, são cada vez mais adaptáveis e competitivos em um mundo que está buscando cada vez mais reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

A demanda por combustíveis renováveis e outros produtos sustentáveis aumentará quando indivíduos e governos pressionarem por melhores alternativas. E isso é um bom negócio: o cenário regulatório está mudando rapidamente para impulsionar abordagens ecológicas. As empresas que iniciarem a transformação mais cedo serão resilientes e competitivas no mercado em evolução.

Ative o JavaScript para usar este site.