lady patient kissing a child on the cheek

Uma remédio fácil de tomar: a automação está transformando a indústria farmacêutica








A automação leva à inovação

Estas novas abordagens à produção, movidas pela automação, possibilitam criar medicamentos necessários com rapidez, confiança, segurança e economia, além de minimizar os investimentos de capital em equipamentos.












 

Cada doença é diferente, bem como os medicamentos que as tratam. Folheie qualquer revista ou assista a um programa de TV com comerciais durante 30 minutos para vê-los: medicamentos de nova geração vendidos sob prescrição médica com nomes complicados e depoimentos incríveis dos pacientes que eles estão ajudando. Movido por inovação, o cenário de medicamentos está mudando rapidamente.

A tecnologia de automação da Emerson — o mesmo tipo de tecnologia que move a produção por processos em todos os setores — está ajudando as empresas a colocar produtos farmacêuticos revolucionários no mercado com mais rapidez e segurança do que nunca. Quando paramos para pensar que mais da metade dos americanos consome medicamentos diariamente, o impacto de colocar os medicamentos necessários no mercado mais rapidamente é visível.

Novos medicamentos

Avanços nas ciências da vida possibilitaram a introdução de novos medicamentos capazes de tratar uma ampla gama de doenças graves de formas inesperadas. Cânceres, diabetes, hepatite, condições autoimunes, tais como artrite e outros problemas graves, estão todos se rendendo a produtos biológicos, uma categoria de imunoterapia relativamente nova para os pacientes. Essas novas terapias estão transformando vidas — proporcionando alívio aos pacientes que buscam ajuda para condições que afetam a sua saúde e qualidade de vida de forma negativa.

O impacto desses medicamentos é indiscutível — assim como a complexidade do processo de produção necessário para torná-los realidade. Os novos medicamentos biológicos têm necessidades diferentes e mais complexas que medicamentos tradicionais, ou seja, o desenvolvimento do processo de produção pode ser um desafio.

Mudando o processo

A Emerson está transformando o processo de desenvolvimento de produção, do laboratório de pesquisas à unidade de produção. Com equipamentos laboratoriais, pesquisadores fizeram grandes progressos no laboratório, que posteriormente foram interpretados, traduzidos e adaptados à produção. Esse processo constituído por diversas etapas é lento e ineficaz, o que dificulta a produção em larga escala.

Agora, graças à produção avançada e aos nossos sistemas escaláveis DeltaV, os pesquisadores estão desenvolvendo medicamentos no laboratório com os mesmos equipamentos e tecnologia de automação que serão usados para produzir os medicamentos comercialmente, fornecendo informações cruciais sobre como tornar os mesmos eficazes. Ao implementar a nossa tecnologia de automação e controle no laboratório e na produção, ajudamos a viabilizar uma capacidade de produção precisa e flexível por um custo menor, que também leva a pedidos e aprovações mais fáceis das agências reguladoras globais.

O uso único, uma tendência na produção farmacêutica, permite que as empresas migrem a produção de um medicamento para outro de forma mais eficiente, preparando uma linha de produção em poucas horas, em comparação a poucos dias com métodos de produção mais tradicionais.

Embora os benefícios da eficiência não possam ser exagerados, os processos de produção farmacêutica transformados estão tendo um impacto ainda maior em escala global. A automação possibilita locais de produção flexíveis, que podem ser usados para produzir pequenas quantidades de medicamentos para atender a uma crise localizada (tal como o ebola ou outra epidemia). Essa tecnologia escalável também pode resolver o problema de medicamentos "órfãos" — um termo usado na indústria para medicamentos que tratam um subconjunto muito pequeno da população e que não são lucrativos a ponto de serem produzidos em larga escala.

Estas novas abordagens à produção, movidas pela automação, possibilitam criar medicamentos necessários com rapidez, confiança, segurança e economia, além de minimizar os investimentos de capital em equipamentos.

A indústria farmacêutica está mudando — e na Emerson, acreditamos que estamos possibilitando essa mudança, uma inovação que salva vidas por vez.

Ative o JavaScript para usar este site.