O novo controlador digital de válvulas da Emerson é o primeiro a oferecer Edge Computing incorporada para agilizar os fluxos de trabalho e otimizar o desempenho

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K - Controlador de válvula digital

O FIELDVUE™ DVC7K da Fisher™ é o controlador de válvula de mais alto desempenho e mais confiável do setor e o primeiro a incluir prognósticos incorporados. Imagem em alta resolução

O FIELDVUE DVC7K da Fisher oferece a tecnologia Advice at the Device com análise em tempo real para diagnósticos de integridade da válvula e ações corretivas prescritivas

MARSHALLTOWN, Iowa (10 de outubro de 2023) — A Emerson anunciou o controlador digital de válvulas Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K da Fisher™, um novo projeto que aprimora 30 anos de inovação comprovada em campo. O DVC7K inclui a tecnologia Advice at the Device™ com computação e análise incorporadas que convertem dados brutos em informações práticas no local com capacidade Bluetooth®, dentro do dispositivo. Isso significa que o pessoal de manutenção pode receber os dados em seu telefone, tablet ou computador wireless, sem precisar estar em uma sala de controle na planta. A nova tecnologia de controlador de válvulas melhora o desempenho, a confiabilidade e o tempo de atividade das válvulas on-off e de controle (e, por extensão, de toda uma planta ou instalação de processo) em uma ampla variedade de aplicações do setor de processos e fornece as informações necessárias para criar processos de trabalho simplificados. 

Os controladores de válvulas digitais estão disponíveis como acessórios para válvulas on-off e de controle para fornecer análise local dos dados da válvula, comunicações digitais com sistemas host e outros recursos. Esses recursos aumentam o tempo de atividade alertando o pessoal sobre a evolução de problemas, reduzem os custos de manutenção fornecendo as informações práticas necessárias para uma manutenção proativa, em vez de reativa e reduzem o tempo de resolução de problemas no caso de um problema fornecendo ações corretivas recomendadas. Por exemplo, uma válvula de controle pode estar reagindo lentamente aos comandos que exigem que ela se mova, o que geralmente é um sinal precoce de problemas iminentes. O DVC7K reconhecerá esse tipo de condição, alertará o pessoal e fornecerá recomendações para a correção do problema.

O DVC7K interpreta os dados para criar um caminho otimizado para a ação, combinando tecnologia patenteada, algoritmos baseados em experiência e análise contínua em tempo real com conectividade flexível e fácil integração. Ele usa Edge Computing avançada em tempo real e integrada para analisar problemas e criar informações práticas, fornecendo conhecimento em tempo real da integridade da válvula ao analisar dados no local por meio dos diagnósticos integrados. Se a análise revelar um problema, um alerta será criado, que pode ser visualizado no local ou remotamente, fornecendo as informações necessárias para criação de processos de trabalho simplificados que economizam tempo e dinheiro. Todos os alertas incluem ações recomendadas para correção do problema, um novo recurso para controladores digitais de válvulas e exclusivo do setor. 

Anteriormente, os dados do controlador digital de válvula precisavam ir para um sistema host para serem processados e preparados para visualização; no entanto, com a inteligência desse sistema, os dados agora podem ser acessados sem a necessidade de acesso ao software host. Todas as informações podem ser visualizadas na interface local de usuário do DVC7K, nas proximidades, por meio da tecnologia wireless Emerson Secure Bluetooth® ou remotamente, após serem transmitidas por uma rede digital com fio para um host, como um sistema de controle distribuído ou de gestão de ativos. 

A interface local de usuário fornece indicação geral da integridade da válvula por meio de LEDs e os usuários podem encontrar mais informações na tela inicial dessa interface. O Emerson Secure Bluetooth permite o acesso a um ou mais controladores digitais de válvulas a até 30 pés de distância de qualquer dispositivo compatível com Bluetooth, como um smartphone ou tablet. Sejam as informações visualizadas no local, nas proximidades ou remotamente, os funcionários da planta podem usá-las para aumentar a percepção sobre a integridade da válvula. 

Com o aumento da conectividade remota e dos diagnósticos locais do Advice at the Device, há maior flexibilidade, fornecendo as informações necessárias para decisões e ações rápidas para resolução dos problemas que surgirem. O DVC7K pode ser especificado para todas as novas aquisições de válvulas e pode ser adaptado à maioria das instalações de válvulas existentes, em ambos os casos comissionado de forma rápida e fácil por meio da interface local de usuário. Com mais de três milhões de unidades FIELDVUE vendidas e mais de dez bilhões de horas de operação em campo, a confiabilidade e o desempenho de longo prazo são comprovados em uso, um requisito fundamental, pois as válvulas Fisher e outras da Emerson são frequentemente usadas em aplicações críticas do setor de processos.

Para saber mais, acesse Emerson.com/FisherDVC7K.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.