Imagem - Bob Yager na PowerGen

Transformação digital

Transformação digital da energia: Do conceito à realidade

Por Bob Yeager

Nas últimas quatro décadas, o setor de energia se transformou além do que poderíamos ter pensado. Agora, nós nos encontramos à beira da próxima grande onda de mudanças.

Evoluir não é novidade para o setor: Desde o início dos anos 1980, vimos grandes mudanças — desde o lançamento da internet e o crescimento da tecnologia wireless até a construção de redes neurais e o desenvolvimento do reconhecimento avançado de padrões.

Agora, o setor de energia está tendo mais interrupções do que nunca. Mas com essa interrupção, surge o progresso.

Nos próximos 20 anos, veremos o setor de energia evoluir em direção a uma abordagem baseada em software que deixará as operações ainda mais eficientes e seguras. Com o uso da tecnologia emergente baseada em software, somos capazes de confiar mais fortemente na precisão de nossa computação para aumentar o tempo de atividade e reduzir erros humanos.

A tecnologia também está abordando um problema maior: Ajudar as empresas a capturar o conhecimento crítico aprendido através de décadas de tentativa e erro. A revolução alimentada pela IoT que está em andamento permitirá que os líderes treinem equipes de forma mais eficiente usando esse conhecimento, e a usina de energia transformada digitalmente — com sua nova experiência de domínio integrada — pode ajudar as empresas a garantir que suas plantas sejam otimizadas para ter desempenho máximo.

Os desafios são sérios: É essencial continuar mudando para garantir o futuro da energia. No entanto, também não há um roteiro para a jornada. Cada organização tem uma definição diferente do significado de transformação digital. A instalação de produtos novos de software ou hardware na planta pode ser complexa para qualquer indústria, em especial para o setor de energia.

No entanto, ela não precisa ser tão assustadora quanto parece — é onde entra o gêmeo digital.

Na Emerson, vemos que os clientes querem testar novos protocolos e processos para otimizar suas operações e adotar a transformação digital que está em andamento, mas eles querem fazer isso com extremo cuidado. No final das contas, não há margem para erros no setor de energia.

Em resposta, muitas empresas começaram a implementar gêmeos digitais — a simulação de uma planta ao vivo que permite testar alterações propostas sem comprometer o sistema de controle real. Porém, testar nesses gêmeos digitais, que existem em ambientes completamente separados do sistema da planta, é um processo imperfeito — e potencialmente prejudicial. Como só funcionam como uma representação momentânea, eles se tornam rapidamente imprecisos e obsoletos a partir do momento em que são criados. Isso gera potencial para problemas, já que o sistema ativo continua operando sem ser refletido no ambiente do gêmeo digital.

É por isso que estamos focados na tecnologia de "gêmeo digital integrado". Usando a primeira plataforma de controle e simulação integrada da indústria, a Emerson consegue criar uma réplica digital perfeita da planta real que funciona em paralelo com o sistema de controle real. O gêmeo digital e a planta operam mais como gêmeos verdadeiros — crescendo juntos, vivenciando o mesmo ambiente. Isso remove os limites de tempo e faz com que seja possível evitar problemas em operações ao vivo.

Com essa tecnologia líder, a Emerson e a planta trabalham em colaboração para identificar eficiências operacionais, melhorar a segurança e diminuir de forma segura a manutenção não programada em toda a jornada de transformação digital.

Cada tecnologia emergente traz com ela uma nova promessa de maior eficiência. O gêmeo digital incorporado possibilita testar essas possibilidades com segurança, mantendo a integridade de um setor crítico que literalmente alimenta a vida de bilhões de pessoas. Tecnologias como o gêmeo digital estão prontas para ajudar a indústria de energia a adotar verdadeiramente a transformação digital — e perceber suas vantagens.

Ative o JavaScript para usar este site.