Os novos filtros reguladores de alumínio da Emerson aprimoram a eficiência do processo e simplificam as cadeias de suprimentos
Os filtros reguladores de alumínio ASCO Série 641/2/3 maximizam a eficiência do processo fornecendo altas taxas de vazão e uma regulagem precisa da pressão em instrumentos a jusante. Imagem em alta resolução
Capaz de lidar com as taxas de fluxo mais altas, os filtros reguladores de alumínio série 641/642/643 da ASCO permitem que os fabricantes obtenham soluções completas de pilotagem de válvula de fonte única
FLORHAM PARK, N.J. (29 de março de 2023) – A Emerson lançou seus novos Filtros reguladores de alumínio ASCO™ série 641, 642 e 643, que maximizam a eficiência do processo e reduzem o tempo de inatividade não planejado em uma ampla gama de aplicações de processo. Essa linha de filtros reguladores de alumínio duráveis pode lidar com as taxas de vazão mais altas de qualquer regulador de sua classe e fornece regulagem de pressão precisa para instrumentos a jusante.
Uma alternativa aos filtros reguladores de aço inoxidável, os filtros reguladores de alumínio ASCO série 641, 642 e 643 complementam o conjunto completo de tecnologias de pilotagem de válvulas da Emerson. Isso permite que os fabricantes de processos obtenham suas soluções completas de pilotagem de válvulas, incluindo válvulas solenoides, caixas de distribuição, filtros, reguladores e acessórios, de um parceiro de tecnologia global.
Ao usar um fornecedor, os fabricantes podem simplificar suas cadeias de suprimentos, melhorar a precisão do projeto e acessar suporte de engenharia abrangente. Projetar uma solução de pilotagem de válvula que inclua tecnologias de diferentes fornecedores divide a responsabilidade do fornecedor e pode apresentar oportunidades de erro.
“Adquirir tecnologia de pilotagem de válvula de vários fornecedores é demorado e complica as cadeias de suprimentos, enquanto as opções limitadas para filtros reguladores convencionais deixam alguns clientes com necessidades não atendidas”, afirma Mike Howells, gerente de marketing, aplicações de processo da Europa, Oriente Médio e África na Emerson. “Nossos novos filtros reguladores de alumínio ASCO série 641, 642 e 643 simplificam o fornecimento para nossos clientes e garantem que eles tenham tecnologia líder da indústria que aprimora a eficiência, a segurança e a confiabilidade do processo.”
Com as mais elevadas capacidades de vazão do mercado de até 370,8 pés cúbicos padrão por minuto (10.500 litros por minuto), os filtros reguladores de alumínio melhoram a eficiência do processo e garantem que os requisitos rigorosos de abertura/fechamento da válvula de processo, como os das válvulas de desligamento de emergência, sejam atendidos. Maiores taxas de vazão fornecem mais ar ao atuador da válvula, o que aumenta a velocidade de abertura e fechamento das válvulas de processo. Dependendo da aplicação, o fechamento lento da válvula pode aumentar os riscos à segurança.
Esses filtros reguladores eficientes apresentam uma construção resistente e engenharia avançada que aumentam ainda mais a segurança e mantêm o tempo de atividade da planta, enquanto o revestimento em pó especializado garante uma operação confiável em ambientes de processo corrosivos e hostis. A remoção eficaz da umidade mantém o meio seco para proteger os dispositivos a jusante e a filtragem sofisticada do meio evita a contaminação do processo a jusante.
Essa linha de reguladores de três níveis oferece uma cobertura de 0,25 pol. a 1 pol. e é altamente personalizável. Os fabricantes de processo podem escolher recursos avançados, como o Quick Relief, que aumenta a segurança e a certeza operacional esgotando a pressão a jusante se a pressão do ar de suprimento for perdida, bem como variantes de baixa temperatura e baixo teor de cobre, drenagem manual e automática, certificações globais e muitas outras opções que atendem a aplicações específicas, nas indústrias química, de petróleo e gás, energia e utilidades, alimentos e bebidas, água e efluentes.
Para obter mais informações, consulte as especificações, características e recursos do regulador de filtro de alumínio ASCO séries 641, 642 e 643.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.