REVAMP 是一种基于云的突破性高级软件解决方案,可管理传统应用程序向更优控制的转变。高分辨率图像
REVAMP 简化并加速向现代化的自动化架构的转变,同时可将成本降低 15%
德克萨斯州奥斯汀(2023 年 8 月 29 日)— 艾默生,全球技术与软件领域的佼佼者(纽约证券交易所股票代码:EMR),帮助客户更加快速、有效地从传统技术转向现代化的 DeltaV™ 自动化架构,以实现运营的现代化和数字化。艾默生的 REVAMP 先进软件解决方案利用云计算和人工智能 (AI) 使 70% 的系统组态实现自动化,并减少失误和传统的人工转换工作,成本降低高达 15%。
艾默生过程系统和解决方案业务的技术副总裁 Claudio Fayad 说道:“自动化项目常常在工程后期给项目团队带来很多意外,他们经常需要处理因人工转换而带来的失误以及不可预料的繁重事务。而艾默生的 REVAMP 可以帮助工程团队更加轻松、及时地在预算范围内实现系统的现代化,同时尽量减少失误和生产中断。”
寻求对控制与安全系统进行现代化的组织通常会从已有几十年历史的旧代码开始,这些代码必须用现代化软件加以取代。手动转换和记录这些代码十分繁杂,会大大增加这些项目的时间和资金要求。 艾默生的 REVAMP 先进软件将类似的现代化项目的丰富知识库与艾默生的经验库相结合,开发持续更新的人工智能模型。每个现代化控制系统都会将反馈发送至 REVAMP 软件,以开发出可以更智能、更快速转换传统代码的学习算法。 REVAMP 中应用的人工智能会在迁移项目开始之前将工程要求告知项目团队,简化项目计划。人工智能引擎会分析来自现有分布式控制系统、安全仪表系统或可编程逻辑控制器备份的原始文件,同时使用包含大量成功项目的全局库对工程任务进行整理、选择,并自动执行工程任务。现代化项目会自动生成完整的文档,其中重要部分可在 DeltaV 控制系统中生成,以启用最新功能,使用现代化标准。
艾默生的全球项目团队都可以使用这个安全的、原生基于云的工具,并使用最新功能和资源库。通过嵌入式机器学习,这些资源库会随着时间推移不断扩充改进,项目效率也会日渐提高。
如需了解更多,请访问 Emerson.cn/revamp。