에머슨, Mike Baughman을 최고재무책임자(CFO)로 임명

Frank Dellaquila, 에머슨에서 32년간 재임한 후 은퇴, Baughman, 35년 이상의 재무 및 운영 경험을 CFO 역할에 활용

Mike Baughman의 얼굴 사진
Mike Baughman

Frank Dellaquila, 에머슨 수석 총괄 부사장 겸 최고 재무 책임자
Frank Dellaquila

세인트 루이스 (2023년 5월 3일) - 에머슨(NYSE: EMR)은 오늘 상무 겸 제어기 및 최고회계책임자인 Mike Baughman이 5월 10일부로 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)로 승진했다고 발표했습니다. 그는 회사에서 32년간 근무한 후 은퇴하는 Frank Dellaquila의 후임자입니다. 원활한 업무 이행을 위해 Dellaquila는 에머슨의 회계 연도 말까지 CEO의 수석 고문으로 근무하게 됩니다. Baughman은 회사의 최고 회계 책임자로 계속 활동할 것입니다.  

2017년 10월 에머슨에 입사한 이후 Baughman은 에머슨 재무 조직의 핵심 구성원으로 활동해 왔으며 회사의 최근 포트폴리오 혁신에 대해 리더십 팀과 긴밀히 협력해 왔습니다. Baxter International Inc.에서 14년간 재직한 것을 비롯하여 35년 이상의 재무 및 운영 경험을 바탕으로 제어기, 의료 제품 재무 담당 부사장, 운영, 품질 및 R&D 담당 재무 부사장 등 점점 더 많은 책임을 맡았습니다. Baughman은 CPA로서 공공 회계 분야의 경력을 시작했으며, PwC에서 5년간 파트너로 근무한 것을 포함하여 16년간 기업 및 사모펀드 고객들에게 인수 통합뿐만 아니라 매수측 및 매도측 실사를 지원했습니다. Baughman은 미시간 대학교에서 경영학 학사학위를 받았습니다.   

에머슨의 사장 겸 최고 경영자인 Lal Karsanbhai는 "에머슨의 차기 CFO로서 Mike가 가진 재정 및 운영 전문 지식의 혜택을 계속 누릴 수 있게 되어 기쁩니다."라고 말했습니다.

“Mike는 최근 거래에서 핵심적인 역할을 했으며 에머슨 비즈니스 및 전략에 대해 폭넓은 지식을 갖고 있습니다. 최근 인수에 이어 실행 및 통합에 중점을 두고 응집력 있고 고성장, 고수익의 자동화 포트폴리오의 이점을 실현하면서 Mike와 긴밀히 협력하게 되기를 기대합니다."  

“에머슨의 재무팀을 이끌 수 있는 기회를 갖게 되어 영광입니다. 저는 지난 몇 년 동안 Lal, Frank 및 리더십 팀과 긴밀히 협력했으며, 에머슨의 강력한 실행 역량을 바탕으로 최근 거래에서 발생한 시너지 효과를 전달할 수 있는 이 역할을 맡게 되어 기쁩니다."라고 Baughman은 말했습니다.

“에머슨 주주들에게 수익성 있는 성장 및 가치 창출을 제공할 전략을 실행하면서 에머슨 사업에 대해 제가 가진 경험과 지식을 활용할 수 있기를 기대합니다.” 

Karsanbhai는 “32년간 에머슨에 재직하는 동안 Frank가 이룬 많은 공헌에 대해 이사회와 경영진을 대표하여 감사를 표하고 싶습니다.”라고 덧붙였습니다.

“2009년 CFO가 된 이후 Frank는 우리 팀의 핵심 구성원으로 에머슨이 글로벌 금융 위기 및 코로나19를 성공적으로 헤쳐 나갈 수 있도록 도왔고, 사업 전체에서 재무 성과를 견인하며 에머슨이 강력한 대차대조표를 활용하여 지난 18개월 동안 포트폴리오 혁신을 수행할 수 있도록 했습니다. Frank는 저와 더 광범위하게는 리더십 팀의 신뢰할 수 있는 조언자였으며, 에머슨을 오늘날의 훌륭한 회사로 만들기 위해 그가 한 모든 일에 감사드립니다. Frank의 은퇴 계획은 에머슨에서의 훌륭한 경력을 마무리하는 것이며 우리는 그의 행운을 빕니다." 

Dellaquila는 “업계에서 가장 헌신적이고 재능 있는 팀과 함께 일할 수 있는 특권을 누렸습니다. 우리가 달성한 모든 것이 자랑스럽습니다.”라고 말했습니다.

“우리는 달성하려고 했던 전략적 혁신을 대부분 완료했으며, 팀이 이제 실행에 초점을 맞추고 있기 때문에 지금은 실행으로 전환할 적기라고 생각합니다. 저는 지난 5년 동안 Mike와 긴밀히 협력해 왔으며 그가 우리 재무 조직의 훌륭한 리더가 될 것이라고 확신합니다. 이 뛰어난 경영진의 지도력으로 에머슨이 계속 성공을 거둘 수 있기를 기대합니다.” 


에머슨 정보 

에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계 주요 산업에 혁신적인 솔루션을 공급하는 글로벌 기술 및 소프트웨어 기업입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 이산형 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 참조하십시오. 

전망과 당부 

이 보도 자료의 내용은 엄밀하게 이미 발생한 사실만을 담고 있지는 않으며 위험성과 불확실성이 수반된, '미래를 예상하는' 서술일 수 있습니다. 에머슨은 이러한 진술의 변경을 반영하여 추후에 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 이 위험성 및 불확실성에는 검토된 약관에 따라 완료할 수 있는 회사의 능력, 기후 기술 거래 및 국가 기계 거래 제안의 재정적 영향, 회사가 양식 10-K 로 가장 최근에 발표한 연례 보고서와 이후 SEC에 제출한 후속 보고서에 기술한 것과 같이 코로나19 팬데믹 및 러시아-우크라이나 전쟁의 범위, 지속 기간 및 최종 영향과 경제 및 통화 사정, 시장 수요(팬데믹 관련 포함), 석유 및 가스 가격 하락 및 변동성, 가격 결정, 지적재산권 보호, 사이버보안, 관세, 경쟁 및 기술 관련 요인, 인플레이션 등이 포함됩니다. 여기에 포함된 전망은 언급된 것 이외에 통합된 결과에 대한 회사의 기대치를 나타냅니다.