COP28에서 지속 가능성 향상을 공유하며 혁신을 강조하는 에머슨

COP28의 에머슨 부스

COP28에서 에머슨의 혁신 전시회는 신흥 에너지 부문을 가속하는 동시에 기존 산업을 탈탄소화하는 기술을 강조합니다. 고해상도 이미지

경영진은 공약에서 실행으로 업계를 발전시키기 위한 실질적인 솔루션을 제공합니다

세인트 루이스(2023년 11월 30일) – 글로벌 자동화 소프트웨어 및 기술 회사인 에머슨(NYSE: EMR)은 11월 30일부터 12월 12일까지 두바이의 엑스포 시티에서 열리는 2023년 유엔 기후변화 컨퍼런스(COP28)의 중요한 논의에서 의견을 내고 입증된 전문지식을 제공합니다. 이 중요한 행사에서는 공공 및 민간 부문의 유명 인사들이 모여 글로벌 넷제로 목표를 달성하기 위한 대화를 주도하고 의미 있는 진전을 이루려고 합니다.

에머슨은 세계에서 가장 중요한 일부 산업에 지속 가능성을 지원하는 기술을 제공하여 클린 에너지로의 전환을 진전시키는 데 리더로 인정받고 있습니다. Chief Sustainability Officer인 Mike Train과 중동 및 아프리카 지역 사장인 Mathias Schinzel을 포함한 에머슨의 경영진들은 지속 가능성에 대한 글로벌 담론 및 미래를 형성하는 데 에머슨과 같은 기업이 수행하는 주요 역할을 발전시키기 위해 엄선된 이벤트에 참여하고 있습니다. 이벤트는 다음과 같습니다.

  • Student Energy Summit: Schinzel은 '에너지의 미래를 다시 그려 보기'(Reimagine the Future of Energy)라는 주제로 뉴욕대 아부다비가 주관하는 세계 최대 규모의 청소년 에너지 행사에 참가합니다.
  • Climate Action’s Sustainable Innovation Forum: Mike는 데이터, 디지털화 및 AI를 사용하여 지속 가능한 순환성을 지원하는 비즈니스 모델을 가속하는 방법에 대한 패널 토론에 참여합니다.
  • Reuters Energy Transition MENA: Mike는 최적화되고 더욱 지속 가능한 운영을 위해 자동화를 실행하여 탈탄소화를 추구하는 것을 주제로 실제 활용 가능한 통찰력을 공유합니다.
  • Global Manufacturing and Industrialisation Summit: Mike는 재생 에너지의 혁신이 클린 에너지의 미래를 어떻게 발전시킬 수 있는지에 대해 패널로 참여합니다.

COP28의 Climate Supporter로서 에머슨은 기존 산업을 탈탄소화하면서 수소, 바이오 연료 및 전기화 등 신흥 에너지 분야를 가속하는 기술을 집중 조명하는 혁신 전시회를 엑스포 시티에서 개최할 예정입니다. 이 전시회는 그린존, 기술 및 혁신 허브 1의 스탠드 L에서 개최합니다.

Mike는 "많은 기업들이 탄소 발자국을 줄이고 클린 에너지 혁신에 참여하기 위해 노력하는 것은 고무적인 일입니다."라고 말했습니다. “전 세계적으로 수소, EV 배터리, 바이오 연료, 에너지 및 배출 관리, 순환성, 그리드 탄력성 등의 분야에서 획기적이고 규모 있는 사례들이 있습니다. 협업은 프로젝트 설계 및 구축, 생산적인 정책 및 공정 확립, 투자 및 광범위한 채택을 추진하는 데 핵심적인 요소입니다. 이 주제에 대해 #COP28에서 더 많이 토론할 수 있기를 기대합니다."

환경 지속 가능성은 공급업체 및 고객에서 직원 및 지역 사회에 이르기까지 에머슨과 에머슨 가치 사슬 파트너의 비즈니스에서 매우 중요한 요소입니다. 에머슨은 환경 지속 가능성 노력을 에머슨의 환경보호, 에머슨을 통한 환경보호, 에머슨과 함께하는 환경보호라는 세 가지 큰 축으로 구분한 프레임워크를 활용합니다. 2022년 에머슨의 목표는 2030년까지 넷제로 운영에 도달하겠다는 목표를 포함하여 Science Based Targets 이니셔티브의 승인을 받았습니다. 에머슨의 최근 발표에 따르면 Scope 1 및 Scope 2 배출 수준을 42% 감소시켜 원래 목표를 초과 달성했습니다.

에머슨의 환경 지속 가능성 프로그램 및 이니셔티브에 대한 자세한 내용을 보려면 www.emerson.com/esg를 참조하십시오.

에머슨 소개
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 공급하는 글로벌 기술 및 소프트웨어 기업입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

연락처:
Rula Al Salah
+971 55 498 7117
[email protected]

Mandy McAnally
+1 (202) 215-2517
[email protected]


최신 뉴스

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.