에머슨, Michael Tang을 최고 법률 책임자로 임명

Michael Tang

Michael Tang

Sara Yang Bosco

Sara Yang Bosco

Michael은 18년간 에머슨에서 근무하고 퇴직하는 Sara Yang Bosco의 후임이 되었습니다

세인트 루이스(2023년 11월 30일) - 자동화 소프트웨어 및 기술의 선두주자인 에머슨(NYSE: EMR)은 오늘 Michael Tang을 2024년 1월 1일부터 수석 부사장, 간사 및 최고 법률 책임자로 임명한다고 발표했습니다. Michael은 18년간 에머슨에서 근무하고 퇴직하는 Sara Yang Bosco의 후임이 되었습니다. 최고 법률 책임자로서 기업 지배 구조, M&A, 규정 준수, 분쟁 해결, 기업 및 상업 운영 문제 등 에머슨과 관련된 모든 법적 문제 및 글로벌 보안을 담당합니다.

에머슨의 최고경영자 그룹에 합류하게 될 Michael은 20년 이상의 광범위한 법률 및 리더십 경험을 가지고 있습니다. 현재는 Agilent Technologies Inc.의 수석 부사장, 법무 자문위원 및 간사직을 맡고 있습니다. 2006년 Agilent에 입사한 이래 점점 더 많은 책임을 맡게 되었으며 회사의 전자 측정 사업 분사에서 수석 변호사로 일했습니다.

에머슨의 사장 겸 CEO인 Lal Karsanbhai는 “Michael은 입증된 법률 전문 지식과 전략에 대한 탁월한 마인드를 겸비한 역동적인 리더입니다. "에머슨이 자동화의 미래를 형성하는 글로벌 소프트웨어 및 기술 리더로서의 모멘텀을 가속함에 따라 Michael의 경험과 열정은 에머슨의 지속적인 성공에 매우 귀중한 역할을 할 것입니다."  

Michael은 컬럼비아 로스쿨에서 법학 박사 학위를 받았으며 와튼 경영대학원에서 경제학 학사 학위를 받았습니다. 현재 캘리포니아주 변호사협회의 정회원이며 Minority Corporate Counsel의 이사회에서 활동하고 있습니다. Michael은 세인트루이스로 전근할 예정입니다.  

“저는 최근 몇 년간 에머슨의 놀라운 변화를 지켜봤으며, 이렇게 중요한 순간에 회사에 합류할 수 있는 기회를 얻게 되어 활력이 넘칩니다.”라고 Michael은 말했습니다. “Sara의 강력한 리더십으로 에머슨의 법무팀은 이 발전의 모든 단계에서 핵심적인 역할을 해왔습니다. 저는 이 중요한 일을 계속 수행할 수 있기를 기대합니다."  

Sara는 2005년 에머슨의 아시아 태평양 지역 법무 자문위원으로 에머슨에 입사했으며 현재 직책을 맡기 전에는 회사 전반에서 리더 역할을 수행했습니다. 2016년에는 에머슨의 최고경영자 그룹에 임명되었습니다. Sara는 Donald Danforth Plant Science Center, St. Louis Public Radio 및 Independence Center의 이사회 구성원으로, 시민 정신을 지닌 리더입니다. 

"Sara는 모든 면에서 리더입니다."라고 Lal은 말합니다. "법률 자문으로서 그녀의 탁월한 지식과 판단력은 조직에 매우 중요한 자산이 되었습니다. 그러나 무엇보다도 에머슨 동료들은 사람과 지역 사회 봉사에 대한 Sara의 열정에서 도움을 받았습니다. 그녀가 은퇴를 잘하면 좋겠습니다."라고 말했습니다.


에머슨 소개 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 공급하는 글로벌 기술 및 소프트웨어 기업입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 참조하십시오. 

미래 예측 진술 및 경고문
이 보도 자료의 내용은 엄밀한 기발생 사실만을 담고 있지는 않으며, 위험성과 불확실성이 수반된 '미래 예측' 진술일 수 있습니다. 에머슨은 추후 진행 상황을 반영하여 이 진술의 변동 사항을 알릴 의무를 지지 않습니다. Form 10-K에 따른 회사의 최신 연례보고서 및 SEC에 제출한 후속 보고서에 명시된 바와 같이, 이 위험성 및 불확실성에는 러시아-우크라이나 및 기타 글로벌 분쟁의 범위, 기간 및 궁극적인 영향은 물론 경제 및 통화 상태, 시장 수요, 가격 결정, 지식재산권 보호, 사이버보안, 관세, 경쟁 및 기술 요인, 인플레이션 등이 있습니다. 여기에 포함된 전망은 언급된 것 이외에 통합된 결과에 대한 회사의 기대치를 나타냅니다. 

에머슨은 투자자에게 이익이 되거나 중대한 정보를 공개하고 미국 증권거래위원회의 공정공시규정(Regulation FD)에 따른 공개 의무를 준수하기 위한 수단으로 당사의 IR(Investor Relations) 웹사이트(www.Emerson.com/investors)를 사용합니다. 따라서 투자자는 보도 자료, SEC 제출 보고서, 공개 전화 회의, 웹 캐스트 및 소셜 미디어를 확인하는 것 외에도 IR 웹사이트를 모니터링해야 합니다. 당사 웹사이트에 포함된 정보 또는 이를 통해 접근할 수 있는 정보는 참조로 통합되지 않으며 본 문서의 일부가 아닙니다.


최신 뉴스

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.