첫 번째 공명에 투자하는 Emerson Ventures

에머슨의 기업 벤처 캐피탈 암으로부터의 전략적 투자는 First Resonance의 ION Factory 운영 체제를 지원합니다

세인트 루이스(2023년 9월 27일) - 에머슨 (NYSE: EMR)은 오늘 로스앤젤레스에 본사를 둔 스타트업 기업인 First Resonance의 기업 벤처 캐피탈 부문인 Emerson Ventures를 통해 ION 공장 운영 체제(OS)를 통해 전략적 투자를 했다고 발표했습니다.

Emerson Ventures의 가치 추가 전략적 투자 접근 방식을 통해 Emerson의 투자는 업계 전반에 걸쳐 일상적인 운영을 수행하고 워크플로우를 생산에서 공급망 조달 및 품질에 이르기까지 최신 운영에 연결할 수 있도록 하는 First Resonance의 ION 공장 OS의 추가 성장과 개발을 지원할 것입니다.

"에머슨이 선도적인 글로벌 자동화 회사로서 성장을 계속 가속화함에 따라, 우리는 세상을 변화시키는 소프트웨어와 기술의 개발을 지원하는 혁신적인 회사를 끊임없이 찾고 있습니다." 개발 및 혁신의 부사장이자 Emerson Ventures의 회장인 Thurston Cromwell은 말했습니다. "이 전략적 투자는 자동화 및 First Resonance의 운영 체제에 대한 에머슨의 심층적인 전문지식을 한데 모아 기업들이 기술을 현대화하고 프로세스를 자동화하며 미래의 변형 제품을 구축하도록 도와줍니다."

개별 제조 플랫폼 디지털 나사산을 장착하는 장비인 ION은 협력을 개선하고 정보를 더 자유롭게 이동시키며 데이터 파워를 사용하여 품질과 빠른 전달을 달성할 수 있는 도구를 제공함으로써 장벽을 허물도록 지원합니다.

First Resonance의 공동 창립자이자 최고 경영자인 Karan Talati는 "First Resonance의 미션은 혁신에 대한 에머슨의 집중과 혁신적인 제품을 구축하는 제조업체를 지원하려는 지속적인 노력과 잘 조화됩니다"라고 말했습니다. 기후 및 에너지에서 새로운 형태의 운송, 우주 탐사 및 로봇에 이르기까지 우리는 기업이 기존 및 신흥 산업 모두에서 가장 시급한 글로벌 과제를 해결할 수 있도록 권한을 부여하고 있습니다. 에머슨의 인력과 ION 공장 OS를 통해, 우리는 앞으로도 수천 명의 엔지니어, 운영자 및 제조업체가 연결하고 충전할 수 있는 권한을 지속적으로 부여할 것입니다."

에머슨 소개
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 공급하는 글로벌 기술 및 소프트웨어 기업입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 이산형 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

첫 번째 공명에 관하여
우주선, 발전소, 로봇과 같은 세계를 정의하는 하드웨어를 구축하는 차세대 제조업체에서 사용하는 First Resonance는 유연성과 품질 추적이 성공에 중요한 비전이 있는 회사에 소프트웨어를 제공합니다. 최초 공명을 통해 ION 공장 OS를 사용하면 엔지니어들이 복잡한 프로토타입에서 원활한 생산으로 신속하게 이동할 수 있어 개발 사이클이 가속화됩니다. 의사 결정자는 ION 분석을 통해 제조 공정의 병목 현상에 대한 실시간 가시성을 확보하여, 이를 통해 빠르고 대규모로 시판할 수 있도록 하여 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 첫 번째 공명에 대한 자세한 내용은 다음을 방문하십시오. https://www.firstresonance.io.

미래 예측 경고문
이 보도 자료의 내용은 엄밀한 기발생 사실만을 담고 있지는 않으며, 위험성과 불확실성이 수반된 "미래 예측" 진술일 수 있습니다. 에머슨은 추후 진행 상황을 반영하여 이 진술의 변동 사항을 알릴 의무를 지지 않습니다. 이 위험성 및 불확실성에는 검토된 약관에 따라 완료할 수 있는 회사의 능력, 국가 기계 거래 제안의 재정적 영향, 회사가 양식 10-K로 가장 최근에 발표한 연례 보고서와 이후 SEC에 제출한 후속 보고서에 기술한 것과 같이 코로나19 팬데믹 및 러시아-우크라이나 전쟁의 범위, 지속 기간 및 최종 영향과 경제 및 통화 사정, 시장 수요(팬데믹 관련 포함), 석유 및 가스 가격 하락 및 변동성, 가격 결정, 지식재산권 보호, 사이버보안, 관세, 경쟁 및 기술 관련 요인, 인플레이션 등이 포함됩니다.


최신 뉴스

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

고정밀 제조를 위한 유연하고 정확한 제어를 보장하는 새로운 Emerson 압력 밸브

AVENTICS 625 시리즈 Sentronic 전자식 비례 압력 제어 밸브 및 데이터 수집 소프트웨어를 통해 PC에서 바로 빠른 가동, 모니터링 및 제어 가능

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.