녹색 수소: 업계의 차세대 개발 쟁점

CONTROL 잡지 2022년 7월호의 특집에서는 재생 수소의 유망한 미래와 재생 수소가 글로벌 청정 에너지 경제 전환 가속화 작업에서 수행하는 역할의 중요성 증가에 대한 에머슨 전문가 Loic Charbonneau의 예리한 전망을 게재했습니다.

Charbonneau는 "잉여 재생 에너지를 사용할 수 있을 때는 에너지를 생산하고 저장하여 수소를 완충재로 사용하고, 잉여 재생 에너지가 부족할 때는 이 공정을 반전시킵니다"라고 말했습니다. “결국 관련 지식과 성숙도가 향상되면 에너지 비용이 낮아질 것입니다. 다른 재생 에너지 분야도 모두 마찬가지였습니다.”

신제품 에머슨 압력 레귤레이터는 수소 구동 차량의 연료 효율성을 극대화하고 신뢰성을 개선했습니다.

오염 방지 설계를 갖춘 TESCOM HV-7000 시리즈는 모든 유량 조건에서 안정적인 압력 전달과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다

에머슨의 새로운 전동식 액추에이터와 차단 밸브 솔루션으로 연소 시스템의 안전성과 신뢰성 개선

ASCO 148/149시리즈, 극한 조건에서도 산업용 연료 버너에 대해 1초 이내에 작동하는 안전 차단 서비스 제공
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.