Medien-Ressourcen
Emerson unterstützt Kunden beim Erreichen ihrer Betriebs-, Nachhaltigkeits- und Performanceziele. Erfahren Sie mehr.
Als der weltweit größte Hersteller von erneuerbarem Dieselkraftstoff und nachhaltigem Flugzeugtreibstoff seine Geschäftstätigkeit in Singapur ausbauen wollte, wandte er sich an Emerson. Die Automatisierungssysteme und Software von Emerson werden Neste bei der Umsetzung leistungsfähiger und effizienter Betriebsabläufe unterstützen, um die Pläne des Unternehmens hinsichtlich einer Produktionssteigerung um jährlich bis zu 1,3 Mio. Tonnen bis zum Jahr 2023 zu realisieren. Neben der bestehenden Produktionskapazität wird die erweiterte Raffinerie von Neste zusätzliche Kapazitäten zur Herstellung von bis zu 1 Mio. Tonnen nachhaltigem Flugzeugtreibstoff sowie erneuerbaren Rohstoffen für Polymere und Chemikalien bereitstellen. Diese Kapazitätssteigerung unterstützt das Ziel des Unternehmens, die Treibhausgasemissionen der Kunden bis 2030 um mindestens 20 Millionen Tonnen jährlich zu reduzieren.
Da Biokraftstoffe zu einer immer wichtigeren Ressource in unserem Nachhaltigkeitstoolkit werden, helfen unsere Technologien Unternehmen, mehr dieser erneuerbaren Kraftstoffe einzuführen, um Fortschritte bei der Erreichung ihrer Umweltziele zu verzeichnen.
Energieerzeuger weltweit erforschen Verfahrensänderungen zur Herstellung von Biokraftstoffen und erneuerbaren Brennstoffen - eine Aufgabe, die Kapitalinvestitionen erfordert. Da Biokraftstoff aus einer Vielzahl von Rohstoffen gewonnen werden kann, gibt es gleichzeitig große Schwankungen des Energiewerts, der chemischen Zusammensetzung und der Verarbeitungsfreundlichkeit dieser Rohstoffe. Dies stellt eine Herausforderung für die Produktions- und Gewinnprognosen dar, da die Raffinerien von Biokraftstoffen daran arbeiten, weniger CO2-intensive Energiequellen zu schaffen.
Der Wechsel zwischen verschiedenen Ausgangsstoffen bringt Schwankungen mit sich. Daher ist es wichtig, ein Analysesystem einzusetzen, das die besten Betriebsbedingungen für die verschiedenen Arten von Ausgangsstoffen ermittelt, die Dieselausbeute steigert und die Abfallmenge reduziert. Plantweb Optics Analytics kann helfen.
Häufig gestellte Fragen über Biokraftstoffe
Einfach ausgedrückt versteht man unter Biokraftstoffen all jene Kraftstoffe, die aus Biomasse gewonnen werden – ein weit gefasster Begriff, der Pflanzen- und Tierabfälle einschließt. Biokraftstoffe können mit Mineralölbrennstoffen gemischt werden, aber sie können auch als alleinige Brennstoffquelle verwendet werden. Ethanol, das aus Mais gewonnen wird, gehört zu den frühesten und bekanntesten Biokraftstoffen. Die erneuerbaren Biokraftstoffe von heute werden aus pflanzlichen und tierischen Abfällen erzeugt, wodurch sie umweltfreundlicher und chemisch nahezu identisch mit fossilen Brennstoffen sind. Biokraftstoffe sind nicht neu, es gibt jedoch einen neuen Impuls für ihren Einsatz, da sich Unternehmen zunehmend auf nachhaltigere Energiequellen wie Sojabohnen, Zuckerrohr, Tierdung und Holzpflanzen konzentrieren.
Biokraftstoffe sind eine erneuerbare Quelle für sauber-verbrennende Energie. Da sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, bieten Biokraftstoffe eine Kreislaufwirtschaft mit nachhaltigen Produkten, die immer wieder verwendet werden können.
Biokraftstoffe unterscheiden sich wesentlich von anderen erneuerbaren Energiequellen: Biomasse kann direkt in flüssige Kraftstoffe – sogenannte Biokraftstoffe – umgewandelt werden, die als Kraftstoff für Transportzwecke verwendet werden. Dies bietet eine nachhaltigere Lösung für eine bedeutende Energiequelle. Die zunehmende Verwendung von Ethanol oder Biodiesel reduziert die Verwendung von Benzin und Dieselkraftstoff aus fossilen Brennstoffen. Zudem verbrennen Biokraftstoffe sauberer als reine Benzin- oder Dieselkraftstoffe, wodurch weniger schädliche Emissionen in die Atmosphäre freigesetzt werden.
Herkömmliche Füllstands- und Durchflussmesstechnologien werden durch sich ändernde Fluideigenschaften und Umgebungsbedingungen beeinflusst, wodurch Biokraftstoffe mit ihren unterschiedlichen Fluideigenschaften zu einer Herausforderung werden. Die intelligenten Durchflussmesssysteme und Füllstandsmessgeräte von Emerson können eine Vielzahl von Fluideigenschaften in einer Vielzahl von Umgebungen verarbeiten und ermöglichen die Erstellung von Berichten über Einnahmen, Nutzung und Lieferungen zur Einhaltung von Vorschriften und sogar zur Validierung von Subventionen.
Biokraftstoffe sind im Vergleich zu herkömmlichen Petrochemikalien korrosiver, aber es stehen Technologien zur Verfügung, die dieses Problem mildern können. Plantweb Insight von Emerson verwendet Sensoren zur Korrosionsüberwachung und Interpretation komplexer Daten. Somit können Probleme erkannt werden, bevor sie entstehen, und die Lebensdauer der Geräte kann verlängert werden, da drohender Korrosion entgegengewirkt werden kann, bevor sie wichtige Ausrüstung schädigt.
Auch wenn es Unterschiede bei den Rohstoffen gibt, ist die vollständige Kontrolle über die Reaktoren der Schlüssel, um ein übermäßiges Cracken der Produkte zu vermeiden und die Qualitätsstandards einzuhalten. Eine fortschrittliche Analysesoftware ermöglicht es den Raffinerien, optimale Betriebsbedingungen für jeden Rohstofftyp zu ermitteln und optimale Ziele zu setzen. Dies trägt dazu bei, den Dieselertrag zu erhöhen und die Abfallentsorgung zu reduzieren.