Zustandsüberwachung

Zustandsüberwachung

Zustandsüberwachung spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihrer Produktionsanlagen.

Zustandsüberwachung ist mehr als nur Datenerfassung

In allen Branchen gibt es eine einfache Prämisse, die das Geschäft antreibt: Wenn Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt herstellen, das den Anforderungen des Marktes entspricht, werden Sie erfolgreicher sein. Doch angesichts knapper werdender Ressourcen und immer weniger erfahrenem Personal ist es für viele Unternehmen schwierig, die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit ihrer Maschinen aufrechtzuerhalten, um die Anforderungen des Marktes zu erfüllen. Infolgedessen spielt Zustandsüberwachung eine immer wichtigere Rolle, um Ihren Geschäftserfolg zu sichern. 

Als Branchenführer weiß Emerson, dass nicht alle Unternehmen über die gleiche Grundlage in puncto Anlagengröße oder Betriebserfahrung verfügen. Wir sind uns bewusst, dass die Ausgangssituationen unterschiedlich sind. Daher muss jede Lösung flexibel sein, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Wir sind gut aufgestellt, um Sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, indem wir eine umfassende Strategie für die Zustandsüberwachung in der gesamten Anlage anbieten – ein digitales Ökosystem zur Integration portabler, kabelloser Online-Überwachung in eine einzige Softwareplattform mit gemeinsamen Schnittstellen und Tools. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zustandsüberwachung ist mehr als nur Datenerfassung
Kompetenz in Zustandsüberwachung

Kompetenz in Zustandsüberwachung

Unsere Methode zur Identifizierung der wichtigsten Aspekte, die für die erfolgreiche Implementierung eines Zustandsüberwachungsprogramms erforderlich sind, umfasst einen ganzheitlichen Ansatz, der Mitarbeiterschulungen und Dienstleistungen einbezieht. Einige Anbieter beschränken sich auf eine einzige Lösung. Emerson berücksichtigt jedoch verschiedene Arten der Messwerterfassung für die Zustandsüberwachung und liefert die erforderlichen Diagnosedetails, um falsche Alarme, die unnötig Zeit kosten, und falsch diagnostizierte Probleme, die zu Maschinenausfällen führen, zu vermeiden. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kompetenz in Zustandsüberwachung

Zustandsüberwachung mit AMS Machine Works

Bei der Zustandsüberwachung haben die meisten Unternehmen mit dem typischen Problem zu kämpfen, dass sie zu viele Daten haben und nicht genug Zeit oder Personal, um alles zu verarbeiten und zu analysieren. Sie benötigen ein benutzerfreundliches Tool, das die Komplexität der Zustandsüberwachung beseitigt und sich direkt auf die Probleme konzentriert, die gelöst werden müssen. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zustandsüberwachung mit AMS Machine Works
Zustandsüberwachung mit AMS Machine Works
AMS Asset Monitor

AMS Asset Monitor

Die meisten Anlagenbetreiber sind sich der Bedeutung der Zustandsüberwachung für kritische Anlagen bewusst. Aber wie sieht es mit der übrigen Ausrüstung aus? Was ist mit der Anlagenperipherie, die zwar in einem bestimmten Umfang überwacht werden muss, die zusätzlichen Kosten einer Online-Überwachung jedoch nicht rechtfertigt?

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. AMS Asset Monitor

AMS Wireless Vibration Monitor

Der Zustand und die Leistung der Maschinen in einer Anlage sind ein entscheidender Faktor für die Fähigkeit Ihres Unternehmens, Qualitätsprodukte herzustellen. Für zu viele Anlagen war es aufgrund von Kosten- und Ressourcenbeschränkungen jedoch schwierig, die Zustandsüberwachung auf breiter Ebene einzuführen. Was wäre, wenn es eine kosteneffiziente Lösung gäbe, die die Überwachung fast aller Maschinen in Ihrer Anlage ermöglichen könnte?

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor – Video
AMS 6500 ATG

AMS 6500 ATG

Neben der Aufrechterhaltung der Produktivität und Produktqualität zählt Sicherheit zu den wichtigsten Zielen der meisten Anlagenbetreiber. Ein wesentliches Instrument zur Erreichung dieser Ziele ist das Schutzsystem, das in kritischen Produktionsanlagen eingesetzt wird, und seine Fähigkeit, Risiken exakt zu erkennen. Wenn vorgegebene Parameter überschritten werden, spielen diese Systeme eine entscheidende Rolle beim Abschalten von Produktionsanlagen, um Maschinenschäden zu vermeiden, aber auch für die weitaus wichtigere Funktion - potenziell Leben zu retten. Das AMS 6500 ATG von Emerson in Verbindung mit der AMS Machine Works Software löst diese wichtigen Aufgaben durch die Kombination eines zuverlässigen Schutzsystems mit modernen Diagnosefähigkeiten, um eine vollständige Lösung für die Zustandsüberwachung bereitzustellen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. AMS 6500 ATG
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.