PROD-Rosemount-Banner

Produkte für die Druckmessung – Tutorials

Schritt-für-Schritt-Tutorials für die Druckmessung zur Installation, Konfiguration und Einrichtung von Rosemount Druckmessumformern

Rosemount 3051

Bestimmung der HART-Version

In diesem Tutorial lernen Sie die Schritte zur Bestimmung der HART-Version Ihres Rosemount 3051 Druckmessumformers.

Zeitaufwand: ca. zwei Minuten

Was Sie brauchen: 

Zusammenfassung des Tutorials:

  1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm 2  zur Auswahl „Configure“ (Konfigurieren).
  2. Drücken Sie 2  zur Auswahl „Manual Setup“ (Manuelle Einrichtung).
  3. Drücken Sie 5 zur Auswahl „HART“.
  4. Drücken Sie 2 zur Auswahl „Communication Settings“ (Kommunikationseinstellungen).
  5. Über den Bildschirm für die Kommunikationseinstellungen gelangen Sie zur HART-Version, die unter „Universal Revision“ (Allgemeinversion) aufgelistet ist.

Konfigurieren des Gerätetypenschilds

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie ein Gerätetypenschild konfigurieren können, mit dem sich Ihr Rosemount 3051 elektronisch identifizieren lässt.

Zeitaufwand: ca. fünf Minuten

Was Sie brauchen: 

Zusammenfassung des Tutorials:

  1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm 2 zur Auswahl „Configure“ (Konfigurieren).
  2. Drücken Sie 2  zur Auswahl „Manual Setup“ (Manuelle Einrichtung).
  3. Drücken Sie 7  zur Auswahl „Device Information“ (Geräteinformation).
  4. Drücken Sie 1  zur Auswahl „Identification“ (Identifikation).
  5. Drücken Sie 1 zur Auswahl „Tag“ (Messstellenkennzeichnung).
  6. Geben Sie das gewünschte Gerätetypenschild ein. Drücken Sie ENTER, SEND.
    (Nur für HART-Version 7)
  7. Drücken Sie 2 zur Auswahl „Long Tag“ (Lange Messstellenkennzeichnung).
  8. Geben Sie die gewünschte lange Messstellenkennzeichnung ein. Drücken Sie ENTER, SEND, HOME.

Konfiguration von Druckeinheiten

In diesem Tutorial lernen Sie die Schritte zur Einstellung von Druckeinheiten für die Anpassung Ihres Rosemount 3051 an Ihre spezielle Anwendung.

Zeitaufwand: ca. fünf Minuten

Was Sie brauchen: 

Zusammenfassung des Tutorials:

  1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm 2 zur Auswahl „Configure“ (Konfigurieren).
  2. Drücken Sie 2 zur Auswahl „Manual Setup“ (Manuelle Einrichtung).
  3. Drücken Sie 1 zur Auswahl „Process Variable“ (Prozessvariable).
  4. Drücken Sie 1 zur Auswahl „Pressure Setup“ (Druckeinstellung).
  5. Drücken Sie 4 zur Auswahl „Pressure Units“ (Druckeinheiten).
  6. Wählen Sie die gewünschten Druckeinheiten aus. Drücken Sie ENTER, SEND, OK, HOME.

Konfiguration von Messbereichspunkten

In diesem Tutorial lernen Sie die Schritte zur Einstellung von Messbereichspunkten für die Anpassung Ihres Rosemount 3051 an Ihre spezielle Anwendung.

Zeitaufwand: ca. fünf Minuten

Was Sie brauchen: 

Zusammenfassung des Tutorials:

  1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm 2 zur Auswahl „Configure“ (Konfigurieren).
  2. Drücken Sie 2 zur Auswahl „Manual Setup“ (Manuelle Einrichtung).
  3. Drücken Sie 2 zur Auswahl „Analog Output“ (Analogausgang).
  4. Drücken Sie 1 zur Auswahl „Set Range Points“ (Messbereichspunkte einstellen).
  5. Drücken Sie 2 zur Auswahl „Upper Range Value“ (Messende).
  6. Geben Sie das Messende ein. Drücken Sie ENTER, SEND, OK.
  7. Drücken Sie 3 zur Auswahl von „Lower Range Value“ (Messanfang).
  8. Geben Sie den Messanfang ein. Drücken Sie ENTER, SEND, OK, HOME.

Herstellen der Multidrop-Kommunikation

In diesem Tutorial erfahren Sie die Schritte zum Einrichten der Multidrop-Kommunikation. Dies ermöglicht den Anschluss mehrerer Rosemount 3051 Druckmessumformer an die gleiche Datenübertragungsleitung.

Zeitaufwand: ca. fünf Minuten

Was Sie brauchen: 

Zusammenfassung des Tutorials:

  1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm 2 zur Auswahl „Configure“ (Konfigurieren).
  2. Drücken Sie 2 zur Auswahl„Manual Setup“ (Manuelle Einrichtung).
  3. Drücken Sie 5  zur Auswahl „HART“.
  4. Drücken Sie 2 zur Auswahl „Communication Settings“ (Kommunikationseinstellungen).
  5. (Bei HART-Version 7) Drücken Sie 2, um „Change Polling Address“ (Abfrageadresse ändern) auszuwählen.
    (Bei HART-Version 5) Drücken Sie 1, um „Polling Address“ (Abfrageadresse) auszuwählen.
  6. Drücken Sie OK.
  7. Geben Sie die gewünschte Abfrageadresse ein. (1-15 für HART-Version 5. 1-63 für HART-Version 7.)
  8. Drücken Sie ENTER, OK, SEND (nur HART-Version 5), HOME

Skalierte Variable konfigurieren

In diesem Tutorial lernen Sie die Schritte zur Konfiguration skalierter Variablen für die Anpassung Ihres Rosemount 3051 an Ihre spezielle Anwendung.

Zeitaufwand: ca. fünf Minuten

Was Sie brauchen: 

Zusammenfassung des Tutorials:

  1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm 2 zur Auswahl „Configure“ (Konfigurieren).
  2. Drücken Sie 2  zur Auswahl „Manual Setup“ (Manuelle Einrichtung).
  3. Drücken Sie 3 zur Auswahl „Scaled Variable“ (Skalierte Variable).
  4. Drücken Sie 5  zur Auswahl „Scaled Variable“ (Skalierte Variable).
  5. Drücken Sie OK.
  6. Geben Sie die kundenspezifische Einheit (skalierte Variable) ein. Drücken Sie die Taste ENTER.
  7. Wählen Sie für die Druckdifferenz-Füllstandsmessung „Linear“ aus. Drücken Sie die Taste ENTER.
  8. Geben Sie den unteren bekannten Druckpunkt ein. Drücken Sie die Taste ENTER.
  9. Geben Sie die kundenspezifische Einheit für den unteren bekannten Druckpunkt ein. Drücken Sie die Taste ENTER.
  10. Geben Sie den oberen bekannten Druckpunkt ein. Drücken Sie die Taste ENTER.
  11. Geben Sie die kundenspezifische Einheit für den oberen bekannten Druckpunkt ein. Drücken Sie die Taste ENTER.
  12. Geben Sie den linearen Offset ein. Drücken Sie ENTER, OK, HOME.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.