Studie von Emerson zeigt Ertragspotenzial in Höhe von 7 Mrd. USD für Betreiber von unkonventionellen Erdöl- und Erdgasquellen, die Top-Quartil-Ergebnisse erzielen

1804-emerson-study-unconventional-oil-gas_edited

Betreiber von unkonventionellen Erdöl- und Erdgasquellen, die Bohrlöcher wie die hier im Feld dargestellten betreiben, können durch Annahme fortschrittlicher Automatisierungstechnologien und -methoden jährlich bis zu 7 Mrd. USD zusätzlichen Gewinn erzielen. Dies sind Erkenntnisse einer kürzlichen Studie* von Onshore-Produzenten in den 48 Bundesstaaten der kontinentalen USA, die von Emerson und Branchen-Benchmarking-Firmen durchgeführt wurde​​​​​​​.  Hochauflösendes Bild

Emerson nutzt seine Kompetenzen und Technologien zur Unterstützung von Unternehmen bei der Steigerung ihres Ertrags um bis zu 10 Prozent

HOUSTON (30. April 2018) – Durch die Anwendung fortschrittlicher Automatisierungstechnologien und neuer Prozesse können Betreiber von unkonventionellen Erdöl- und Erdgasquellen ihr Geschäftsergebnis von durchschnittlicher zu Top-Quartil-Performance steigern und jährlich bis zu 7 Mrd. USD zusätzlichen Gewinn erzielen. Dies sind Erkenntnisse einer vor kurzem erhobenen Studie* von Onshore-Produzenten in den 48 Bundesstaaten der kontinentalen USA, die von Emerson und Branchen-Benchmarking-Firmen durchgeführt wurde.

In einem Wirtschaftsumfeld mit einem „auf längere Sicht niedrigeren“ Ölpreis wenden sich zahlreiche Unternehmen den Technologien des Industriellen Internets der Dinge (IIoT) und dem Versprechen der digitalen Transformation zu, um Intelligenz in ihre Betriebsprozesse zu integrieren, die Förderung zu steigern und den Weg zu Spitzenleistungen beim operativen Geschäftsbetrieb zu beschreiten. Das Emerson-Programm Operational Certainty™ unterstützt Betreiber von Erdöl- und Erdgasquellen, auf gezielte, skalierbare und messbare Weise eine zuversichtliche Strategie für die digitale Transformation zu implementieren. Emerson schätzt, dass der durchschnittliche Betreiber, der ein umfassendes Verbesserungsprogramm einführt, seine Ertragskraft um bis zu 10 Prozent steigern könnte.

Die Analyse zeigt, dass höhere Fördermengen, niedrigere Betriebskosten von Leasingprojekten (LOE) und eine Reduzierung der Sicherheitsrisiken den größten Einfluss auf gesamtheitliche betriebliche Verbesserungen haben. Verbesserungen in diesen Bereichen sind in erster Linie für Betreiber von flüssigkeitsgewichteten unkonventionellen Erdöl- und Erdgasquellen von Bedeutung und tragen dazu bei, dass diese Produzenten Top-Quartil-Ergebnisse erreichen können. Als Top-Quartil-Performer werden Unternehmen bezeichnet, die eine Betriebs- und Kapitalperformance in den oberen 25 Prozent von vergleichbaren Unternehmen erreichen. Dies erfordert die Anpassung bisheriger Betriebsprozesse über mehrere Funktionen hinweg.

Emerson hat eine Reihe von Schlüsseltechnologien identifiziert, die es Betreibern von unkonventionellen Erdöl- und Erdgasquellen ermöglichen, ihre Betriebsabläufe auf schnelle und skalierbare Weise zu verbessern:

   • Optimierung der Förderung mittels automatisierter Förderungsüberwachung, -modellierung und -analyse sowie Implementierung von Managementmethoden für produzierte Medien zur Reduzierung von verloren gegangenen und ungeklärten Fördermengen.

   • Verbesserung der Zuverlässigkeit von Anlagen und Ausrüstung durch Nutzung von Analysen und Automatisierungsdiagnose zur Reduzierung der LOE-Kosten und Bereitstellung eines besseren Einblicks in die Kosten pro Bohrloch.

   • Durchführung von vorbeugenden anstelle von reaktiven Wartungsmaßnahmen zur Verbesserung der Einhaltung von Gesundheits-, Sicherheits-, Arbeitsschutz- und Umweltvorschriften (HSSE) sowie zur Reduzierung der Gefahren für das Personal.

Durch die Nutzung der Vorteile des IIoT und anderer transformierender Technologien können fortschrittliche Automatisierungssysteme die Betriebsabläufe mithilfe von Echtzeitdaten optimieren, die von einer Reihe von Geräten basierend auf allgegenwärtiger Sensorik („Pervasive Sensing“) geliefert werden, und diese Daten auf sichere Weise robusten, standardmäßigen Analyseanwendungen zur Verfügung stellen. Mithilfe dieser Daten können Spezialisten – an beliebigen Orten der Welt – tiefere Einblicke gewinnen, die sie in die Lage versetzen, schnell und mit hoher Sicherheit auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren. Dies bietet Betreibern von Erdöl- und Erdgasquellen die Diagnosefähigkeiten und Dateneinblicke, die sie zur Prognose von Problemen (anstelle der Reaktion darauf), zum Treffen fundierterer Entscheidungen und zur Reduzierung von Risiken benötigen.

„Betreiber verfügen zwar über ein breites Fachwissen hinsichtlich der Verbesserung der Förderung, jedoch ist ihr Verständnis, wie echte, nachhaltige Einsparungen auf beständige Weise erzielt werden können, weniger ausgeprägt“, sagte Chris Amstutz, Vice President für Erdöl- und Erdgasprogramme von Emerson Automation Solutions. „Beispielsweise verfügen wir nun über Softwareanwendungen, die zur Erfüllung von Förderzielen beitragen, indem sie die neuesten Lagerstätten-Modellierungsdaten nutzen, die genau zeigen, was im Feld vor sich geht, um das Einbringen von Bohrungen an den falschen Stellen zu vermeiden.“

Die digitale Transformation von Exploration und Förderung ermöglicht neben anderen Vorteilen höhere Fördermengen, niedrigere LOE-Kosten und reduzierte Sicherheitsrisiken. Die Operational Certainty Consulting Group von Emerson berät Betreiber, die ihre digitale Transformation in Angriff nehmen möchten, durch Entwicklung eines praktischen Plans. Auf dieser Grundlage können die Förderung basierend auf fundierteren und zeitnaheren Einblicken in die Performance des Feldes gesteigert, die HSSE-Risiken für das Personal durch Bereitstellung von intelligenten Felddaten aus abgelegenen Bereichen minimiert und die LOE-Kosten durch Optimierung der Betriebsprozesse und Logistik reduziert werden.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.