Emerson erweitert Anlagenmanagementsoftware für bessere Entscheidungsfindung

​Emerson AMS Device Manager-Software zum Anlagenmanagement

Mit zielgerichteten Anzeigen und einer organisierten Alarmmeldung im AMS Device Manager wird die Bewertung und das Management der Anlagenzuverlässigkeit unterstützt.
Hochauflösendes Bild


AMS Device Manager verringert die Komplexität von Gerätedaten und festigt die Datengrundlage für Feldgeräte, die für den Start der digitalen Transformation entscheidend ist

AUSTIN, TEXAS (14. Feb. 2018) – Die neue Version des AMS Device Manager von Emerson unterstützt die Anlagenzuverlässigkeit mittels besser organisierter Daten für ein fundiertes und proaktives Feldgerätemanagement. Mit neuen integrierten Tools haben Bediener- und Projektteams die Möglichkeit, Hierarchien für Anlagengeräte, Projektverfolgungen und Gerätealarme anzupassen. Dies verbessert die Entscheidungsfindung – eine Schlüsselkompetenz im Bereich der digitalen Transformation. Mit dem AMS Device Manager unterstützt Emerson diese Teams, Gerätedaten effektiv zu nutzen, um den operativen Bereich zuverlässiger zu machen und Zeitpläne für die Projektentwicklung zu straffen.

Viele Anlagen haben Probleme, die Vielzahl vorhandener Geräte in komplexen und oft nicht mehr aktuellen Strukturen (Hierarchien) zu managen – häufig werden dafür lange, unübersichtliche Listen verwendet, in denen wichtige Geräte nicht leicht zu finden sind. Das Personal hat zwar Zugriff auf die Zustandsdaten, doch ohne eine Gerätesortierung nach Kategorien wie Bereich, Anlage etc. lassen sich defekte Geräte nur schwer lokalisieren und die Auswirkungen eines Ausfalls auf die Produktionsdaten nur ungenügend abschätzen. Jedoch ist die Erstellung oder Neuanordnung einer Hierarchie ein zeitaufwändiger, manueller Vorgang, der in den meisten Unternehmen aus Zeitgründen bzw. aufgrund fehlender Ressourcen nicht realisierbar ist. 

Diese Situation ändert sich dank der Bulk-Transfer-Funktionalität des AMS Device Managers, der Tools zur automatischen Konfigurierung kompletter Systeme bereitstellt – einschließlich der Überwachung von Gerätealarmen und Anlagenhierarchien. Anwender können ganz einfach eine Tag-Liste in ein Tabellenkalkulationsprogramm exportieren, um dort für alle Geräte den jeweilgen Standort und die Zuordnung zu einer Alarmgruppe zu definieren. Mithilfe des Bulk-Transfer lässt sich das System mit exakt vermerkter Hierarchie und Alarmüberwachung einrichten. Wenn die Anlagenhierarchie korrekt angelegt ist, können sich Wartungsteams Gerätedaten gezielt anzeigen lassen, so dass sie die Zuverlässigkeit spezifischer Anlagenbereiche besser bewerten und verwalten können. Das ist besonders bei Abschaltungen und Revisionen nützlich, wenn ausgewählte Bereiche der Anlage für die Wartung heruntergefahren werden. 

„Ein genaues Daten-Backbone bis hin zur Geräte-Ebene schafft mithilfe eines genauen Abbilds des Anlagenzustands die Grundlage für die digitale Transformation“, sagt Mani Janardhanan, Vice President, Plantweb™ Product Management. „Mit dem neuen AMS Device Manager sind Anwender in der Lage, die Dateninfrastruktur ihrer Anlage für Technologien wie Plantweb Optics vorzubereiten, wodurch die Entscheidungsfindung in Bezug auf Wartungsabläufe mittels Digitalisierung vertrauenswürdiger Daten unterstützt wird.“

Im Allgemeinen ist es für Wartungsteams schwierig, kritische Alarmmeldungen von irrelevanten zu unterscheiden. AMS Device View – die browserbasierte Schnittstelle des AMS Device Managers – ermöglicht es dem Wartungsteam, Geräte bestimmten Projekten zuzuordnen und sie dann über separate Projekt-Dashboards nachzuverfolgen, so dass das operative Dashboard nicht mehr von Alarmmeldungen überflutet wird. Eine derart organisierte Alarmanzeige sorgt für effizientere Reaktionen in Phasen signifikanter Änderungen wie Abschaltungen, Revisionen und Betriebsunterbrechungen.

Die neueste Version des AMS Device Manager erhöht zu dem die Sicherheit durch die Möglichkeit systemübergreifender Gerätesperrungen. Damit können sich Unternehmen gegen unbefugte Geräteeingriffe schützen, ohne dass sie etwa vor Ort Steckbrücken einsetzen oder entfernen müssen. Stattdessen können digitale Sperren für ausgewähltes Personal und für eine festgelegte Dauer aufgehoben werden. Anschließend sperrt das System die Geräte automatisch wieder, und der Schutz der Konfigurationen ist gewährleistet.

AMS Device Manager ist eine Technologie des digitalen Ökosystems Plantweb. Das digitale Ökosystem Plantweb nutzt IIoT-Technologien, -Software und -Dienste, um das digitale Know-how der Belegschaft zu erweitern. Es erhöht die Effizienz der Arbeitsprozesse, was unternehmensintern Veränderungen in der Arbeitskultur und im Verhalten bewirkt.

Weitere Informationen zum AMS Device Manager von Emerson finden Sie auf Emerson.com/AMS

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die weltweit wichtigsten Branchen bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.