Neue mobile App zur Konfiguration von Radar-Füllstandmessumformern gewährleistet exakte Tankmessungen

Radar Master App von Emerson für AMS Trex Device Communicator

Radar Master App von Emerson für AMS Trex Device Communicator erleichtert Vor-Ort-Einrichtung von Rosemount Radar-Füllstandsmessgeräten High Resolution Image
 

Radar Master App von Emerson für AMS Trex Device Communicator erleichtert Vor-Ort-Einrichtung von Rosemount Radar-Füllstandsmessgeräten

AUSTIN, TEXAS (29. Mai 2019) – Emerson hat die Radar Master App für den AMS Trex Device Communicator veröffentlicht. Damit haben es Techniker noch leichter, den Rosemount™ Radar-Füllstandmessumformer sicher und effizient zu konfigurieren. Radar-Füllstandsmessgeräte sind wichtig für eine exakte, zuverlässige Messung von flüssigen und festen Materialien. Die neue App ermöglicht Anwendern die Nutzung der Radarkonfigurationswerkzeuge der Radar Master-Software auch im Gelände.

Bei der Nutzung im Gelände werden Radar-Füllstandsmessgeräte oft an hohen, schwer erreichbaren Stellen installiert, mitunter ohne Stromzufuhr. Um Geräte vor Ort zu konfigurieren, müssen Techniker normalerweise Laptops und Spannungsquellen für die Geräte mit sich führen. Der tragbare AMS Trex Device Communicator löst diese Probleme – mit ihm sind Techniker in der Lage, über die Radar Master App Radargeräte sowohl zu konfigurieren als auch mit Strom zu versorgen.

Dank dynamischer Grafiken und einer intuitiven Touchscreen-Benutzeroberfläche können Anwender Radar Master App Tankmessgeräte schnell und exakt konfigurieren. Die angezeigte Tankgeometrie spiegelt die tatsächlichen physischen Parameter des Tanks wieder, damit Techniker bei der Messeinstellung Echos fest installierter, im Tank befindlicher Objekte wie Leitersprossen, Rührblätter und Schwallwände ausschließen und schneller genaue Messungen vornehmen können.

Das kompakte Design des AMS Trex Device Communicators eignet sich perfekt für die Arbeit in der engen, oft gefahrenreichen Umgebung eines Tanks. Einhändige Bedienung, NFC-geprüfte Nutzersicherheit und zertifizierte Eigensicherheit des Gerätes ermöglichen es Technikern, in solchen kritischen Bereichen sicher und effektiv zu arbeiten.

„Mit dem AMS Trex können Radar Master-Anwender ab sofort ihre Laptops zu Hause lassen und noch einfacher exakte und verlässliche Konfigurationen vornehmen, sogar in Ex-Bereichen”, sagt Anna Olander, General Manager für Prozessradar bei Emerson.

Mithilfe des neuen eingebauten Historians sind Anwender in der Lage, Tankfüllstands- und Warnhinweise zu verfolgen und Trends zu erstellen, um Probleme zu identifizieren und bei der Fehlerbehebung zu helfen. Techniker können außerdem Momentaufnahmen vergangener Konfigurationsdaten in einer Zeitschiene betrachten und vergleichen, um einen besseren Überblick über die Auswirkungen betrieblicher Änderungen zu erhalten.

Jede Konfigurationsänderung wird vor Ort automatisch aufgezeichnet und zeitlich festgehalten, wodurch ein automatisiertes Prüfprotokoll entsteht. Wann immer das AMS Trex Gerät ein WLAN- oder USB-Signal empfängt, werden die Änderungen an den AMS Device Manager übermittelt und so die Genauigkeit der Datenbank und die Integrität der Messdaten gewährleistet.

Weitere Informationen zum AMS Trex Device Communicator von Emerson finden Sie auf emerson.com/Trex

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die weltweit wichtigsten Branchen bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.