Emerson hilft Albioma, ein Lieferant für vollständig erneuerbare Energien zu werden

Bois Rouge-Kohlekraftwerk von Albioma

Mit den Automatisierungssystemen und der Software von Emerson kann das Bois Rouge-Kohlekraftwerk von Albioma auf die Nutzung von Biomasse umgestellt werden. Bildnachweis: Albioma. Hochauflösendes Bild

Multi-Millionen-Dollar-Projekt auf La Réunion ermöglicht die Umstellung des Kraftwerks auf Biomasse, wodurch die Emissionen um 84 % gesenkt werden

LA RÉUNION (28. Juni 2022) – Das globale Technologie- und Softwareunternehmen Emerson (NYSE: EMR) wurde vom unabhängigen französischen Energieversorger Albioma (PAR: ABIO) damit beauftragt, bei der Umstellung des Bois Rouge-Kohlekraftwerks auf 100 % erneuerbare Energie zu unterstützen. Albioma verfolgt das Ziel, all seine bestehenden Kraftwerke für fossile Brennstoffe auf erneuerbare Energien umzustellen. Mit den Automatisierungssystemen und der Software von Emerson kann das Bois Rouge-Kohlekraftwerk auf die Nutzung von Biomasse umgestellt werden.

Das mehrere Millionen Dollar schwere Projekt ist das jüngste Beispiel dafür, wie die Technologien von Emerson Kunden dabei helfen, auf nachhaltigere Energien umzusteigen. Das Kraftwerk ist eines von drei Werken, die Albioma auf La Réunion im Indischen Ozean betreibt. Es wird vollständig auf die Nutzung von Biomasse (Holzpellets) umgerüstet werden. Die Umrüstung der 108-Megawatt-Anlage wird die Treibhausgasemissionen um ca. 640 000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr senken, was im Vergleich zum aktuellen Betriebsniveau einer Senkung der direkten Emissionen um 84 % entspricht.

„Das Ziel unseres Unternehmens ist es, bis spätestens 2030 einen Anteil an erneuerbaren Energien von knapp 100 % zu erreichen, und die vollständige Einstellung des Kohlebetriebs an unserem Vorzeigestandort stellt einen wichtigen Meilenstein im Rahmen dieser grünen Revolution dar“, so Pascal Langeron, Chief Operating Officer von Albioma auf La Réunion. „Emerson ist ein Automatisierungspartner, zu dem wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben und dessen umfassende Erfahrung und Expertise auf dem Gebiet der Biomassekraftwerke einen entscheidenden Einfluss auf den fristgerechten Abschluss dieses Projekts haben werden.“

Die Bois Rouge-Anlage besteht aus drei Kraftwerken. Zwei Kraftwerke werden bereits von Emersons dezentralem Prozessleitsystem (DCS) Ovation™ gesteuert, das zur Nutzung von Biomasse angepasst werden wird. Das dritte Kraftwerk wird durch ein neues Ovation-System ersetzt. Im Rahmen der Modernisierung der Kraftwerke werden zudem neue Turbinenschutz- und Zustandsüberwachungssysteme, Sicherheitssysteme für die Kesselanlagen sowie Aktualisierung der Kesselkreisregelungen und Messumformer eingeführt.

Um sicherzustellen, dass das Projekt in dem verfügbaren Zeitrahmen fertiggestellt wird – eine wichtige Bedingung von Albioma –, wird Emerson seine Methoden für Projektsicherheit, seine digitalen Technologien und seine Softwarekompetenz bereitstellen. Neben der lokalen technischen Unterstützung für das Projekt wird Emerson seine Kollaborationsplattform Remote Virtual Office (RVO) bereitstellen, eine sichere virtuelle Engineering- und Prüfumgebung, mit der Albioma Zugriff auf die Ressourcen und den kontinuierlichen Support von Emerson hat, um die Risiken und Kosten Projekts zu reduzieren.

„Da wir Kunden bei ihren Umstellungsprojekten unterstützen, spielt Emerson beim weltweiten Umstieg auf nachhaltige Energien eine überaus wichtige Rolle“, so Bob Yeager, President von Power & Water Solutions bei Emerson. „Mithilfe unserer Automatisierungstechnologien, Software, Lösungen und Erfahrung in puncto Biomasseprojekten wird Albioma sein Ziel, dass die Bois Rouge-Anlage Spitzenleistungen erbringt und durch die erhebliche Senkung der Kohlendioxidemissionen gleichzeitig die Umwelt schont, erreichen.“

Die Umstellung wird während einer geplanten Unterbrechung im Juni 2022 beginnen und soll innerhalb von fünf Monaten abgeschlossen werden.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.