lady patient kissing a child on the cheek

Eine leichte Pille zu schlucken: Automatisierung transformiert die pharmazeutische Industrie








Automatisierung treibt Innovationen voran

Diese neuen, durch Automation unterstützten Ansätze für den Fertigungsbereich ermöglichen die schnelle, zuverlässige, sichere und wirtschaftliche Entwicklung benötigter Medikamente bei gleichzeitiger Minimierung der Investitionen in Kapitalanlagen.












 

Jede Krankheit ist anders – und die zur Behandlung eingesetzten Medikamente unterscheiden sich ebenso erheblich. Sie begegnen diesen, wenn Sie ein Magazin lesen oder die Werbung in einer 30-minütigen Fernsehsendung schauen: verschreibungspflichtige Medikamente neuer Generationen mit komplizierten Namen und unglaublichen Erfahrungsberichten der Patienten, denen sie helfen. Die Landschaft von Medikamenten ist von Innovation geprägt und äußerst schnelllebig.

Die Automatisierungstechnologie von Emerson – die gleiche Art von Technologie, die Prozesse der verarbeitenden Industrie in zahlreichen Branchen optimiert – unterstützt Unternehmen, die lebensverändernde Arzneimittel schneller und sicherer als je zuvor auf den Markt bringen. Wenn Sie daran denken, dass mehr als die Hälfte aller US-Amerikaner täglich verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, dann wird die Bedeutung der schnelleren Einführung von benötigten Medikamenten offensichtlich.

Neue Medikamente

Fortschritte in den Biowissenschaften haben die Einführung von neuen Medikamenten ermöglicht, die sich bei der Behandlung einer großen Breite von schweren Erkrankungen in unerwarteter Weise als wirksam erwiesen haben. Bei der Behandlung von Krebserkrankungen, Diabetes, Hepatitis, Autoimmunerkrankungen wie Arthritis und anderen schwere Leiden hoffen alle auf „Biologika“, eine relativ neue Kategorie der Immuntherapie für Patienten. Diese neuen Therapien sind wahrhaft lebensverändernd, d. h. sie bieten Linderung für Patienten, die an Erkrankungen leiden, die sich negativ auf ihre Gesundheit und Lebensqualität auswirken.

Die Wirkung dieser Medikamente ist unbestreitbar – und so ist die Komplexität des zu ihrer Herstellung erforderlichen Prozesses. Die neuen biologischen Medikamente stellen unterschiedliche und komplexere Anforderungen als herkömmliche Medikamente. Dies bedeutet, dass die Entwicklung des Herstellungsprozesses eine Herausforderung darstellen kann.

Änderung des Prozesses

Emerson verändert die Entwicklung des Herstellungsprozesses von Grund auf – vom Forschungslabor bis zur Herstellungsanlage. Bahnbrechende Entwicklungen wurden bisher mittels Labortechnik von Forschern im Labor erzielt und anschließend für den Fertigungsbereich interpretiert, übersetzt und skaliert. Dieser mehrere Schritte umfassende Prozess ist langsam und ineffizient, wodurch die Aufnahme der Großproduktion von Produkten erschwert wird.

Dank fortschrittlicher Fertigungsverfahren und unserer skalierbaren DeltaV Systeme entwickeln in Laboren tätige Forscher heute Medikamente mit derselben Ausrüstung und Automatisierungstechnik, die auch bei der kommerziellen Herstellung der Medikamente zum Einsatz kommen. Dies bietet entscheidende Einblicke in die effizientere Herstellung der Medikamente. Durch Implementierung unserer Automatisierungs- und Prozessleittechnik sowohl im Labor als auch im Fertigungsbereich tragen wir dazu bei, dass Hersteller äußerst präzise und flexible Fertigungskapazitäten zu niedrigeren Kapitalkosten bereitstellen können. Dies führt wiederum zu einfacheren Einreichungen und Zulassungen durch die weltweiten Regulierungsbehörden.

Durch Einmalgebrauch, einem aktuellen Trend bei der Herstellung von Arzneimitteln, können Unternehmen die Produktion effizienter von einem Medikament auf ein anderes umstellen und eine Produktionslinie statt in Tagen wie bei herkömmlicheren Fertigungsmethoden in nur wenigen Stunden einrichten.

Während die Vorteile in Bezug auf die Effizienz nicht hoch genug eingeschätzt werden können, haben die transformierten Prozesse der Arzneimittelherstellung einen noch größeren Effekt auf weltweiter Basis. Die Automatisierung ermöglicht flexible Fertigungszellen, die zur Herstellung kleiner Mengen von Arzneimitteln verwendet werden können, um besser auf eine lokale Krisensituation (wie Ebola oder andere Epidemien) reagieren zu können. Diese skalierbare Technologie ist außerdem geeignet, das Problem der sogenannten „Orphan Drugs“ anzugehen – ein Branchenbegriff für Medikamente zur Behandlung einer Teilmenge der Population mit einer seltenen Krankheit, deren groß angelegte Produktion nicht profitabel ist.

Diese neuen, durch Automation unterstützten Ansätze für den Fertigungsbereich ermöglichen die schnelle, zuverlässige, sichere und wirtschaftliche Entwicklung benötigter Medikamente bei gleichzeitiger Minimierung der Investitionen in Kapitalanlagen.

Die pharmazeutische Industrie ist im Wandel begriffen und Emerson sieht sich als Förderer dieser Veränderungen – durch eine lebensrettende Innovation nach der anderen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.