Hiker stands atop green, snow-covered pipeline

Aus den Augen bedeutet nicht aus dem Sinn









Schutz unserer Pipelines

Technologie von Emerson ist ein wichtiger Bestandteil bei der Unterstützung von Unternehmen, zunächst Probleme zu verhindern, die bisher nicht vorhersehbar waren, und dann dennoch entstehende Probleme schneller als je zuvor zu beseitigen. Noch wichtiger ist jedoch, dass es nun möglich wird, Leckagen von vornherein zu verhindern.













Jeden Tag werden Kohlenwasserstoffe wie Rohöl oder Erdgas in Pipelines mit Millionen Kilometern Länge transportiert – von der Quelle zu Raffinerien und schließlich zu den Verbrauchern. Diese Pipelines, die durch abgelegene Wildnis und pulsierende Ballungsgebiete verlaufen, durchqueren die Landschaft weitestgehend ungesehen. Sie bieten die sicherste und effizienteste Methode für den Transport von Kohlenwasserstoffen, die heute auf der Welt verfügbar ist.

Die Pipelines, die mit fast 2,5 Millionen Meilen Länge allein in den USA das gesamte Land durchkreuzen, lassen zunehmend Bedenken hinsichtlich der Integrität und Sicherheit dieses Leitungsnetzes aufkommen. Tatsächlich hat die Hälfte dieser Pipelines ein Alter von 50 Jahren oder mehr. Der Ansatz von Emerson für das Integritätsmanagement von Pipelines bietet jedoch Möglichkeiten zur Vermeidung von Lecks, die heute besser sind als je zuvor.

Um das klarste Bild zu erhalten, was in einer Pipeline vor sich geht, werden die Sensoreinheiten von Emerson entlang der gesamten Länge der Pipeline installiert, um kontinuierlich Daten zu erfassen. Diese intelligenten Geräte, die in Kombination mit einem Paket von Softwareanwendungen für das Integritäts- und Betriebsmanagement von Pipelines sowie mit integrierten risikobasierten Analysesoftware-Tools verwendet werden, ermöglichen Energieunternehmen die Überwachung der Bedingungen, die auf potenzielle Schwachstellen in der Pipeline hinweisen. Dadurch können die Finanzmittel gezielt in den Bereichen der Pipeline mit dem höchsten Risiko eingesetzt werden.

Beispielsweise können mithilfe der hochmodernen Technologie von Emerson die Bildung von Korrosion und die Rate der Reduzierung der Wandstärke ermittelt werden. Mithilfe dieser Informationen gewinnt der Betreiber wertvolle Zeit und die Ingenieure erhalten Einblicke in Echtzeit, um vorbeugende Wartungsmaßnahmen festlegen und durchführen zu können. In der Zwischenzeit bieten die Leitsysteme von Emerson unmittelbar verfügbare Lösungen wie die Verringerung des Durchflusses zur Herabsetzung des Leitungsdrucks, um die Wahrscheinlichkeit eines Störfalls zu reduzieren. Diese Kombination von Echtzeitinformationen sowie Software und Dienstleistungen zur Unterstützung von Entscheidungen verbessern die Betriebseffizienz, die wirtschaftliche Rentabilität und die Sicherheit entlang der gesamten Erdöl- und Erdgas-Pipeline.

Fortschrittliche Leckerkennung

Obwohl im Bereich der Pipeline-Technologie enorme Fortschritte erzielt wurden, ist keine Rohrleitung perfekt. Bei Lecks von Pipelines macht die Differenz zwischen der Identifizierung eines Lecks in 10 Minuten gegenüber 10 Stunden den Unterschied zwischen einem schnell behobenen Problem und einer Schlagzeilen verursachenden Katastrophe. Dies ist eine Verantwortung, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Für den seltenen Fall eines Lecks verfügt Emerson über die fortschrittlichste Leckerkennungs-Technologie, mit deren Hilfe das Leck identifiziert und die genaue Position gefunden werden kann, damit unverzüglich Korrekturmaßnahmen getroffen und die Auswirkungen reduziert werden können. Durch Nutzung einer Vielzahl von Daten ist diese Technologie in der Lage, eine instationäre Pipeline-Modellierung in Echtzeit bereitzustellen – ein Tool von unschätzbarem Wert für Pipeline-Betreiber auf der ganzen Welt.

Unsere Technologie ist ein wichtiger Bestandteil bei der Unterstützung von Unternehmen, zunächst Probleme zu verhindern, die bisher nicht vorhersehbar waren, und dann dennoch entstehende Probleme schneller als je zuvor zu beseitigen. Noch wichtiger ist jedoch, dass es nun möglich wird, Leckagen von vornherein zu verhindern.

Wenn es um den Schutz unserer Umwelt geht, lässt Sie Emerson nicht in die Röhre gucken. Dank unserer Innovationen im Bereich des Integritätsmanagements von Pipelines wird Umweltschutz zur Realität.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.