Neuer digitaler Stellungsregler von Emerson bietet als erstes Gerät seiner Art Embedded Edge Computing zur Optimierung der Arbeitsverfahren und Performance

Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K - Digitaler Stellungsregler

Der Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K ist der leistungsfähigste, zuverlässigste Stellungsregler der Branche und das erste Gerät seiner Art mit eingebetteter Prognose. Hochauflösendes Bild

Fisher FIELDVUE DVC7K verfügt über Advice-at-the-Device-Technologie mit Echtzeit-Analysen zur Diagnose des Ventilzustands und Durchführung von Abhilfemaßnahmen

MARSHALLTOWN, Iowa, USA (10. Oktober 2023) — Emerson hat die Einführung des Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K digitalen Stellungsreglers bekannt gegeben, dessen neues Design auf mehr als 30 Jahre im Einsatz bewährten Innovationen aufbaut. Der DVC7K verfügt über Advice-at-the-Device™-Technologie mit eingebettete Datenverarbeitung und Analytik, die Rohdaten in entscheidungsrelevante, lokal am Gerät verfügbare Informationen umwandeln. Zudem ist das Gerät Bluetooth®-fähig. Dadurch kann das Wartungspersonal die Daten kabellos auf einem Smartphone, einem Tablet oder einem Computer empfangen, ohne dass sie in einer Messwarte der Anlage anwesend sein müssen. Die neue Stellungsregler-Technologie verbessert die Performance, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit - sowohl von Auf/Zu- als auch Regelventilen und somit die der gesamten Prozessanlage oder 
-einheit. 

Digitale Stellungsregler sind als Zubehörgeräte für Regel- und Auf/Zu-Ventile erhältlich, um die lokale Analyse von Ventildaten, digitale Kommunikation mit Hostsystemen und andere Merkmale zu ermöglichen. Diese Leistungsmerkmale verbessern die Verfügbarkeit durch Benachrichtigung des Personals bei aufkommenden Problemen, reduzieren die Wartungskosten durch Bereitstellung der für proaktive anstelle von reaktiven Wartungsmaßnahmen erforderlichen entscheidungsrelevanten Informationen und verkürzen die für die Störungsanalyse und -beseitigung benötigte Zeit im Falle einer Störung durch Anzeige von Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen. Wenn ein Stellventil beispielsweise nur langsam auf Hubbefehle reagiert, ist dies häufig ein frühes Anzeichen von auftretenden Problemen. Der DVC7K erkennt diesen Zustand, benachrichtigt das zuständige Personal und gibt Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen.

Der DVC7K interpretiert Daten, um durch Kombination patentierter Technologie, erfahrungsbasierter Algorithmen und kontinuierlicher Analytik in Echtzeit mit flexibler Konnektivität und einfacher Integration eine optimierte Vorgehensweise vorzuschlagen. Der Stellungsregler nutzt leistungsstarkes, in Echtzeit verfügbares und fest in die Konstruktion integriertes Edge Computing, um Probleme analysieren und entscheidungsrelevante Informationen bereitstellen zu können. Dies bildet die Grundlage für Echtzeit-Einblicke in den Zustand von Ventilen durch lokale Analyse von Daten mithilfe der integrierten Diagnosefunktionen. Wenn die Analyse ein Problem offenlegt, wird eine Warnmeldung erstellt, die sowohl am Gerät als auch aus der Ferne angezeigt werden kann. Die dadurch bereitgestellten Informationen ermöglichen die Optimierung von Arbeitsverfahren, wodurch Zeit und Geld gespart werden kann. Alle Warnmeldungen enthalten empfohlene Maßnahmen zur Behebung des Problems und verleihen digitalen Stellungsreglern damit ein neues, in der Branche einzigartiges Leistungsmerkmal. 

Bisher mussten von digitalen Stellungsreglern erfasste Daten zur Verarbeitung und Aufbereitung für die Anzeige an ein Hostsystem übertragen werden. Die intelligenten Funktionen dieses neuen Systems machen die Daten nun jedoch verfügbar, ohne dass die Software eines Hosts erforderlich ist. Alle Informationen können auf der lokalen Benutzeroberfläche des DVC7K angezeigt, über Emerson Secure Bluetooth® Wireless-Technologie in der näheren Umgebung verfügbar gemacht bzw. nach der Übertragung über ein verkabeltes digitales Netzwerk an einen Host wie ein Prozessleit- oder Asset-Management-System auch remote genutzt werden. 

Die lokale Benutzeroberfläche stellt mittels LEDs einen Überblick über den Ventilzustand bereit, und Anwender können vom Startbildschirm des Interface aus weitere detaillierte Informationen anzeigen. Emerson Secure Bluetooth ermöglicht aus bis zu 9 Metern Entfernung Zugriff auf einen oder mehrere digitale Stellungsregler von einem beliebigen Bluetooth-fähigen Gerät wie einem Smartphone oder Tablet aus. Das Anlagenpersonal kann diese Informationen also lokal, in der Nähe des Geräts oder remote verwenden, um Einblick in den Zustand von Ventilen zu erhalten. 

Mit zunehmender Remote-Konnektivität und lokalen Diagnosedaten mittels Advice-at-the-Device werden die Flexibilität erhöht und die für schnelle Entscheidungen und Maßnahmen zur Behebung von aufkommenden Problemen benötigten Informationen bereitgestellt. Der DVC7K kann beim Kauf aller neuen Ventile hinzugefügt oder an den meisten vorhandenen Ventilinstallationen nachgerüstet werden. Die Inbetriebnahme erfolgt in beiden Fällen schnell und einfach an der lokalen Benutzeroberfläche. Drei Millionen verkaufte FIELDVUE Stellungsregler und mehr als zehn Milliarden Betriebsstunden sind ein Beweis für die langfristige Zuverlässigkeit und Leistung dieser Geräte im Einsatz. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung, da Armaturen von Fisher und anderer Geschäftsbereiche von Emerson häufig in kritischen Anwendungen der Prozessindustrie zum Einsatz kommen.

Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/FisherDVC7K.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.