Kurzmitteilung: Drei Millionen digitale Stellungsregler von Emerson verkauft

Fisher Stellventil, digitaler Fisher FIELDVUE Stellungsregler

Fisher Stellventil mit einem digitalen FIELDVUE Stellungsregler.
Hochauflösendes Bild

In den vergangenen drei Jahrzehnten haben Kunden von Emerson drei Millionen digitale Fisher FIELDVUE Stellungsregler gekauft; wir nennen Ihnen sieben Gründe dafür

MARSHALLTOWN, Iowa, USA (12. Oktober 2022) – Emerson gab heute bekannt, dass ein Kunde in China kürzlich den dreimillionsten digitalen Fisher™ FIELDVUE™ Stellungsregler gekauft hat und in einem Wasseraufbereitungs-Druckregelventil seiner Membrananlage einsetzen wird. Ein digitaler Stellungsregler unterstützt die Regelung und Überwachung des Öffnens und Schließens eines Stellventils und liefert zudem eine Fülle von Informationen über den Status und Zustand des Ventils. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Emerson. Noch wichtiger sind jedoch die sieben Hauptgründe, warum das Anlagenpersonal Instrumente von Fisher spezifiziert, kauft, installiert und verwendet.

Erstens ermöglicht ein digitaler FIELDVUE Stellungsregler die Fernüberwachung des Stellventils. Florida Power & Light hat digitale FIELDVUE Stellungsregler an 90 ihrer Fisher Stellventile installiert, die zur Regelung von Erdgas- und Dampfströmen für Turbinen zum Einsatz kommen. Das Bedienpersonal der Anlage in der Messwarte erhält nun Rückmeldungen zur Ventilstellung und kann somit die Funktion jedes Ventils überprüfen. Eine genauere Positionierung von Stellventilen ermöglicht den Betrieb näher am Sollwert, wodurch die Effizienz erhöht und die Betriebsabläufe optimiert werden.

Zweitens kann ein digitaler FIELDVUE Stellungsregler im Offline-Modus verwendet werden, um eine Signatur für ein neues Ventil zu erstellen. Diese Signatur erfasst Details über Packungsreibung, Druckluftverbrauch, Ventilhub und andere Parameter, die alle mit den Ergebnissen von Prüfungen künftiger Ventilsignaturen verglichen werden können. Bei einem solchen Vergleich werden aufkommende Probleme wie Ausrichtungsfehler des Geräts, Probleme mit der Druckluftversorgung und Undichtigkeiten des Stellantriebs häufig offensichtlich.

Drittens können digitale FIELDVUE Stellantriebe die Leistungsmerkmale des Ventils proaktiv überwachen, während das Ventil in der Anlage eingebaut ist und den Prozess regelt. Dabei stellt sich heraus, wenn ein Ventil beispielsweise angeforderte Zustände nicht erreicht bzw. einen übermäßigen Druckluftverbrauch oder eine abnormale Reibung aufweist. Diese Informationen weisen das Wartungspersonal auf aufkommende Probleme hin, und in manchen Fällen kann mithilfe von Diagnosesoftware eine Liste möglicher Ursachen angezeigt werden. Dieser Ansatz unterstützt Techniker bei der schnellen Eingrenzung und Behebung von Problemen.

Viertens können digitale FIELDVUE Stellungsregler auslösende Ereignisse erkennen und daraufhin Profil- und Leistungsdaten des Ventils vor, während und nach dem Ereignis erfassen. Wenn diese Daten ein Ereignis auch meist nicht verhindern können, sind die Informationen häufig entscheidend, um die Grundursache des Problems schnell einzugrenzen und ggf. ausgefallene Komponenten zu identifizieren. So lassen sich Reparaturen schnell durchführen.

Fünftens werden digitale FIELDVUE Stellungsregler häufig in betriebskritischen Anwendungen wie an Pumpgrenz- und Sicherheitssperrventilen eingesetzt. In diesen und anderen Anwendungen ermöglichen digitale Stellungsregler die Durchführung von Teilhubtests, um die Ventilfunktion bei abnormalen Bedingungen zu gewährleisten. Zudem können sie für eine Teilabnahmeprüfung verwendet werden, um die Zeiträume zwischen den vorgeschriebenen vollständigen Abnahmeprüfungen zu verlängern.

Sechstens können vom digitalen Stellungsregler bereitgestellte Verlaufsdaten mit anderen Informationen aus vor- und nachgelagerten Prozessen kombiniert werden. Dazu gehören Druckstöße oder Durchflussschwankungen, die auf Betriebsprobleme hinweisen. Digitale FIELDVUE Stellungsregler können darüber hinaus das Verhalten eines Ventils im Zusammenhang mit Parametern und Faktoren wie Druck der Versorgungsluft, Abstimmung des Stellungsreglers oder mechanisches Hängenbleiben aufzeigen.

Siebentes ermöglichen digitale FIELDVUE Stellungsregler die sichere Fernüberwachung von Ventilen als Service eines kompetenten Drittanbieters, wodurch das Anlagenpersonal entlastet werden kann. Auf der Grundlage von sowohl Echtzeit- als auch Trenddaten ist es möglich, abnormale Bedingungen zu erkennen, die zu zahlreichen potentiellen Problemen führen können. Diese Daten sind jedoch nur dann hilfreich, wenn sie nahezu in Echtzeit erfasst und Spezialisten zugänglich gemacht werden können, die über die Hilfsmittel, Fertigkeiten und Zeit zur Interpretation der Daten verfügen. Emerson bietet diese Services unter Nutzung der Fisher ValveLink™ Software an, mit deren Hilfe geplante Prüfungen jedes Ventils während des Betriebs durchgeführt werden können. 

Dies sind sieben der Hauptgründe, warum digitale FIELDVUE Stellungsregler weit verbreitet in Prozessanlagen zum Einsatz kommen. Die dabei von Anwendern erzielten Vorteile werden anhand den folgenden drei Anwendungen beschrieben.

Eine Herbizidanlage im US-Bundesstaat Iowa reduzierte die jährlichen Wartungskosten durch den Einsatz digitaler FIELDVUE Stellungsregler mit fortschrittlichen Stellventil-Diagnosefähigkeiten. Somit konnte die Anlage von reaktiver auf vorausschauende Wartung umgestellt werden. Durch Erkennung und Behebung eines potentiellen Problems mit einem Stellventil, dass das Herunterfahren einer ganzen Einheit hätte nach sich ziehen können, sparte der Anlagenbetreiber in einem einzigen Fall beinahe 100.000 USD pro Stunde.

Eine Papierfabrik im US-Bundesstaat Louisiana hatte mit regelmäßigen Kesselsabschaltungen aufgrund von Problemen mit der Positionierung von Klappen zu kämpfen. Diese Auslösungen konnten durch aufgerüstete digitale FIELDVUE Stellungsregler mit fortschrittlichen Diagnosefähigkeiten eliminiert werden. Somit wurden Verluste in Höhe von 18.000 USD pro Stunde aufgrund ungeplanter Ausfallzeiten vermieden.

Ein Kombi-Kraftwerk überholte bei jedem Stillstand alle betriebskritischen Ventile, um die Betriebszeit nach der Wiederinbetriebnahme der Anlage zu maximieren. Nach einem Upgrade auf digitale FIELDVUE Stellungsregler und der Implementierung von Software für Diagnosewarnungen war der Anlagenbetreiber in der Lage, die Reparaturverfahren während der Stillstandszeiten effizienter zu gestalten. Der Betreiber sparte allein bei einer einzigen Abschaltung 68.000 USD und verzeichnete Kosteneinsparungen gegenüber dem Vorjahr um 33.500 USD. Mithilfe ähnlicher Programme in anderen Anlagen des Unternehmens konnten durchschnittliche Einsparungen von 1.200 USD pro Ventil erzielt werden.

Diese Gründe und die darauf basierenden Ergebnisse zeigen, warum das Personal von Prozessanlagen in der Vergangenheit häufig digitale FIELDVUE Stellungsregler spezifiziert hat und warum viele von ihnen dies auch zukünftig tun werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/FisherThreeMillion.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.