Molcherkennung
Erkennen Sie eingriffsfrei alle Arten von Molchen und entfernen Sie Ablagerungen bei der Wartung von Rohrleitungen.
Der akustische Molchdetektor mit Schwinggabel Rosemount™ PDS42 ist ein eingriffsfreies Tool für das Management der Rohrleitungsintegrität (PIM-Tool), das alle Arten von Molchen, darunter Abstreif-, Reinigungs- und Stapelmolche, erkennt und es dem Bediener ermöglicht, deren Leistungsmerkmale zu verstehen und ihre Arbeit zu steuern. Der Detektor mit Schwinggabel ist kompakt, leicht und stellt einfach verwendbare Daten unmittelbar für Ihr DCS- oder SCADA-System zur Verfügung.
Als das Molchen einer Rohrleitung wird ein Verfahren bezeichnet, bei dem ein Rohrleitungs-Inspektionsmessgerät (Molch) zur Reinigung, Inspektion oder Wartung von Rohrleitungen eingesetzt wird. Der Molch ist ein zylindrisches oder kugelförmiges Gerät, das in eine Rohrleitung eingesetzt und durch das in der Rohrleitung strömende Gas oder die Flüssigkeit angetrieben wird. Das Molchen wird sorgfältig geplant und erfolgt nach strengen Zeitplänen mit massiver Ressourcenbereitstellung und knappen Budgets.
Verliert man einen Molch im Einsatz aus dem Blick, so kann dies kostspielige Folgen haben, da es häufig Spezialausrüstungen und hohen Arbeitseinsatz erfordert, um den Molch ausfindig zu machen und zu entnehmen. So kommt es zu Verzögerungen, Nichteinhaltung von Zeitplänen und erhöhten Betriebskosten.
Der Molchdetektor mit Schwinggabel spielt also eine entscheidende operative Rolle, da er dem Bediener die folgenden wesentlichen Erkenntnisse liefert:
Er verfolgt den Molch in der Rohrleitung bei seiner Arbeit aktiv und weiß, wann der Molch die Einsetzstation verlassen hat, in die Hauptströmung eingetreten ist und wann er die Empfangsstation erreicht hat. So kann der Bediener den Befehl zum Öffnen des Ventils auslösen und den Molch in der Empfangskammer einfangen.
Er erkennt, wann bei der Rohrleitungsreinigung wie viele Ablagerungen entfernt wurden. Diese Informationen sind entscheidend, um festzustellen, ob für ein sauberes Rohr zusätzliche Zyklen erforderlich sind, und um letztendlich die Wartung der Rohrleitung zu optimieren und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Wenn ein Molch (A) sich in einem Rohr bewegt, erzeugt die Reibung zwischen Molch und Rohr eine charakteristische Schallsignatur (B). Dieses Schallsignal wird vom Algorithmus im Rosemount PDS42 (C) ausgewertet und in wertvolle Molchdaten umgewandelt. Der Rosemount PDS42 stellt die folgenden Ausgabeinformationen zur Verfügung: jeweils eine Meldung „Molchannäherung“ und „Molchpassage“ sowie eine „Ablagerungsanzeige", bevor sich der Molch im Rohr weiterbewegt (D). Die erforderliche Mindestgeschwindigkeit für die Erkennung durch den Rosemount PDS42 beträgt je nach Molchwerkstoff 0,05 m/s.
Wenn sich ein Molch dem Molchdetektor mit Schwinggabel Rosemount PDS42 nähert, steigt das vom Molch erzeugte Signalrauschen über den durchschnittlichen Rauschpegel (C) und schließlich überschreitet der Molch den Annäherungschwellenwert (D). Wenn der Geräuschpegel einen für die Molchannäherung definierten Grenzwert (E) erreicht, wird die Meldung „Molchannäherung“ ausgelöst.
Die Intensität des Signalrauschens (Y) nimmt mit der Zeit (X) zu, bis sie einen Spitzenwert erreicht, wenn der Molch den Detektor mit Schwinggabel passiert.
Sobald der Molch den Detektor mit Schwinggabel passiert hat, fällt der Geräuschpegel wieder auf das normale Level. Wenn der Pegel einen definierten Grenzwert (F) unterschreitet, wird die Meldung „Molchpassage“ ausgelöst und während der Molch sich weiter durch das Rohr bewegt, sinkt das Geräusch des Molchs wieder unter den Passage-Schwellenwert (G).
Der Rosemount PDS42 kann zwischen externem Rauschen und Molchdurchgang unterscheiden. Externe Geräusche, die durch das Öffnen von Ventilen oder versehentliche Schläge auf das Rohr erzeugt werden, zeichnen sich durch eine höhere Amplitude und eine kürzere Signaldauer als das Rauschen aus, das bei der Molchpassage erzeugt wird. Um eine fehlerhafte Erkennung zu verhindern, ist es wichtig, bei der Inbetriebnahme die richtigen Parameter und Schwellenwerte einzurichten. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Schnellstartanleitung für den Rosemount PDS42.
Das eingriffsfreie Design ermöglicht einfache und schnelle Installation ohne Prozessabschaltung oder Veränderungen an den Rohren
Sie können ihren Molchdetektor mit Schwinggabel bei Rohrdurchmessern zwischen 2 und 48 Zoll problemlos an einer beliebigen Stelle installieren und ihn nachrüsten oder an andere Stelle verlegen.
Erkennen Sie jede Art von Molchen in Fluiden jeder Art, auch mehrphasigen
Kompakt, mit Ex-Schutz und für bis zu 290 °C hochtemperaturtauglich
Keine Software zur Erkennung oder Kommunikation von Molchpassagen notwendig. Kritische Parameter werden auf Modbus-Registern gespeichert, die im Prozessleitsystem abgebildet sind.
Als häufige Anwendungen, die eine Molcherkennung erfordern, sind zu nennen:
Öl und Gas – Förderung und Verarbeitung sowie Onshore
Transportpipelines von der Förderung zur Verarbeitung
Schwimmende Förder-, Lager- und Verladeeinheiten (FPSO)
Chemie, Lebensmittel und Getränke, Wasser und Abwasser sowie jede andere Anwendung mit Flüssigkeiten, die durch Rohre strömen
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Molche sind Geräte, die zur Reinigung, Entwässerung und Untersuchung des Inneren von Rohrleitungen oder zur Beseitigung von Verstopfungen verwendet werden.
Es ist wichtig zu wissen, ob der Molch auf seinem Weg durch die Rohrleitung erfolgreich war und in der Empfangsstation entnommen wurde. Denn es kann sehr teuer werden, wenn er in der Rohrleitung stecken bleibt oder verlorengeht. Bei Einsatz des akustischen Molchdetektors mit Schwinggabel Rosemount PDS42 weiß der Bediener genau, wo sich der Molch in der Rohrleitung befindet. Das unterstützt ihn in seinem Bestreben, einen sicheren und kostengünstigen Molchbetrieb zu gewährleisten.
Aufgrund der eingebetteten digitalen Signalverarbeitung ist für den Betrieb des Rosemount PDS42 keine Software erforderlich. Die Molchpassage wird im Prozessleitsystem direkt und/oder lokal über Lichtanzeigen signalisiert.
Die Ablagerungsanzeige erfolgt durch eine Zahl, die die Menge der Ablagerungen angibt, die der Molch bei der Passage durch die Rohrleitung abgekratzt hat. Sinkt der Wert in der Ablagerungsanzeige von Durchlauf zu Durchlauf des Molchs, so deutet dies darauf hin, dass die Rohrleitung sauberer wird. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da es dem Betreiber ermöglicht, Kosten zu sparen, indem unnötige Molchdurchläufe vermieden werden.
Die Konstruktion von eingriffsfreien Molchdetektoren mit Schwinggabel, wie dem akustischen Molchdetektor Rosemount PDS42, birgt mehrere Vorteile, darunter die Möglichkeit, ihn jederzeit an beliebiger Stelle zu installieren, ohne die Rohrleitung zu verändern oder die Produktion zu unterbrechen. Diese Detektoren mit Schwinggabel senden bei Vorkommnissen Echtzeitbenachrichtigungen an die Steuerwarte, so dass ein zentralisierter Molchbetrieb möglich ist. Darüber hinaus erfordern sie lediglich einen minimalen Wartungsaufwand und reduzieren die Betriebskosten im Vergleich zu mechanischen Signalgebern, bei denen es häufig zu Ausfällen interner beweglicher Teile kommt. So wird der Betrieb zudem insgesamt sicherer.