Recursos multimedia
Emerson está ayudando a nuestros clientes a cumplir con sus objetivos operativos, de sostenibilidad y de rendimiento comercial. Descubra cómo.
Cuando el mayor productor mundial de diésel renovable y combustible de aviación sostenible necesitaba expandir sus operaciones en Singapur, acudió a Emerson. Los sistemas de automatización y el software de Emerson ayudarán a Neste a realizar operaciones eficientes y de gran desempeño que respaldarán los planes de Neste de aumentar la producción en hasta 1,3 millones de toneladas al año para el año 2023. Además de esta capacidad de producción, la refinería ampliada de Neste tendrá la capacidad adicional para producir hasta un millón de toneladas de combustible de aviación sostenible y materias primas renovables para polímeros y productos químicos que contribuirán con el objetivo de la empresa de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los clientes en al menos 20 millones de toneladas anuales para el año 2030.
A medida que los biocombustibles se convierten en un recurso cada vez más importante en nuestro juego de herramientas de sostenibilidad, nuestras tecnologías están ayudando a las compañías a introducir más combustibles renovables para avanzar hacia sus objetivos medioambientales.
Los productores de energía de todo el mundo están explorando modificaciones operativas para producir biocombustibles y combustibles renovables: una tarea que requiere inversión de capital. Al mismo tiempo, debido a que el biocombustible se puede obtener de una amplia gama de materias primas, existe un alto grado de variación en el valor de energía, la composición química y la facilidad de procesamiento con esas materias primas. Esto crea un desafío para la producción y la previsión de ganancias, ya que las refinerías de biocombustibles trabajan para crear fuentes de energía menos intensivas en carbono.
El cambio entre materias primas introduce variabilidad, por lo que es fundamental utilizar un sistema de análisis que identifique las mejores condiciones operativas para los tipos de alimentación para que aumenten el rendimiento del diésel y reduzcan los desechos. Plantweb Optics Analytics puede ayudar.
Preguntas frecuentes sobre biocombustibles
En pocas palabras, los biocombustibles son cualquier combustible derivado de la biomasa, un término amplio que incluye desechos vegetales y animales. Los biocombustibles se pueden mezclar con combustibles de petróleo, pero también pueden usarse como una única fuente de combustible. El etanol, derivado del maíz, se encuentra entre los biocombustibles más antiguos y conocidos. Los biocombustibles actuales se crean a partir de desechos vegetales y animales, lo que los hace más sostenibles para el medio ambiente y casi químicamente idénticos a los combustibles fósiles. Los biocombustibles no son nuevos, pero hay un impulso renovado para su uso, ya que las empresas se centran cada vez más en fuentes de energía más sostenibles, como soja, caña de azúcar, estiércol animal y plantas leñosas.
Los biocombustibles son una fuente renovable de energía de combustión más limpia. Ya que se producen a partir de materias primas reabastecidas orgánicamente, los biocombustibles proporcionan una economía circular de productos sostenibles que se pueden utilizar una y otra vez.
Los biocombustibles se diferencian de otras fuentes de energía renovables en un punto clave: la biomasa se puede convertir directamente en combustibles líquidos (conocidos como biocombustibles) con fines de combustible para el transporte. Esto proporciona una solución más sostenible a una fuente significativa de consumo energético. El mayor consumo de etanol o biodiésel reduce el consumo de gasolina y combustible diésel hecho de combustibles fósiles. Además, los biocombustibles se queman de forma más limpia que la gasolina o los combustibles diésel, por lo que liberan menos emisiones dañinas a la atmósfera.
Las tecnologías tradicionales de medición de nivel y caudal se ven afectadas por los cambios en las propiedades de los fluidos y las condiciones ambientales, lo que convierte a los biocombustibles (con sus diferentes propiedades de fluidos) en un desafío. Los sistemas inteligentes de medición de caudal e instrumentación de nivel de Emerson pueden manejar una variedad de propiedades de fluidos en una amplia gama de entornos, lo que permite informar de los recibos, el consumo y los envíos para cumplir con las regulaciones e incluso validar subsidios.
Los biocombustibles son más corrosivos en comparación con los petroquímicos tradicionales, pero existen tecnologías disponibles para mitigar esta preocupación. Plantweb Insight de Emerson utiliza sensores que monitorizan la corrosión e interpreta datos complejos. Esto puede alertar de los problemas antes de que surjan, lo que ayuda a prolongar la vida útil del equipo al permitir abordar la corrosión inminente antes de que dañe el equipo vital.
Aunque existen variaciones en la materia prima, tener un control total sobre los reactores es clave para evitar que los productos se agrieten en exceso y para cumplir con los estándares de calidad. El software de análisis avanzado permite a las refinerías identificar condiciones operativas óptimas para cada tipo de materia prima, y también proporcionar objetivos óptimos. Esto ayuda a aumentar el rendimiento del diésel y a reducir la eliminación de desechos.