Kurzmitteilung: Neuer Stellungsrückmelder bietet überragende Leistung in kritischen Absperrventilanwendungen

X1958_4400 Position Transmitter_Bettis Vierteldrehung Posi-Seal actuator_Fisher Absperrklappe

Der Fisher 4400 Ventilstellungsrückmelder (grünes Gerät oben in der Baugruppe) bietet ein viel höheres Maß an Zuverlässigkeit als Positionsschalter, da er die Ventilposition kontinuierlich überträgt und gleichzeitig eine Fülle von Diagnosedaten liefert. Hochauflösendes Bild

Der Fisher FIELDVUE 4400 Ventilstellungsrückmelder bietet Vorteile gegenüber Endschaltern, einschließlich verbesserter Zuverlässigkeit, Diagnosefunktionen und SIL2-Fähigkeiten

MARSHALLTOWN, Iowa (29. November 2023) – Emerson hat den Stellungsrückmelder Fisher™ FIELDVUE™ 4400 vorgestellt, der in kritischen Anwendungen mit Absperrventilen, wie zur Abschaltung der chemischen Reaktorspeisung, Druckwechselabsorption, Isolierung der Mineraldruckoxidation, Abschaltung von Dampferzeugern, und andere eingesetzt werden kann.

Absperrventile sind in der Regel mit offenen und geschlossenen Endschaltern ausgestattet, die die Ventilstellungsrückmeldung liefern. Leider beschränkt die Ein/Aus-Funktion der Endschalter die Diagnosemöglichkeiten zur Ventilleistung, so dass ein sich verschlechterndes Ventil unbemerkt bleibt, bis es schließlich ganz ausfällt. Ein solcher Ausfall kann sich schwerwiegend auf den Prozess auswirken und auch ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Die HART™-fähigen FIELDVUE 4400 Ventilstellungsrückmelder bieten für dieses und andere Probleme eine kostengünstige Lösung. Der Stellungsrückmelder ist sehr einfach zu kalibrieren und verfügt über eine bewährte, gestängelose Konstruktion. Im Vergleich zu Endschaltern bietet ein Stellungsrückmelder eine wesentlich höhere Zuverlässigkeit sowie Ventildiagnose und Fähigkeiten für SIL-2 (Safety Integrity Level), die häufig bei kritischen Absperrventilanwendungen erforderlich sind. Da der Stellungsrückmelder auch über Endschalterausgänge verfügt, ist die Nachrüstung in einen bestehenden Ein/Aus-Schaltkreis unproblematisch, und zudem können Informationen über die Ventilposition genutzt werden.

Der Vorteil eines Stellungsrückmelders gegenüber Endschaltern ist inhärent, da über HART eine kontinuierliche Positionsanzeige während des gesamten Ventilhubes an einen Host, wie z. B. ein Prozessleitsystem oder ein Asset Management System, geliefert wird. Erreicht ein Ventil das Hubende nicht oder bleibt es beim Stellungswechsel hängen, ist dies sofort am Stellungssignal erkennbar. Auch ein Ausfall des Stellungsrückmelders selbst wird durch den Verlust des kontinuierlichen Signals sofort erkannt, und die Reparatur kann vorgemerkt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/Fisher4400.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.