Emerson define estratégia para transformar a forma como as válvulas interagem com o mundo

As inovações da Fisher™ estão transformando a forma como as válvulas interagem com o mundo

As inovações da Fisher™ estão transformando o modo como as válvulas interagem com o mundo das seguintes formas: 1) Desempenho inteligente da válvula, 2) Válvulas conectadas, intuitivas e preditivas, 3) Desafios de aplicação mais difíceis, resolvidos e 4) Avançando para um futuro sustentável. Imagem em alta resolução

São necessários quatro pilares de características de válvula para atender às demandas da indústria por melhores operações e sustentabilidade

MARSHALLTOWN, Iowa
(20 de fevereiro de 2024) – A Emerson lançou recentemente uma série de soluções inovadoras que estão transformando a forma como as válvulas instaladas em aplicações industriais interagem com os usuários finais em todo o mundo. Essas soluções podem ser agrupadas em quatro áreas principais:

Desempenho inteligente da válvula: os usuários finais precisam saber como está o desempenho de suas válvulas de controle, resolver quaisquer problemas e melhorar o desempenho da válvula em geral, por exemplo, reduzindo a manutenção. O controlador de válvula digital FIELDVUE™ DVC7K da Fisher™ resolve esses e outros problemas criando um caminho otimizado para a ação. 

Válvulas conectadas, intuitivas e preditivas: o Connected Services da Emerson une o pessoal do usuário final com os especialistas da Emerson. Esses especialistas utilizam análises avançadas para avaliar e interpretar remotamente os dados das válvulas de controle, fornecendo aos usuários finais conhecimentos práticos para melhorar a confiabilidade, a segurança, o desempenho e a lucratividade.

Desafios de aplicação mais difíceis, resolvidos: a Emerson e seus parceiros de impacto auxiliam os usuários finais na especificação e seleção das válvulas de controle adequadas para serviços severos e outras aplicações difíceis. Eles fornecem este e outros serviços, auxiliados pelo acesso à linha mais completa do setor de válvulas de controle e acessórios para serviços severos.

Avançar para um futuro sustentável: a Emerson ajuda os usuários finais a especificar produtos que reduzam ou eliminem as emissões fugitivas das válvulas de controle. A válvula de controle correta também permitirá um controle mais rígido do ponto de ajuste, aumentando a eficiência, reduzindo o consumo de energia e aumentando o tempo de atividade da unidade ou processo onde a válvula está instalada.

Para mais informações, acesse www.emerson.com/Fisher.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.