Atualizações no software agilizam a resposta de manutenção preditiva

​Software de manutenção preditiva e análise AMS Machinery Manager da Emerson

A Emerson melhorou o software de manutenção preditiva e análise AMS Machinery Manager com novas ferramentas de visibilidade e acesso por dispositivos móveis para que os usuários possam identificar e solucionar rapidamente problemas na condição operativa do maquinário. Ver imagem em alta resolução

Emerson melhora a visibilidade da condição operativa do maquinário com análise avançada de dados e fluxos de trabalho automatizados para dispositivos móveis

AUSTIN, Texas (9 de julho de 2019) – A Emerson melhorou o software de manutenção preditiva e análise AMS Machinery Manager com novas ferramentas de visibilidade e acesso móveis para que os usuários possam identificar e solucionar rapidamente problemas da condição operativa do maquinário em qualquer lugar ou momento. Com a nova integração entre o AMS Machinery Manager e a plataforma de desempenho de ativos Plantweb™ Optics, é possível automatizar fluxos de trabalho para que as equipes de manutenção e operações se concentrem nas exceções e tomem melhores decisões com mais rapidez.

O número de dispositivos e sensores que as organizações usam para garantir a continuidade e a segurança das operações cresceu significativamente. Quando os dados provenientes desses dispositivos não são priorizados, os problemas podem ficar ocultos e dificultar aos operadores a identificação rápida de problemas urgentes. Para solucionar esse desafio, um novo dashboard no AMS Machinery Manager filtra automaticamente os dados críticos e os repassa aos dispositivos móveis dos usuários via Plantweb Optics. Com alertas móveis instantâneos, os usuários podem identificar e analisar com mais rapidez as máquinas com possíveis defeitos.

O novo dashboard do AMS Machinery Manager também é mais interativo, permitindo que os usuários o esquadrinhe e descubra rapidamente as causas principais de alarmes de ativos. Os usuários podem clicar em ativos com problemas para detalhar os dados da condição operativa com ferramentas de análise (como a tecnologia PeakVue da Emerson para indicação preliminar do surgimento de defeitos em equipamentos) e ter um indicador claro da condição operativa dos ativos. Com o novo recurso de favoritos de análise, os usuários podem monitorar facilmente os problemas críticos. Ao identificar um alerta ou status que exige mais análise ou ação, os usuários podem sinalizar os itens para consultar outras pessoas ou para se lembrar de realizar a ação ou rever ativos específicos.

"Os líderes de produção de hoje sabem que é essencial levar os dados da condição operativa das máquinas às pessoas certas de imediato, onde quer que estejam", disse Sean Key, gerente de produto do AMS Machinery Manager. "Com a integração com o Plantweb Optics, o AMS Machinery Manager pode entregar os dados direcionados aos dispositivos móveis e ajudar a criar fluxos de trabalho proativos e automatizados, o que agiliza o tempo de resposta, reduz o tempo de inatividade e melhora as operações."

As plantas dependem de rotas de manutenção regulares para que o equipamento funcione corretamente. Em geral, para garantir que as rotas sejam concluídas de forma rápida e correta, é preciso criar e analisar relatórios detalhados. Agora o AMS Machinery Manager simplifica o gerenciamento de rotas ao dispor informações detalhadas no dashboard do operador, em exibições gráficas centradas no ser humano. Os usuários podem identificar de imediato rotas vencidas ou incompletas, sem a necessidade de executar um relatório.

O AMS Machinery Manager e o Plantweb Optics fazem parte Plantweb Digital Ecosystem, que mune os operadores e técnicos da planta com novo conhecimento sobre a condição operativa e o desempenho dos ativos e processos, ajudando-os a passar de uma cultura de manutenção reativa para uma abordagem proativa, que resulta em menos tempo de inatividade e menores custos de manutenção.

Agora é possível instalar o AMS Machinery Manager localmente ou na nuvem, reduzindo a necessidade de recursos de TI no local para gerenciar instalações de software. A Emerson também expandiu o banco de dados do AMS Machinery Manager para suportar até 32 GB, ajudando os usuários na consolidação de todos seus dados de ativos em uma única instalação.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.