PROD-Rosemount-Banner

Tutoriels sur les produits de mesure de la pression

Tutoriels détaillés pour produits de mesure de pression décrivant l’installation, la configuration et le paramétrage des transmetteurs de pression Rosemount

Rosemount 3051

Identification du numéro de révision HART

Dans ce tutoriel, vous découvrirez les étapes à suivre pour identifier le numéro de révision HART de votre transmetteur de pression Rosemount 3051.

Temps nécessaire : environ 2 minutes

Ce dont vous aurez besoin :

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur 2 pour sélectionner « Configure » (Configurer).
  2. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Manual Setup » (Configuration manuelle).
  3. Appuyez sur 5 pour sélectionner « HART ».
  4. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Communication Settings » (Paramètres de communication).
  5. Vous trouverez le numéro de révision HART à côté de « Universal Revision » (Révision universelle) à partir de l’écran « Communication Settings » (Paramètres de communication).

Device Tag Configuration

In this tutorial you will learn the steps for configuring a device tag which may be displayed electronically to identify your Rosemount 3051.

Time to complete: Approximately 5 minutes

What You’ll Need: 

Tutorial Summary:

  1. Starting from the Home Screen, Press 2 to select "Configure".
  2. Press 2 to select "Manual Setup".
  3. Press 7 to select "Device Information".
  4. Press 1 to select "Identification".
  5. Press 1 to select "Tag".
  6. Enter desired Device Tag. Press ENTER, SEND.
    (For HART revision 7 only)
  7. Press 2 to select "Long Tag".
  8. Enter the desired Long Tag. Press ENTER, SEND, HOME.

Configuration des unités de pression

Dans ce tutoriel, vous découvrirez les étapes à suivre pour paramétrer les unités de pression afin de personnaliser le transmetteur Rosemount 3051 selon votre application spécifique.

Temps nécessaire : environ 5 minutes

Ce dont vous aurez besoin :

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur 2 pour sélectionner « Configure » (Configurer).
  2. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Manual Setup » (Configuration manuelle).
  3. Appuyez sur 1 pour sélectionner « Process Variable » (Variable de procédé).
  4. Appuyez sur 1 pour sélectionner « Pressure Setup » (Configuration de la pression).
  5. Appuyez sur 4 pour sélectionner « Pressure Units » (Unités de pression).
  6. Sélectionnez les unités de pression souhaitées. Appuyez sur ENTER, SEND, OK, HOME (Entrée, Envoi, OK, Accueil).

Configuration des valeurs d'échelle

Dans ce tutoriel, vous découvrirez les étapes à suivre pour personnaliser les valeurs d'échelle du transmetteur de pression Rosemount 3051 selon votre application spécifique.

Temps nécessaire : environ 5 minutes

Ce dont vous aurez besoin :

Résumé du tutoriel :

  1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur 2 pour sélectionner « Configure » (Configurer).
  2. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Manual Setup » (Configuration manuelle).
  3. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Analog Output » (Sortie analogique).
  4. Appuyez sur 1 pour sélectionner « Set Range Points » (Définir les valeurs d'échelle).
  5. Appuyez sur 2 pour sélectionner « Upper Range Value » (Valeur haute d'échelle).
  6. Saisissez la valeur haute de l'échelle. Appuyez sur ENTER, SEND, OK (Entrée, Envoi, OK).
  7. Appuyez sur 3 pour sélectionner « Lower Range Value » (Valeur basse d'échelle).
  8. Saisissez la valeur basse de l'échelle. Appuyez sur ENTER, SEND, OK, HOME (Entrée, Envoi, OK, Accueil).

Establish Multi-drop Communication

In this tutorial you will learn the steps for establishing multi-drop communication, allowing for the connection of several Rosemount 3051 pressure transmitters to the same communications transmission line.

Time to complete: Approximately 5 minutes

What You’ll Need: 

Tutorial Summary:

  1. Starting from the Home Screen, Press 2 to select "Configure".
  2. Press 2 to select "Manual Setup".
  3. Press 5 to select "HART".
  4. Press 2 to select "Communication Settings".
  5. (For HART Revision 7) Press 2 to select “Change Polling Address”.
    (For HART Revision 5) Press 1 to select “Polling Address”.
  6. PressOK.
  7. Enter desired polling address. (1-15 for HART Revision 5. 1-63 for HART Revision 7.)
  8. Press ENTER, OK, SEND (HART Revision 5 only), HOME

Scaled Variable Configuration

In this tutorial you will learn the steps for configuring scaled variables to customize your Rosemount 3051 for your specific application.

Time to complete: Approximately 5 minutes

What You’ll Need: 

Tutorial Summary:

  1. Starting from the Home Screen, Press 2 to select "Configure".
  2. Press 2 to select "Manual Setup".
  3. Press 3 to select "Scaled Variable".
  4. Press 5 to select "Scaled Variable".
  5. Press OK.
  6. Enter custom unit (scaled variable). Press ENTER.
  7. For a DP Level application, select “Linear”. Press ENTER.
  8. Enter lower known pressure point. Press ENTER.
  9. Enter custom unit equivalent for lower known pressure point. Press ENTER.
  10. Enter upper known pressure point. Press ENTER.
  11. Enter custom unit equivalent for upper known pressure point. Press ENTER.
  12. Enter linear offset. Press ENTER, OK, HOME.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.