lady patient kissing a child on the cheek

Простое решение: автоматизация кардинально изменит фармацевтическую промышленность








Автоматизация прокладывает путь для инноваций

Такие новые подходы к производству, связанные с автоматизацией, дают возможность создания необходимых лекарственных препаратов быстрым, надежным, безопасным и экономичным способом, при этом сводя к минимуму капитальные вложения в оборудование.












 

Каждое заболевание разное – и лекарственные средства для их лечения также будут столь же разными. Пролистайте любой журнал или посмотрите телерекламу, которой прерывают каждые 30 минут сериала, и вы их увидите: рецептурные препараты нового поколения со сложными названиями и фантастическими отзывами пациентов о том, как они помогают. Движимая инновациями фармацевтическая отрасль быстро меняется.

Технологии по автоматизации Emerson — именно этот вид технологий обеспечивает непрерывный процесс производства во многих отраслях — помогают предприятиям вывести на рынок жизненно важные лекарственные средства быстрее и безопаснее, чем когда-либо прежде. Более половины американцев ежедневно принимают предписанные препараты, что делает очевидным необходимость более быстрого вывода на рынок необходимых препаратов.

Новые лекарственные препараты

Прогресс в медико-биологических науках сделал возможным введение новых лекарственных препаратов для неожиданного лечения широкого ряда тяжелых заболеваний. Рак, диабет, гепатит, аутоиммунные состояния, такие как артрит и другие тяжелые заболевания уступают перед “биологическими препаратами,” относительно новой для пациентов категорией иммунотерапии. Эти новые методы лечения меняют жизни, обеспечивая облегчение пациентам, которые обращаются за помощью при заболеваниях, которые негативно сказываются на их здоровье и качестве жизни.

Значение таких лекарственных препаратов не вызывает сомнений, как и сложность производственных процессов, необходимых для их воплощения в жизнь. Новые биологические препараты имеют отличные и более сложные требования, чем традиционные лекарственные препараты, а это означает, что развитие технологий производства может стать проблемой.

Изменяющийся процесс

Компания Emerson преобразовывает процесс технологических разработок, начиная от исследовательских лабораторий до производственных предприятий. Ранее исследователи делали научные открытия в лабораториях с помощью лабораторного оборудования, которые затем интерпретировали, переносили на уровень производства и увеличивали в масштабе. Этот многошаговый процесс медленный и неэффективный, поскольку он усложняет начало массового производства продукции.

Теперь же, благодаря современному производству и нашим масштабируемым системам DeltaV, исследователи в лабораториях разрабатывают лекарственные препараты с помощью такого же оборудования и технологий автоматизации, которые будут использоваться для выпуска препаратов на рынок, предоставляя революционные взгляды на то, как эффективно производить лекарственные препараты. При внедрении наших технологий автоматизации и средств управления в лабораториях и на производстве мы помогаем реализовать высокоточный и гибкий производственный потенциал при более низких затратах, что также в результате упрощает подачу и утверждение документации мировыми регулирующими учреждениями.

Одноразовое использование как последняя тенденция в фармацевтической промышленности дает возможность компаниям более эффективно переходить от производства одного препарата к другому за счет подготовки производственной линии в течение нескольких часов, а не дней, как при использовании традиционных методов производства.

Поскольку преимущества эффективности невозможно переоценить, изменение технологий производства фармацевтических препаратов играет еще большую роль на мировом уровне.. Автоматизация предусматривает системы быстро переналаживаемого производства, которые могут использоваться для производства небольшого количества лекарственных средств при ликвидации локализованных кризисных ситуаций (таких как эбола или другие эпидемии). Эта масштабируемая технология также решает вопрос “орфанных препаратов” — этот специализированные термин обозначает лекарственные препараты, используемые для лечения небольшой группы пациентов, массовый выпуск которых не рентабельный.

Такие новые подходы к производству, связанные с автоматизацией, дают возможность создания необходимых лекарственных препаратов быстрым, надежным, безопасным и экономичным способом, при этом сводя к минимуму капитальные вложения в оборудование.

Фармацевтическая промышленность меняется — мы в компании Emerson видим это собственными глазами, способствуя таким изменениям, раз за разом воплощая в реальность жизненно важные инновации.

Please enable JavaScript to use this website.