電力業界に機械の健全性を適用

発電設備の状態監視

監視テクノロジーを統合して機能停止と出力低減を減少させ、プラントの可用性と信頼性を高めます。

変化する環境で結果にコミットする

発電施設は、一貫した負荷プロファイルを提供し、需要の定期的なピークに対応するように設計されています。しかし、再生可能エネルギーへの需要の増加と低コストな天然ガスの利用可能性によって、運用方法の変更を余儀なくされています。

グリッド供給が一定に維持されているということは、サイクリングが増加し、ユニットの熱効率の上昇や計画外のシャットダウンにつながる可能性があります。グリッド需要を提供するというコミットメントを満たすために、機器、予算、およびプラント担当者はますます困難になっています。機器の故障に至る前に発生している障害を明らかにすることで、より信頼性の高い運用につながるメンテナンス活動をスケジューリングし、壊滅的なイベントのリスクを最小限に抑えます。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 変化する環境で結果にコミットする
変化する環境で結果にコミットする

電力産業のケーススタディ

ワイヤレス振動モニタリング | Power Co.

「私たちは常にダウンタイムを短縮し、時間基準のメンテナンスから条件に基づいたメンテナンスへ移行するよう努力しています」

- モニタリングおよび診断担当シニアマネージャー

米国の電力会社が、2022 年末までに、すべての化石燃料サイトに約 5,000 台のエマソン AMS ワイヤレス振動モニタのネットワークを展開することを予定している理由を探ります。


ワイヤレス PeakVue | BOP (Balance-of-Plant)

North American Power は、PeakVue 技術、AMS ワイヤレス振動モニタ、AMS Machine Works などを活用して以下のメリットを得ました。

  • 振動データ収集に伴う人件費の削減。
  • 状態や急に発生する問題のモニタリングを改善するため、振動データの取得頻度を向上。
  • プラントのディレーティングやシャットダウンにより、高額な契約罰則が発生するリスクを低減。

グリーン水素発電

三菱パワーアメリカ が、AMS デバイスマネージャを含むエマソンの自動化システムとソフトウェアを活用し、世界最大のグリーン水素製造・貯蔵施設で安全性の向上、コストの調整、サステナビリティの改善、メンテナンスの進化を実現させている様子をご覧ください。

タービン保護用 AMS 6500

ミネソタ州ミネアポリスに本社を構える Xceel Energy は米国の大手電気・天然ガス会社です。330 万を超える電気顧客と 180 万の天然ガス顧客にエネルギーを提供しています。

エマソンの AMS 6500 は、Xcel のポーニーステーション(コロラド州)でタービン制御用に Ovation を設置する際に導入されました。同施設の作業員は、機械の健全性管理ソリューションを利用する機会を得たため、Ovation システムと簡単に完全統合できることが約束されました。別のタービン保護システムを購入する契約が締結されていたにもかかわらず、その契約はキャンセルされ、AMS 6500 が注文されました。


プラント状態監視

「私たちが監視している設備は、これまで以上に重要度が高まっています。そこで、予知保全の価値を証明する文書を作成し、当社のリーダーに提出しました。TEP では、計画外のシャットダウンを防ぎ、メンテナンス作業計画の効率性を高めることに成功しました」

アリゾナ州で 414,000 を超える顧客に電力を供給する Tucson Electric Power は、エマソンの AMS 6500 およびワイヤレス振動伝送器を活用してサイト全体の状態監視を見直し、以下のメリットを得ることができました。

  • 100 万ドルの保守・交換コストの発生を回避
  • 1 年以内に 75 万ドルを超えるコスト節約
  • メンテナンスが困難な区域の設備にもモニタリングを拡大することで安全性を強化


データ

ファクト 1

プラントの 39% は、モニタリング機能を拡張することで、予定外のダウンタイムを短縮する予定です。

ファクト 2

プラントの 86% は、全メンテナンス作業の一部を外部委託しています。

ファクト 3

プラントの 46% は、予知保全戦略に進化することで、予定外のダウンタイムを短縮する予定です。

発電所

冷却塔ポンプとファンのモニタリング

AMS 9420 ワイヤレス振動伝送器
発電
AMS 9420 ワイヤレス振動伝送器
AMS 9420 ワイヤレス振動伝送器
AMS 9420 ワイヤレス振動トランスミッタは、運転員/保全作業員が使用できるように、信頼性の高い自己編成型のワイヤレスネットワーク上で振動情報を提供します。AMS ワイヤレス振動モニタと同じ長所を備えており、以下の用途に適した機器です。
発電
冷却塔などの高被害プラント設備の高度な予測は、エネルギーコストの調整に理想的なソリューションです。

ガスタービンのモニタリング

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
ガスタービンなどの高被害プラント設備向けの高度な予測と保護 – 旧式の保護専用システムに理想的なソリューションです。
AMS 6500 ATG
生産性や品質の維持と同様で、多くの工場が最重要視しているのが「安全」です。この目標を達成するために欠かせないのが、最も重要な生産資産に使用される保護システムと、そのリスクを正確に検出する能力です。あらかじめ設定されたパラメーターを超えた場合、これらのシステムは生産設備を停止して機械の破損を防ぐという重要な役割を担うとともに、人命を救うという更にに重要な機能も備えています。エマソンの AMS 6500 ATG は、AMS...

スマート M&D センター

次世代スマートメンテナンス & 診断 • リモート振動分析 / 根本原因診断• リモートプロセス効率分析• システムの健全性検証モニタリング

発電機のモニタリング

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
発電機などの高被害プラント設備向けの高度な予測と保護 – 旧式の保護専用システムに理想的なソリューションです。
AMS 6500 ATG
生産性や品質の維持と同様で、多くの工場が最重要視しているのが「安全」です。この目標を達成するために欠かせないのが、最も重要な生産資産に使用される保護システムと、そのリスクを正確に検出する能力です。あらかじめ設定されたパラメーターを超えた場合、これらのシステムは生産設備を停止して機械の破損を防ぐという重要な役割を担うとともに、人命を救うという更にに重要な機能も備えています。エマソンの AMS 6500 ATG は、AMS...

復水ポンプのモニタリング

AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500 UM Universal Measurement Card
AMS 6500
(垂直型)復水ポンプなどの高被害プラント設備の高度な予測 – 通常メンテナンスがしにくい垂直型水中ポンプに理想的なソリューションです。

ギアボックス、ファン、ポンプのモニタリング

AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor
AMS アセットモニタ
予測、保護、プロセスモニタリング機能を提供しながら、広範囲にわたる検知を管理します。また、配線を少なくするため、施設に直接取り付けられるよう設計されています。振動やプロセス入力 CHARM を含む最大 12 の CHARM に対応します。
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
AMS Asset Monitor - More Monitoring Benefits for More Assets
In the latest release of the AMS Asset Monitor, user will find that additional functionality delivers new benefits and increased ease of use for monitoring balance-of-plant assets.
AMS Asset Monitor
Asset Monitor
Most plants are aware of the importance of condition monitoring for critical assets...but what about the remaining equipment? What about those balance of the plant items that still need of some level of monitoring but don't justify the extra expense of online...

ギアボックス、ファン、ポンプのモニタリング

AMS Wireless Vibration Monitor
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
Innovation in Wireless Vibration
Emerson Solutions for Improving Reliability
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
AMS ワイヤレスバイブレーションモニタ
オペレーションとメンテナンス向けに機械の健全性に関するすべての振動データや豊富な情報を提供します。制御システムやプラント情報管理システムに簡単に統合され、診断データは AMS デバイスマネージャなどのソフトウェアで表示できます。
ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
AMS Wireless Vibration Monitor
The health and performance of assets within a plant is a vital component of your organization's ability to produce quality products. Yet for too many plants, the ability to institute condition monitoring on a broad scale has been difficult to implement due...
Innovation in Wireless Vibration
Innovation in Wireless Vibration
The last ten years have delivered many technology innovation that impacted us personally and professionally. Learn how Emerson kicks off the next ten years be redefining wireless vibration monitoring.
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson Solutions for Improving Reliability
Emerson offers the software, technology and expertise to improve reliability of production assets. Focusing on reliability can mean more availability of assets, more profitability for the plant, and increased safety for personnel.
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
Easy Installation of the AMS Wireless Vibration Monitor
The next step in your digital transformation journey can be quick, easy, and impactful. Unique characteristics of the AMS Wireless Vibration Monitor make installation and configuration so simple, you'll be up and running in less than a few minutes.

制御室

リアルタイムオペレータ - 実用的な情報• 全体的な振動値• 警報および危険アラーム• PeakVue 測定値

冷却塔ポンプとファンのモニタリング

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
冷却塔ポンプやファンなどの高被害プラント設備向けの高度な予測と保護 – 旧式の保護専用システムに理想的なソリューションです。
AMS 6500 ATG
生産性や品質の維持と同様で、多くの工場が最重要視しているのが「安全」です。この目標を達成するために欠かせないのが、最も重要な生産資産に使用される保護システムと、そのリスクを正確に検出する能力です。あらかじめ設定されたパラメーターを超えた場合、これらのシステムは生産設備を停止して機械の破損を防ぐという重要な役割を担うとともに、人命を救うという更にに重要な機能も備えています。エマソンの AMS 6500 ATG は、AMS...

蒸気タービンのモニタリング

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
蒸気タービンなどの高被害プラント設備向けの高度な予測と保護 – 旧式の保護専用システムに理想的なソリューションです。
AMS 6500 ATG
生産性や品質の維持と同様で、多くの工場が最重要視しているのが「安全」です。この目標を達成するために欠かせないのが、最も重要な生産資産に使用される保護システムと、そのリスクを正確に検出する能力です。あらかじめ設定されたパラメーターを超えた場合、これらのシステムは生産設備を停止して機械の破損を防ぐという重要な役割を担うとともに、人命を救うという更にに重要な機能も備えています。エマソンの AMS 6500 ATG は、AMS...

ボイラ給水ポンプとタービンのモニタリング

AMS-6500-ATG
AMS-6500-ATG
AMS 6500 ATG
ボイラ給水ポンプやタービンなどの高被害プラント設備向けの高度な予測と保護 – 旧式の保護専用システムに理想的なソリューションです。
AMS 6500 ATG
生産性や品質の維持と同様で、多くの工場が最重要視しているのが「安全」です。この目標を達成するために欠かせないのが、最も重要な生産資産に使用される保護システムと、そのリスクを正確に検出する能力です。あらかじめ設定されたパラメーターを超えた場合、これらのシステムは生産設備を停止して機械の破損を防ぐという重要な役割を担うとともに、人命を救うという更にに重要な機能も備えています。エマソンの AMS 6500 ATG は、AMS...

Ovation に組み込まれたデータが機械の健全性を管理

Ovation ユーザですか?状態監視を簡単に開始できます。

エマソンの優れた信頼性ソリューションポートフォリオは、エマソンの Ovation™ 統合制御・安全性プラットフォーム、AMS Device Manager など、お客様の既存のオペレーションおよびソフトウェアと統合され、組織全体の生産性と意思決定を次のレベルに引き上げます。  
 

詳細を読む...
クリックして続きを読む Ovation に組み込まれたデータが機械の健全性を管理
Ovation に組み込まれたデータが機械の健全性を管理
タービンの予測と保護

タービンの予測と保護

施設内の多くの種類の設備が停止すると、プラントの生産が停止する可能性がありますが、タービンほど複雑で高価なものはありません。

この重要な設備で作業員が求めるのは、信頼性を最大化する完全なシステムです。つまり、予測インテリジェンスに加え、分散制御システムに統合される保護機能が必要です。

詳細を読む...
クリックして続きを読む タービンの予測と保護

Balance of Plant (BOP) 設備全体で信頼性を維持

施設には、ボイラ供給ポンプ、コンプレッサ、モータなど、生産能力に影響を与える可能性のある多くの設備があります。

これらの BOP 設備は事業目標を達成するために不可欠であり、タービンと同じように現場で実証済みの監視技術が必要です。Emerson のワイヤレスおよびルートベースのソリューションは、こうした設備に対して、費用対効果の高い実装と品質監視の完璧なバランスを実現します。

AMS ワイヤレス振動モニタの詳細

AMS 2140 Machinery Health アナライザの詳細

AMS アセットモニタの詳細

詳細を読む...
クリックして続きを読む Balance of Plant (BOP) 設備全体で信頼性を維持
Balance of Plant (BOP) 設備全体で信頼性を維持
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。