隔離バルブ
産業プロセスにおける安全な遮断と隔離を目的とした、信頼性の高いバルブソリューション。
隔離バルブは、ガス、液体、スラリー、または粉末の流れを止めます。これらのバルブは通常、閉位置または全開位置で作動し、プロセス媒体の管理、緊急時の保護、安全なメンテナンスを容易にします。隔離バルブは、遮断バルブ、オンオフバルブ、ストップバルブとしても知られています。
Over the past 20 years, more and more countries around the world are focused on combating fugitive emissions. There’s a way for manufacturers to do their part, says Jeff Roseneder, by taking a closer look at basic seal design in ball valves.
Emerson’s Ricardo Garcia, shares an update on the U.S. Environmental Protection Agency’s MON PRD regulations for miscellaneous organic chemical (MON) emissions from pressure relief devices (PRDs).
詳細を読むIsolation valves are widely used throughout industrial plants and facilities worldwide. Though most perform well for their primary purpose of isolating one area of a process from another, many older models emit excess emissions. Regulations regarding these types of emissions are becoming much more stringent, as is pressure to improve upon corporate environmental, social, and …
詳細を読むJean-Paul Boyer, Massimiliano Franco, Nagendra Maddula, and Eugenio Sudati recently published an article in LNG Industry magazine, “The Key to Valve Selection for Challenging LNG Applications”. It describes key design parameters for choosing the best valves for LNG terminal operations.
詳細を読む隔離バルブに関する FAQ
隔離バルブは、ガス、液体、スラリー、または粉末の流れを止めます。これらのバルブは通常、閉位置または全開位置で作動し、プロセス媒体の管理、緊急時の保護、安全なメンテナンスを容易にします。用途によって違いがありますが、隔離バルブは、遮断バルブ、オンオフバルブ、ストップバルブとしても知られています。
ボールバルブ、バタフライバルブ、ゲートバルブ、グローブバルブ、ナイフゲートバルブ、トリプルオフセットバルブなど、さまざまな設計の隔離バルブをご用意しております。それぞれの設計タイプは、プロセス条件、システム設計、または工場責任者の目標次第で独自の優位性を発揮します。
隔離バルブは配管システムに設置されており、流れを隔離することで、コントロールバルブ、ポンプ、タンクを含むプロセス機器を安全にメンテナンスできるようにします。隔離バルブは、オンオフのプロセス制御や外部機器の接続、テストの簡易化、緊急時のプロセス停止にも使用可能です。
バルブは、典型的なプロセス施設において一時的放出の主要な発生源です。バルブステム、ボディシール、端部接続の周辺では、意図していないプロセス媒体の放出につながる漏れが発生する可能性があります。したがって、クォーターターン動作、実証済みのステムシールシステム、最小限の本体接合、および溶着端部接続(可能な場合)などの機能を持つ、低排出バルブテクノロジーを慎重に選択することが重要です。