Emerson、COP28 でサステナビリティの進捗状況と重要なイノベーションを共有

COP28での Emerson ブース

COP28 における Emerson のイノベーション展では、新エネルギーセクターを加速させる一方で、従来の産業を脱炭素化する技術を強調しています。 高解像度画像

幹部は、業界を約束から行動に前進させるための実践的な解決策を提供します

セント・ルイス (2023年11月30日) - 世界的な自動化ソフトウェアおよびテクノロジー企業である Emerson (NYSE: EMR) は、11 月 30 日から 12 月 12 日までドバイのエクスポ・シティで開催される 2023 年度国連気候変動会議 (COP28) での重要な会談にその発言と実証済みの専門知識を活用します。セミナーイベントでは、公共・民間部門での著名人を招集して、対話をリードし、世界でのネットゼロ目標を達成するための有意義な進歩を促進します。

Emerson は、クリーンエネルギーの移行を推進する認められたリーダーであり、 サステナビリティ (持続可能性) を実現する技術を世界で最も重要な産業のいくつかに提供しています。最高持続可能性責任者のマイク・トレイン氏と中東・アフリカ社長のマティアス・シンゼル氏を含む Emerson のリーダーたちは、サステナビリティに関するグローバルな談話と、将来を形成する上で Emerson のような企業が果たす重要な役割を推進するための選択イベントに参加しています。これらのイベントには、以下のようなものが挙げられます。

  • 学生エネルギーサミット: シンゼル氏は、「エネルギーの未来を再考」というテーマの下でニューヨーク大学アブダビが主催する世界最大の若者向けエネルギーイベントに参加します。
  • 気候行動の持続可能なイノベーション・フォーラム: トレインは、持続可能な循環性を支えるビジネスモデルを加速するために、データ、デジタル化、AIがどのように使用されるのかについてのパネルディスカッションに参加します。
  • ロイターエネルギー移行 MENA: トレイン氏は、脱炭素化を追及するために、最適化され、より持続可能な操業に向けて自動化を進める実行可能な洞察を共有します。
  • 世界での製造および産業化に関するサミット: トレイン氏は、再生可能エネルギーの革新がクリーンエネルギーの未来に電力を供給する様式についてのパネルに参加します。

Emerson は、エキスポシティでイノベーション展示を行い、COP28 の気候サポーターとして、水素、バイオ燃料、電化などの新興エネルギーセクターを推進しながら、従来の産業の脱炭素化に向けた技術を呼び物にします。展示の会場は、テクノロジー・イノベーション・ハブ 1 にあるグリーンゾーンのウスタンド L に位置します。

「カーボンフットプリントを削減し、クリーンなエネルギーイノベーションに取り組む企業がいくつあるかを見るのは 励みになります」と、トレイン氏は述べています。「世界中で、 水素、電気自動車用バッテリー、バイオ燃料、エネルギーと排出管理、循環性、グリッド(送電系統)の回復力 などでの画期的で大規模な例があります。コラボレーションはプロジェクトを設計および構築し、生産性の高いポリシーとプロセスを構築し、投資と広範な導入を推進するための鍵となります。#COP28 では、こうした議題で議論が増えるのを楽しみにしています。

Emerson とそのバリューチェーンパートナーにとって、サプライヤや顧客から従業員やコミュニティまで、環境サステナビリティはビジネスに不可欠です。Emerson では、その環境サステナビリティの取り組みを「 Greening Of Emerson (Emersonの環境認識の向上)、「Greening By Emerson (Emerson による環境認識の向上)、そして Greening With Emerson (Emerson との環境認識の向上) という三本柱に分類したフレームワークを活用しています。2022年における同社の目標は、「科学に基づいた目標」イニシアチブによる承認を受けており、2030 年までにネットゼロ事業に到達することを目標を掲げています。Emerson は、最近、スコープ 1 とスコープ 2 での排出量の 42% 削減を達成し、その当初目標を超えたと発表ました 。

Emerson の環境サステナビリティプログラムおよびイニシアチブの詳細については、 https://www.emerson.com/esgをご覧ください。

Emerson について
Emerson (NYSE: EMR) は、世界の重要産業に革新的ソリューションを提供する世界的なテクノロジーおよびソフトウェア企業です。Emerson は、AspenTech の過半数株式を含む主要なオートメーション関連のポートフォリオにより、ハイブリッド型、プロセス型、ディスクリート型のメーカが、業務の最適化、人員の安全、排出量の削減、サステナビリティの目標達成を実現できるようサポートしています。詳細については、 Emerson.comをご覧ください。

連絡先:
ルラ・アル・サラ
+971 55 498 7117
[email protected]

マンディ・マカンリー
+1 (202) 215-2517
[email protected]


最新ニュース

Emerson の新しい圧力レギュレータは、水素燃料自動車の燃料効率を最大化し、信頼性を向上します 

TESCOM HV-7000 シリーズは耐汚染性に優れた設計で、あらゆる流量条件で安定した圧力供給を実現し耐用年数も長くなりました

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します

エマソンの次世代ソフトウェアが医薬品開発を効率化し、市場投入期間を短縮

DeltaV ワークフロー管理が、ライフサイエンス企業向けに拡張可能なレシピ作成および実行テクノロジーを実現
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。