Conecte-se com um especialista
Solicite uma consulta para descobrir como a equipe de especialistas em monitoramento de condições da Emerson pode ajudá-lo a iniciar, expandir ou melhorar seu programa ou projetos atuais.
Em todos os setores, há um pensamento simples que impulsiona os negócios – faça produtos de alta qualidade que atendam às necessidades do mercado e você terá maior sucesso. Porém, com menos recursos e uma perda crescente de pessoal experiente, muitas instalações estão lutando para manter a confiabilidade e a disponibilidade de seu maquinário para atender a essa necessidade comercial. Como resultado, o monitoramento de condições desempenha um papel cada vez mais crucial para assegurar o sucesso de sua operação.
Como líder do setor, a Emerson entende que nem todas as plantas começam com a mesma dimensão ou nível de experiência.Apreciamos que nenhum ponto de partida seja exatamente igual, portanto, qualquer solução deve ser flexível para atender às suas necessidades exclusivas. Estamos especificamente situados para ajudar você a enfrentar esses desafios, oferecendo uma estratégia abrangente para o monitoramento de condições em toda a planta - um ecossistema digital para integrar monitoramento portátil, wireless e on-line em uma única plataforma de software com interfaces e ferramentas comuns.
Monitoramento de vibração wireless...redefinido!
Nosso método para identificar os aspectos mais cruciais necessários para implementar com sucesso um programa de monitoramento de condições inclui uma abordagem holística que incorpora o treinamento e os serviços dos funcionários. Embora alguns fornecedores ofereçam uma solução única utilizada em todas as aplicações, a abordagem da Emerson para o monitoramento de condições considera vários tipos de aquisições de medição e fornece os detalhes de diagnóstico necessários para evitar alertas falsos que gastam tempo e problemas mal diagnosticados que levam a falhas nas máquinas.
Quando se trata de monitoramento de condições, a maioria das organizações lida com o típico dilema de dados demais e não ter tempo ou pessoal suficiente para processar e analisar tudo. Elas precisam de uma ferramenta fácil de usar que possa remover a complexidade do monitoramento de condições e focar diretamente nos problemas que precisam ser solucionados.
Na maioria das plantas, há noção da importância do monitoramento das condições para ativos críticos... mas e os outros ativos? E os itens complementares da planta que ainda precisam de algum nível de monitoramento, mas não justificam a despesa extra do monitoramento on-line?
A condição e o desempenho dos ativos dentro de uma planta sāo um componente vital da capacidade da sua organização de fazer produtos de qualidade. No entanto, para muitas plantas, a capacidade de instituir o monitoramento de condições em larga escala tem sido difícil de implementar devido às restrições de despesas e recursos. E se houvesse uma solução econômica que possibilitasse o monitoramento de quase todos os ativos dentro de sua planta?
Bem como manter a produtividade e a qualidade do produto, a segurança é crucial para a maioria das plantas. Uma ferramenta essencial para atingir essas metas é o sistema de proteção usado nos ativos de produção mais críticos e sua capacidade de detectar riscos com precisão. Quando parâmetros predeterminados são ultrapassados, esses sistemas desempenham o papel fundamental de desligar os ativos de produção para evitar danos às máquinas, bem como a função muito mais importante de potencialmente salvar vidas. O AMS 6500 ATG da Emerson, em conjunto com o software AMS Machine Works, aborda esses problemas críticos combinando um sistema de proteção confiável com recursos modernos de previsão, para fornecer uma solução completa de monitoramento de condições.
PROCESSING MAGAZINE
Está mais fácil do que nunca armazenar grandes quantidades de dados. No entanto, se os dados forem coletados e armazenados sem um plano, eles podem facilmente se tornar desanimadores para sistemas e colaboradores. Aprenda quatro dicas de Drew Mackley e Brian Overton da Emerson para ajudar as equipes de manutenção a transformar de maneria rápida e fácil os dados de monitoramento de condições em informações efetivas para promover tomadas de decisão fundamentadas na planta.
ISA | INTECH
Leia nosso artigo na Processing Magazine para mais informações sobre como o monitoramento remoto escalável ajuda os fabricantes de processos a atingir as metas de plantas e de empresas.
Ouça o que Drew Mackley, da Emerson, tem a dizer sobre como a automação da coleta de dados para monitoramento de condições pode aproveitar ao máximo as tecnologias novas e atuais.
PLANTA EFICIENTE
Erik Lindhjem, da Emerson, examina por que as soluções de conectividade implementadas por necessidade durante a pandemia são uma base forte para aprimorar a confiabilidade e a sustentabilidade da planta.