Mais informações

Emerson e Arrowhead Systems formam parceria em uma solução de monitoramento da condição operativa do maquinário com análise de ponta de última geração.

Paletizador em lote Busse SJI Viper de alta velocidade

​Com este paletizador Busse SJI Viper™ em lote de alta velocidade e o monitoramento da condição operativa do maquinário da Emerson, os clientes têm uma solução de monitoramento da condição operativa do maquinário baseada em análise de ponta de última geração para maior eficácia de equipamentos em geral. Palete de produção de alta velocidade. Ver imagem em alta resolução

O paletizador de produção Busse SJI de alta velocidade aumenta o tempo de atividade usando manutenção preditiva para elevar a eficácia geral do equipamento

LAS VEGAS (23/09/2019) – A Emerson e a Arrowhead Systems, Inc. anunciaram hoje uma parceria para produzir uma solução de monitoramento de última geração da condição operativa do maquinário, que aumentará o tempo de atividade da produção de paletizador de alta velocidade usado no empilhamento de recipientes, além de ser adaptável para uso com outros produtos primários.

O paletizador em lote Busse SJI Viper™ de alta velocidade e o despaletizador Alpha Turbo TM de alta velocidade são combinados ao monitoramento de estado do maquinário da Emerson para dar aos clientes uma solução para maior eficiência geral do equipamento (OEE, por suas siglas em inglês), por meio do monitoramento, em tempo real, de parâmetros essenciais pneumáticos e da movimentação do sistema, incluindo vazão de ar, pressão, vácuo, velocidades de atuação mecânica e vibração do motor. As análises e as informações da condição operativa do sistema são processadas na ponta por meio histórico de dados locais, com display local ou monitoramento remoto em um tablet ou smartphone, dando aos operadores uma ferramenta de fácil acesso para monitorar a condição operativa.

"Esta solução é a maneira mais rápida e escalável de aumentar o OEE e, consequentemente, a eficiência geral de produção das operações de sua planta", disse Dana Greenly, diretora de desenvolvimento comercial para embalagens de alimentos e bebidas da Emerson Automation Solutions.

O novo sistema de ponta tem o PACSystems CPL410 em seu centro, reunindo todos os dados dos sensores para acessibilidade, visualização e análise. É personalizável e escalável para se adaptar a qualquer sistema principal de paletização de produtos ou uma linha de embalagens completa. Com monitoramento em tempo real da condição operativa do maquinário e diagnósticos ao alcance dos operadores, a manutenção reativa a falhas desaparece. A manutenção preditiva permite o planejamento para possíveis problemas que, de outra forma, prejudicariam o OEE da linha de embalagens.

"Como temos equipamento de manipulação de recipientes operando em algumas das maiores velocidades da indústria, alcançando 4 mil latas por minuto ou mais, o monitoramento preditivo da condição operativa do maquinário é essencial para o sucesso dos nossos clientes", disse Scott Chehak, gerente geral da Busse-SJI.

As tecnologias de automação da Emerson ajudam as linhas de embalagens a adquirir flexibilidade, acomodando-se aos vários tamanhos e às complexidades das embalagens; a reduzir as perdas, melhorando a produtividade, a qualidade do produto e a redução dos resíduos; e a melhorar a segurança do operador e do produto sem limitar a produção. A expertise da Emerson ajuda as linhas de embalagem a alcançarem seu pleno potencial ao combater os desafios atuais das embalagens: flexibilidade, confiabilidade, contaminação e resíduos, e segurança.  As soluções para enfrentar esses desafios serão exibidas no estande da Emerson na PackExpo, número LS-6107, no Lower South Hall.

Sobre a Arrowhead Systems, Inc.
Em todo o mundo, a Arrowhead Systems é líder da indústria no fornecimento de transportadores, maquinário para embalagens e soluções de produtividade de linha para clientes em vários setores, incluindo alimentos, bebidas, produtos domésticos, cuidados pessoais, manufatura de reservatórios e outros.

Nosso domínio da indústria foi conquistado com mais de 70 anos de dedicação e uma rica história de inovação. Temos o compromisso de fazer as coisas certas na primeira vez e nunca sacrificamos nossos padrões extremamente altos de qualidade. No final das contas, nós cuidamos de todos os detalhes para que você não precise se preocupar com eles. Em parceria com empresas cujos valores se conectam, a Arrowhead Conveyor, Busse/SJI, A&B Engineering Services e Priority One, somos capazes de oferecer um pacote completo de soluções de automação excepcionais para nossos valiosos clientes. Temos certeza de que se você tem um desafio, nós podemos ajudar a encontrar a solução.  Para mais informações, visite www.arrowheadsystems.com ou venha até o estande C-5233 na PackExpo.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.