Novas válvulas da Emerson oferecem desempenho de controle de vazão proporcional em aplicações exigentes

As válvulas ASCO Série 209 oferecem desempenho de controle de vazão proporcional em aplicações exigentes

As válvulas proporcionais ASCO Série 209 oferecem precisão, vazão e consumo de energia superiores para dispositivos médicos, bombas de combustível de hidrogênio, equipamentos alimentícios e muito mais. Imagem em alta resolução

As válvulas proporcionais ASCO Série 209 oferecem precisão, vazão e consumo de energia superiores para dispositivos médicos, bombas de combustível de hidrogênio, equipamentos alimentícios e muito mais

FLORHAM PARK, N.J. (14 de dezembro de 2022) — A Emerson apresentou hoje as válvulas de controle de vazão proporcional ASCO™ Série 209, que oferecem os mais altos padrões de precisão, classificações de pressão, características de vazão e eficiência energética disponíveis em uma arquitetura compacta construída especificamente. Com essa combinação de tamanho e desempenho, as válvulas da Série 209 permitem que os usuários regulem com precisão a vazão de fluido em uma ampla gama de dispositivos que exigem desempenho preciso, como os encontrados em equipamentos médicos, alimentos e bebidas, aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC).

Precisão, tempo de resposta e repetibilidade são críticos em aplicações de controle de vazão de alta precisão, como controle de velocidade de ferramentas em cadeiras odontológicas, vazão de vapor em cafeteiras, de água em sistemas de resfriamento e de hidrogênio em células de combustível. As válvulas da Série 209 possuem baixa histerese (menor ou igual a 5%), excelente repetibilidade (menor ou igual a 1%) e alta sensibilidade (menor ou igual a 0,2%) que contribuem para sua precisão.

“As válvulas proporcionais são componentes-chave que podem impactar significativamente o desempenho e a eficiência do equipamento”, diz Shivam Chauhan, gerente de marketing de produtos comerciais para Europa, Oriente Médio e África na divisão de Discrete da Emerson. “Projetamos as válvulas ASCO Série 209 para oferecer o mais alto nível de desempenho em um espaço pequeno, dando aos nossos clientes flexibilidade e confiança para projetar produtos que impulsionam a inovação, promovem a sustentabilidade, reduzem os custos e melhoram a vida das pessoas.”

O baixo consumo de energia e o rápido tempo de resposta (menor ou igual a 15 milissegundos) da Série 209 podem prolongar a vida útil da bateria em dispositivos alimentados por ela e otimizar o desempenho e a eficiência do sistema. Um design interno aprimorado evita o contato de metal com metal que causa estalos, o que permite que as válvulas operem em níveis de ruído extremamente baixos, cruciais para o conforto e bem-estar dos ocupantes em ambientes médicos, comerciais, alimentícios e hoteleiros.

As válvulas da Série 209 atendem a aprovações globais, incluindo Underwriters’ Laboratories (UL), United Kingdom Conformity Assessed (UKCA) e European Conformity (CE) e incluem uma variedade de opções que adaptam as válvulas para aplicações específicas. Por exemplo, as válvulas da Série 209 podem ser limpas para aplicações críticas, como dispositivos de oxigenoterapia, e vêm em diferentes configurações de bobina que adicionam flexibilidade e simplificam a instalação. Uma seleção de elastômeros garante compatibilidade com vários meios, incluindo elastômeros livres de silicone que podem suportar álcool e enxofre em aplicações exigentes, como pintura e revestimento em pó, bem como elastômeros aprovados pela Food and Drug Association (FDA) dos Estados Unidos para aplicações de alimentos e bebidas.

As válvulas da série 209 juntam-se à oferta abrangente da Emerson de tecnologia de válvula proporcional líder da indústria. Para mais informações sobre as válvulas de controle de vazão proporcional ASCO Série 209 da Emerson, acesse https://www.emerson.com/Proportional.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.