Notizie in breve: Un nuovo trasmettitore di posizione offre prestazioni superiori nelle applicazioni critiche delle valvole di isolamento

X1958_4400 Posizione Transmitter_Bettis ¼ di giro actuator_Fisher Valvola a farfalla a tenuta stagna

l trasmettitore di posizione della valvola Fisher 4400 (dispositivo verde nella parte superiore dell'assieme) offre livelli di affidabilità molto più elevati rispetto agli interruttori di finecorsa, poiché trasmette la posizione della valvola in modo continuo, fornendo al contempo una grande quantità di dati diagnostici Immagine ad alta risoluzione

Il trasmettitore di posizione per valvole Fisher FIELDVUE 4400 offre vantaggi rispetto agli interruttori di fine corsa, tra cui maggiore affidabilità, diagnostica e capacità SIL 2

MARSHALLTOWN, Iowa (29 nov. 2023) – Emerson ha presentato il trasmettitore di posizione Fisher™ FIELDVUE™ 4400 per l'uso in applicazioni critiche di valvole di isolamento, tra cui l'arresto dell'alimentazione di reattori chimici, l'assorbimento a oscillazione di pressione, l'isolamento dell'ossidazione a pressione minerale, l'arresto di generatori di vapore e altre.

Le valvole di isolamento sono in genere dotate di interruttori di fine corsa aperti e chiusi che forniscono una retroazione della posizione della valvola. Purtroppo, la natura on/off degli interruttori limita fortemente la capacità di diagnosticare le prestazioni della valvola, per cui una valvola in degrado passerà inosservata fino a quando non si guasterà del tutto. Un guasto di questo tipo può avere serie implicazioni sul processo e può anche comportare rischi per la sicurezza.

I trasmettitori di posizione per valvole FIELDVUE 4400 abilitati HART™ offrono una soluzione economica per affrontare questo e altri problemi. Il trasmettitore è molto facile da calibrare e incorpora un design collaudato e privo di leveraggi. Rispetto agli interruttori di fine corsa, offre un'affidabilità molto più elevata, oltre a funzionalità di diagnostica della valvola e di livello di sicurezza (SIL) 2, quest'ultimo spesso richiesto in applicazioni critiche di valvole di isolamento. Il trasmettitore di posizione comprende anche uscite per interruttori di fine corsa, in modo da poter essere inserito in un circuito di interruttori on/off esistente, sfruttando al contempo le informazioni sulla posizione della valvola.

Il trasmettitore di posizione offre un vantaggio intrinseco rispetto agli interruttori di fine corsa, poiché fornisce un'indicazione continua della posizione per tutta la corsa della valvola a un sistema host, come un controllo distribuito o un sistema di gestione delle risorse, tramite HART. Se una valvola non raggiunge il fine corsa o si blocca durante la transizione, il segnale di posizione lo indica immediatamente. Inoltre, un guasto del trasmettitore stesso viene rilevato istantaneamente quando si perde il segnale continuo, in modo da poterlo segnalare per la riparazione.

Per ulteriori informazioni, visitare Emerson.com/Fisher4400.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.