Il trasmettitore di pressione Rosemount™ 4051S offre 20 anni di garanzia e stabilità, diagnostica completa e facilità d'uso migliorata. Immagine ad alta risoluzione
Il Rosemount 4051S offre 20 anni di garanzia e stabilità, diagnostica completa e una maggiore facilità d'uso.
SHAKOPEE, Minn. (23 ottobre 2025) - Oggi Emerson ha annunciato il rilascio del trasmettitore di pressione Rosemount™ 4051S, una nuova soluzione di misura industriale con la flessibilità necessaria per affrontare le sfide poste dalle misure della pressione più complesse, con migliori prestazioni e informazioni operative più approfondite.
Questo innovativo trasmettitore di pressione offre un controllo locale in tempo reale, eliminando la necessità di dispositivi separati, come un controllore logico programmabile. Tale funzionalità è garantita da due interruttori a relè, ciascuno dei quali può essere configurato per il controllo on/off di pompe, motori e altre apparecchiature. Gli interruttori possono inoltre emettere allarmi in base a pressione, portata, portata totalizzata, livello, volume o temperatura del modulo.
"Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S è progettato per offrire versatilità e prestazioni eccezionali, aiutando i clienti a migliorare le operazioni ed espandere le capacità di misura della pressione in una vasta gamma di applicazioni industriali", ha dichiarato Nathan Stokes, vice presidente dei prodotti per la pressione.
Progettato per resistere ai processi più complessi e agli ambienti più difficili, con garanzia e specifiche di stabilità di 20 anni, due caratteristiche uniche sul mercato dei trasmettitori di pressione. Il rapido tempo di risposta di 40 millisecondi consente di utilizzare il 4051S nelle applicazioni più impegnative. Il rapporto di turndown di 800:1, il migliore del settore, riduce il numero di modelli specifici da tenere in scorta, semplificando l'inventario.
La diagnostica avanzata produce informazioni più approfondite con l'integrità del circuito che monitora continuamente lo stato dell'intero circuito elettrico per rilevare i potenziali guasti. Il rilevamento della linea a impulso collegata avvisa il personale dell'impianto in modo che possano intervenire, mentre il trasmettitore può diagnosticare anche altre condizioni anomale, come la cavitazione, utilizzando l'intelligenza di processo integrata. I registri di calibrazione e diagnostica incorporati forniscono le informazioni necessarie per l'ottimizzazione della manutenzione e l'analisi della causa principale.
Il display grafico retroilluminato è più grande rispetto ai modelli precedenti, facilita la lettura dei dati e consente di mostrare messaggi di avvertenza più descrittivi, un valore della variabile di processo sempre visualizzato e un'area secondaria personalizzabile. Il display si può configurare in sette lingue e l'interfaccia utente intuitiva velocizza e semplifica l'interazione degli operatori, riducendo al contempo il rischio di errori.
La connessione Bluetooth® a una distanza che raggiunge i 15 metri migliora la sicurezza, consentendo al personale dell'impianto di accedere al trasmettitore senza entrare in aree pericolose. Questa connettività rapida e facile aumenta produttività, affidabilità e sicurezza semplificando le ispezioni degli operatori. Configurazione e risoluzione dei problemi sono migliorate, poiché gli operatori vengono informati su quali dispositivi necessitano di attenzione mentre l'app mobile AMS Device Configurator assicura un'esperienza senza problemi su tutti i dispositivi.
Test di collaudo e registrazione guidati semplificano queste attività con una semplice procedura passo-passo. I test di collaudo integrati sono una verifica affidabile della funzionalità dello strumento e migliorano efficienza operativa e sicurezza. Il trasmettitore è certificato a un livello di sicurezza 2/3 e IEC (International Electrotechnical Commission) 61508. I test di collaudo parziali comprendono funzionalità in situ che consentono di prolungare gli intervalli tra i test senza applicare una fonte di pressione esterna.
Per saperne di più:www.emerson.com/Rosemount4051S
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.