Il misuratore di livello radar 2-in-1 Rosemount 5900S è stato nominato vincitore dell’Outstanding Terminal Safety Technology Award in occasione del Global Tank Storage Awards annuale. Immagine ad alta risoluzione
L’industria offre un riconoscimento al Rosemount 5900S, un dispositivo che fa da misuratore automatico per serbatoi e da sensore indipendente per la prevenzione della tracimazione, con un’unica antenna
Il misuratore di livello radar 2-in-1Rosemount™ 5900S di Emerson ha vinto l’Outstanding Terminal Safety Technology Award in occasione del 2018 Global Tank Storage Awards. I premi, curati dalla rivista Tank Storage, mettono in evidenza l’eccellenza in varie categorie relative alla sicurezza e all’innovazione nel settore.
Adottata tipicamente in grandi applicazioni di stoccaggio di rinfuse, la tecnologia 2-in-1 nel Rosemount 5900S consente al dispositivo di fare al tempo stesso da misuratore automatico pern serbatoi e da sensore indipendente per la prevenzione della tracimazione, con un’unica antenna. Lo si ottiene con due unità elettroniche separate e indipendenti alloggiate all’interno della testa del trasmettitore.
La tracimazione del serbatoio rappresenta un rischio critico per la sicurezza dei terminali di stoccaggio.Il Rosemount 5900S 2-in-1 soddisfa i requisiti per i livelli di protezione indipendenti stabiliti negli standard IEC 61511 e API 2350 e per l’esigenza che l’apertura di un solo serbatoio comporti considerevoli risparmi per quanto riguarda l’installazione. Lo strumento può essere collaudato da remoto in pochi minuti, senza influire sul funzionamento del serbatoio. Ciò riduce il lavoro, i tempi di inattività del processo e il rischio complessivo per i lavoratori.